版本协议

BSD

标签
标准版
#第四届立创大赛#垂直度检测及倾斜预警设备

创建时间:6年前

项目主题:IoT(物联网)

1465 2

描述

<p>注:*为必填项。</p> <p>【请在报名阶段填写 ↓】 *  简要介绍作品:垂直度检测配合物联网科技,可以实现重要设备的在线以及倾斜预警功能。比如电信运营商铁塔、园林古木、输电线路等均可以在突发意外倾斜的第一时间预警给工作人员,以防止产生更严重的损害。</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】 <em>  一、作品详情:随着NB-IOT的推广,让万物互联有了便捷可靠的通道,垂直度检测是一个应用范围很广的实用技术,用来检测比如电线杆、通讯基站、路灯、名贵树木等等是否倾斜,如果倾斜了,能第一时间通知相关部门去维修。根据这种应用场景,设计了这款垂直度检测设备,通过高精度的MEMs传感器,配合NB-IOT网络,可以实现定时上报设备的倾斜角,也可以在设备发生倾斜时,主动上报。设备采用锂电池供电,一节3.7V,2600mAh的电池可以供设备使用5年,同时设备还具备外接太阳能电池板为锂电池涓流充电的功能,可以让设备寿命延长至20年以上。 </em>  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题:主要包括对3轴MEMs传感器采集,并得到稳定的倾斜角数据,同时要保证设备的低功耗,以及出现倾斜时的及时预警。 <em>  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点:关键点包括:1.MCU定时唤醒,对3轴传感器采集多组数据,并计算稳定的倾斜角,2.MEMs传感器在加速度突然有大变化时,能主动唤醒MCU,这时候MCU会采集更多组的数据,过滤掉异常抖动,做到设备有倾斜时,能脱离定时上报,而采取主动上报模式,让监控人员第一时间获取预警信息。3.通讯接口预留多个设置参数,监控人员可以人为设定上报间隔,以及倾角检测阀值,也可以获取电池电量,环境温度等信息。 </em>  四、作品材料清单:附件BOM.png <em>  五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛)IMG_0694.JPG </em>  六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛)视频见附件中的.mov文件。    七、开源文档。</p>
  • IMG_0739.MOV

  • IMG_0742.MOV

文档

BOM

暂无

附件

附件名 下载
IMG_0694.JPG
BOM.png
倾斜度1.png
倾斜度2.png
IMG_0741.JPG
IMG_0739.MOV
IMG_0742.MOV

成员

评论(5)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交还有23天,记得完善作品上传哟!期待期待~</p>
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
jixin001 回复
<p>1,功耗问题,粗略看了一下电路板,感觉你的电路结构还需要优化,以达到最低功耗。2,一致性问题,长时间部署后的漂移会有多厉害?3,通信问题,PCB板载的天线是否满足你的应用场景要求?</p>
95407M 回复
<p>@jixin001 NB模块在PSM开启的情况下最低电流3uA左右。加速度传感器,如果关闭运动检测功能,电流2uA,开启运动检测功能,电流30uA。MCU睡眠模式,电流2uA。   因此这种应用场景下,最合适的就是设备定时唤醒-&gt;采样-&gt;上报数据。<br/>每次采样上报,实际上是采集了很多数据,剔除掉干扰和不稳定值之后再上报了。如果上报数据不稳定,影响的可是运维的一个人员安排啊。</p>
立创电赛 回复
<p>恭喜您的项目获得第四届立创电子设计大赛参与奖,点击查看获奖名单:<a href="https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92</a></p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow