版本协议

BSD

标签
标准版
#第四届立创大赛#程控滤波器

创建时间:7年前

项目主题:IoT(物联网)

4747 0

描述

<p>注:<em>为必填项。 【请在报名阶段填写 ↓】 </em>  简要介绍作品: 采用集成数字滤波芯片,实现系统滤波,主控采用FPGA,输出高精度脉冲控制信号。 【请在竞赛阶段填写 ↓】 *  一、作品详情;         FPGA通过输出频率可调的时钟,设置TLC04巴特沃斯滤波器的截止频率,输入信号经TLC04低通滤波器后再通过经过一级二阶低通滤波,将引入的时钟信号滤除,输出后得到无失真波形。 1、低通滤波器分析         TLC04为四阶巴特沃斯低通开关电容滤波器,但其引入了时钟信号,需要级联另一个滤波器将其滤去。根据题目要求其-3dB截至频率在1~20kHz范围可调,为使得带内平坦,选取二阶巴特沃斯滤波器,截至频率设为30KHz。其中电容和电感的选取可根据公式求得。 2、误差分析            在测试的基础上,进行MATLAB软件仿真,经过比对分析,本系统所产生的误差主要由以下两个方面引起的。一方面信号源不稳定。信号在传输的过程中也会衰减,而在本设计中信号源的形态显示起着至关重要的作用,这属于系统误差,影响较小可忽略不计。另一方面为控制时钟信号的引入。使用的TLC04是低时钟截止比误差的巴特沃斯低通开关电容滤波器,误差较小,但其引入的时钟信号对波形会产生一定影响。通过级联一个二阶低通滤波器,将20MHz以上的信号滤去,是波形无失真输出。 3、核心部分电路设计         核心模块由FPGA构成,能够满足时钟信号输出、数据显示、人机交互的要求。为实现对输入信号的程控滤波,本系统采用由TI公司生产的低时钟截止比误差的巴特沃斯低通开关电容滤波器TLC04作为核心模块。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/RlVDumtBmz62HSYtQjtiNRGWHY05SsUGu5NcPnAp.png" alt="image.png">                                                            图一:TLC04的程控滤波电路         由于TLC04的程控滤波是通过引入控制模块的一个时钟信号进行实现,为使得滤波效果更好,在其后加入一个由OPA2227构成的二级低通滤波电路,将引入的时钟信号滤除,实现无失真输出波形。通过FilterProDT软件设计,得到一个30KHz的低通滤波器。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/ZO9Ii6IUjpl98VeTd6mi7EEtVebDEJn4ldMcWpSD.png" alt="image.png"></p> <p>图二:滤波器电路 4、系统软件设计         系统的软件设计主要有三部分:控制低通滤波器的截止频率;参数显示模块;人机交互。         FPGA通过分频产生一定频率的时钟信号,输入至TLC04,采用等精度测频法测量频率,将得到的数据进行处理和转换,将结果显示在数码管上。 5、实验结论         本程控滤波完成了预期的所有指标要求,调节步进为1kHz,2fc处滤波器衰减大于20dB,在通频带内纹波均不大于5%,截止频率相对误差低于2%。整个系统相对误差较小、灵敏度高、稳定性好,并且实现了参数显示功能,各项指标完成较好。</p> <p><em>  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题;        1、 TLC04需要高稳定、高精度的脉冲信号:采用FPGA设计;        2、FPGA不擅长适合做浮点运算:设计算法实现。 </em>  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点;         1、硬件:TLC04和二阶低通滤波器设计         2、软件:FPGA的PWM信号输出 <em>  四、作品材料清单;         1、芯片:TLC04、STM32F4ZGT6、OPA2227         2、友晶DE0开发板 </em>  五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛) <img src="//image.lceda.cn/pullimage/9AIWAlf3K7N6K2ncErAGcVDFhTo1sDr2PuOzuWdq.png" alt="image.png"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/txRL5c9DyBf9smxtuwwSOF0hhCHrOdgy3KOhznw3.png" alt="image.png"></p> <p>*  六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛)    七、开源文档。</p>

文档

TLC04

TLC04

滤波器

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part
1 0.47u C5,C10 0603 2
2 1k R1,R10 0603 2
3 OPA320AIDBVR U3,U2 SOT-23-5 2
4 30k R2,R9 0603 2
5 10k R3,R8 0603 2
6 12k R4,R7 0603 2
7 200R R5,R6 0603 2
8 2.2n C6,C9 0603 2
9 104 C7,C8 0603 2
10 header P4,P5 HDR-2X1/2.0 2
11 1u C4,C3,C2,C1 0805 4
12 210-1S-1*3P H1 210-1S-1*3P 1
13 header P3,P2,P1 HDR-2X1/2.0 3
14 TLC04IDRG4 U1 SOIC-8_150MIL 1

附件

附件名 下载
程控放大器.mp4

评论(6)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交还有23天,记得完善项目上传哟!期待期待~</p>
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
jixin001 回复
<p>巴适得很,巴适得很哦。你们一个实验室的还是一个寝室的?实验台的仪器都一样一样的,视频风格一样一样的,设计的电路板风格一样一样的。</p>
CupHunter 回复
<p>@jixin001 哩是重庆的小姐姐吗?</p>
jixin001 回复
<p>@CupHunter 老哥是抠脚大汉[斜眼笑]。干咱这一行的哪有那么多小姐姐?</p>
立创电赛 回复
<p>恭喜您的项目获得第四届立创电子设计大赛参与奖,点击查看获奖名单:<a href="https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92</a></p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow