版本协议

GPL 3.0

标签
标准版
#第六届立创电赛# 基于QMK的自制小键盘(仅软件部分)

创建时间:5年前

描述

<h3>注意:本项目因个人原因未完工,仅分享QMK相关内容,硬件内容见后续吧。</h3> <p>其实是主控不慎烧掉了,后面在校有事又没时间...</p> <h2>1、项目功能介绍</h2> <p>基于 QMK 固件的、支持 VIA 软件改键的 DIY 热插拔小键盘。</p> <h2>2、项目属性</h2> <p>本项目为原创,首次公开。</p> <h2>3、开源协议</h2> <p>GPL 3.0</p> <h2>4、软件部分</h2> <p>以下内容为一个 QMK 新手在尝试过程中的一些经验和记录,如有错误望指正。</p> <p>> 此部分内容仅记录Rev1设计过程,截图等不代表最终成品!内容仅供参考。</p> <h3>0、QMK简介</h3> <p>QMK (Quantum Mechanical Keyboard) 是一个社区维护的开源软件,包括 QMK 固件,QMK 工具箱,qmk.fm 网站,和这些文档。QMK 固件是一个基于 tmk_keyboard 的键盘固件,它在 Atmel AVR 微控制器实现一些有用的功能。它被移植到使用 ChibiOS 的 ARM 芯片上. 它可以在飞线键盘或定制 PCB 键盘中发挥功能。</p> <h3>1、安装编译环境</h3> <p>本项目采用Windows系统下 <code>QMK MSYS</code> 软件配置编译环境,安装方便简洁。下面介绍安装流程。</p> <p>> 如果使用其它系统,请参照官网文档进行相应的环境搭建工作。</p> <p>首先,进入 <a href="https://github.com/qmk/qmk_distro_msys" target="_blank">QMK MSYS</a> 项目页面,于 Release 中下载最新版软件并安装。</p> <p>打开,运行 <code>qmk setup</code> 命令,此步骤需要较长时间 会魔法的兄弟忽略这句话就好。直到显示 <code>QMK is ready to go</code>。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/fCtV1tQNHkFIkiqXxVvnNy8DbXdp8SMYfUk3gnMx.png" alt="image-20210824161154918.png"></p> <h3>2、初编译</h3> <p><code>qmk setup</code>后,尝试初次编译键盘固件以确认环境搭建成功。(防止丢包、缺失文件导致后面编译出错)</p> <p>可输入</p> <pre><code>qmk compile -kb dz60 -km default</code></pre> <p>以尝试编译 dz60 键盘在默认布局下的固件。(随便选的一个键盘,当然可以选其他的来测试)</p> <p>如果出现一串 OK 并在最后显示 <code>The firmware size is fine</code>,恭喜你,环境搭建完成,且你已经第一次成功编译了一个QMK键盘固件。</p> <p>如果报错,请检查命令是否有误,并检查报错信息,补全文件,再次尝试编译。</p> <p>成功示例(不是第一次编译故 OK 的数量很少):</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/JTobV8juqgCX2MCtOxTDz1bLwstyAOADCPpk8ZCm.png" alt="image-20210824161941066.png"></p> <h3>3、构建自己的键盘固件</h3> <p>下面来构建自己的键盘固件。</p> <h4>0、了解QMK文件夹的文件结构</h4> <ul> <li>用户空间结构 在users文件夹里面的目录是每个用户的目录。这个文件夹里面放的是用户们在不同键盘都能用到的代码。</li> <li>键盘项目结构 在 keyboards 文件夹和他的子文件夹 handwired 中就是各个键盘的项目了,比如qmk_firmware/keyboards/clueboard。内部结构与如下: <ul> <li>keymaps/ : 可以构建的不同布局</li> <li>rules.mk : 用来设置 “make” 命令默认选项的文件。</li> <li>config.h : 用于设置默认编译选项的文件。</li> <li>在各个布局的文件夹,你能找到以下文件。只有 keymap.c 是必要的, 如果其他文件找不到就会直接选择默认选项。 <ul> <li>config.h: 配置布局的选项</li> <li>keymap.c: 布局的全部代码, 必要文件</li> <li>rules.mk: 使能的QMK特性</li> <li>readme.md:介绍你的布局,告诉别人怎么使用,附上功能说明。</li> <li>config.h 文件</li> </ul></li> </ul></li> </ul> <p>有三个重要的config.h 位置:</p> <p>键盘 <code>/keyboards//config.h</code></p> <p>用户空间 <code>/users//config.h</code></p> <p>布局 <code>/keyboards//keymaps//config.h</code></p> <p>了解完毕!虽然自己的工程不必按照官方要求来建立文件。</p> <h4>1、设计键盘布局</h4> <p>进入<a href="http://www.keyboard-layout-editor.com/#/" target="_blank">Keyboard Layout Editor</a> 网站。这是一个可视化键盘布局编辑网站,通过增减键和调整键的位置和定义来生成键盘布局。设计自己的键盘布局后,下载 json 文件。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/AYnXYPdKZABwCUGkIzzE2L8ODKvS8GjxszYAvDCS.png" alt="Snipaste_2021-08-24_13-31-26.png"></p> <p>设置键名如上是为了方便后面添加 VIA 支持,如果不需要可以直接命名成自己所需键的名称,以方便检查。</p> <h4>2、初步生成QMK固件</h4> <p>进入 <a href="https://kbfirmware.com/" target="_blank">Keyboard Firmware Builder</a> 网页,将前面的 json文件复制进来。</p> <p>Wiring界面:编辑键盘连线。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/t4kTGFgardU0vQriR3BsATKZYZOdKsuwNKC3CiAZ.png" alt="Snipaste_2021-08-24_13-31-44.png"></p> <p>Rows 表示行数,Columns 表示列数,同时可以选中某一个键,调整其行、列号,使其连线确定,同时可以美化走线。</p> <p>Pins界面:设置行列对应的主控引脚。</p> <p><img src="//" alt="Snipaste_2021-08-24_13-46-54"></p> <p>注意!本文仅作步骤解释,图示并不完全为正确操作!(如上图,引脚是不同的)</p> <p>Keymap界面:选择某个键,编辑它在某一层(layer)时的功能。</p> <img src="//" alt="image-20210824165202976"> <p>键码的具体含义请前往 QMK 文档<a href="https://docs.qmk.fm/#/keycodes" target="_blank">Keycodes</a>部分进行查看。</p> <p>需要注意的是:当使用到不止一层时,需要添加切层键,具体设置请参照官方文档。</p> <p>Macros界面:键盘宏相关,作者尚不了解,请参照官方文档。</p> <p>Quantum界面:大大的警告,不建议更改。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/L6XtqTzjkJk8deU6KHWRBsMwnPQKSFQ8jNUjGX7V.png" alt="image-20210824165655964.png"></p> <p>Settings界面:修改键盘名称、容量、WS2812数量、背光亮度等设置。</p> <p>Compile界面:完成全部设置并下载固件的界面</p> <p>如果所需功能较简单,经过以上步骤可以直接配置完成的,可以选择直接下载 .hex 文件,烧录之。</p> <p>如果需要复杂功能(如oled,编码器等),请下载 .zip 文件,里面是该网页自动生成的、未进行编译的 QMK 固件,我们将在其基础上进行修改以满足自己的需求。</p> <h4>3、生成定位板</h4> <p>进入 <a href="http://builder.swillkb.com/" target="_blank">Plate & Case Builder - swillkb</a>,上传键盘配列的 json 文件,网站将自动生成适用于 CherryMX 系列机械键盘轴体和钢板卫星轴的定位板,下载 dxf 文件即可。此文件可以用于制作各种材质的定位板 你要无钢就当我没说</p> <p><img src="//" alt="image-20210824170513233"></p> <h4>4、代码部分</h4> <p>以我自己的代码为例。</p> <p>首先看 <code>rules.mk</code> 文件。</p> <p><img src="//" alt="rules.mk"></p> <p>在最下方添加</p> <pre><code>ENCODER_ENABLE ?= yes VIA_ENABLE ?= yes</code></pre> <p>以实现编码器支持和 VIA 支持。(如不需要 VIA 改键请不要开启)</p> <p>如需其他功能请依照 QMK 官方文档自行添加开启。</p> <p>其次,<code>nk01.h</code> 文件。如果是由网页生成的初始固件,该文件名为 <code>kb.h</code>。建议将其修改为自己的键盘名称。注意:需要同步修改 kb.c 和 kb.h 文件,并修改各文件中头文件名称。</p> <p><img src="//" alt="nk01.h"></p> <p>这个文件定义的是键盘各键的行列序号。理论上无需修改,但请确认与设计稿无出入。</p> <p>然后是 <code>keymap.c</code> 文件。这个文件定义的是键盘的功能。</p> <p><img src="//" alt="keymap.c"></p> <p>5 - 8 行定义的是各层的名称。</p> <p>10 - 26 行定义的是各层键值,可依据 <a href="https://docs.qmk.fm/#/keycodes" target="_blank">QMK Keycodes</a> 列表进行自行修改。</p> <p>29 - 46 行定义的是编码器功能。QMK 文档中有更深解析,如有需求可前往查看。</p> <p>> 各种切层方法: > > MO(layer) > 按下触发层, 可以把 MO(layer) , 理解成 Fn。 当松开这个键, layer 层会释放并恢复到上一层。若把 MO(layer)设置到一个键位, layer 层中的同一键位必须设置为 KC_TRNS,否则在松开这个按键的时候不会回到上一层。 若把第 0 层的 ESC 设置为 MO(1), 则在第一层 ESC 的位置只能设置成 KC_TRNS。同时只能把 MO(layer) 这个键设置到 layer 上面的层, 比如可以在第 0 层设置 MO(1),但是不能在第 1 层设置 M0(0)。 > > OSL(layer) > 临时触发层, 如果把一个键位设置为 OSL(1) , 点击这个按键后, 只有下一个点击的按键会从层 1 触发。 之后的点击回立即回到层 0 触发。 > > LT(layer, kc) > 可以把 LT(layer, kc) 理解成 MO(layer)+kc 一键两用。 当长按这个键, 键位的功能就是 MO(layer) ,点击这个键, 键位的功能就是 kc。经大佬测试, 这里的 kc 不能设置为 mod(Ctrl,Alt,GUI,Shift 等键) > > LM(layer,mod) > 可以把 LM(layer, mod) 理解成 MO(layer)+mod 一键两用。 当你长按这个键, 键位的功能就是MO(layer)+ mod 同时生效。这样可以把 mod 键一键两用。 > > TO(layer) > 一键切换到 layer。可以在任意层中设置。例如在层 0 设置了 TO(2) , 但是要记得最后在层 2 中设置 TO(0)来恢复到默认层。 > > TG(layer) > 类似于 TG(layer),但是只能在某两层中来回切换。例如在层 0 中 ESC 的位置设置了 TG(5),按下后会立即跳转到层 5 中, 在层 5 中 ESC 的位置只能设置为 KC_TRNS。 只能把 TG(layer) 这个键设置到 layer 上面的层,比如可以在第 0 层设置 TG(5),但是不能在第 5 层设置 TG(0) 。 > > DF(layer) > 键盘的默认层是层 0, 此键位的功能是设置默认层为 layer , 非必要不用改动默认层。</p> <p>最后来到最复杂的 <code>config.h</code> 文件。</p> <p><img src="//" alt="config.h"></p> <p>其中主要部分不要改动。</p> <p>7 - 12 行可自行更改。(如果计划使用VIA请查看VIA部分并修改)</p> <p>15、16行为行列数量。</p> <p>19、20行定义行列对应引脚号。</p> <p>24行定义二极管方向。</p> <p>50、51、52分别定义编码器分辨率和 A、B 引脚连线。</p> <h4>*5、VIA支持</h4> <p>此部分请自行考虑是否进行,因为大多数使用者并不会频繁出现改键需求。如有需求请前往官网下载VIA软件。(安装包太大了发不上来)</p> <p>VIA 官网链接:<a href="https://caniusevia.com/" target="_blank">VIA</a></p> <ol> <li><code>rules.mk</code> 添加</li> </ol> <pre><code>VIA_ENABLE ?= yes</code></pre> <p>语句,即开启 VIA 支持。 2. 依照 <code>config.h</code> 文件编写 <code>via.json</code> 文件。 以我的项目为例: <img src="//" alt="via.json"> 格式需完全一致。 保存文档。</p> <ul> <li><code>"name"</code>:键盘名,将显示在 VIA 中。</li> <li><code>"vendorId"</code>:即 <code>config.h</code> 文件中的 VENDOR_ID。</li> <li><code>"productId"</code>:即 <code>config.h</code> 文件中的 PRODUCT_ID。</li> <li><code>"lighting"</code>:灯光,因为个人爱好无光键盘故选择 none,若有需求请参照 VIA 官方文档。</li> <li><code>"matrix"</code>:分别输入行、列数量。</li> <li><code>"layouts"</code>:对于固定配列的键盘(即不能更改键长宽位置的),将 KLE 网站下载的 RawData 复制并修改为正确格式即可。若是可变配列型,请参照 VIA 官方文档。</li> </ul> <p>3. 测试 json 文件可行性。 - 打开 VIA 软件,进入 Settings,开启 Design。 - 进入 Design,上传编辑好的 via.json。 - 若成功,将出现如下(或类似)界面。</p> <ul> <li><img src="//" alt="Snipaste_2021-08-25_15-52-08"> * 若不成功或键盘配列怪怪的(键重叠等等),依照报错内容修改 json 文件。 * 硬件制作完成后可测试改键功能。如下图。 <img src="//" alt="image-20210828102704149"></li> </ul> <p>> 以上部分均基于 Rev1。基础功能其实在烧主控之前已经验证了。</p> <h4>6、生成hex文件</h4> <p>打开 QMK MSYS,初始化后,输入</p> <pre><code>qmk compile -kb nk01 -km default</code></pre> <p>如果是其他键盘或其他配列请自行更改。</p> <p>如果顺利,将出现类似界面。</p> <p><img src="//" alt="image-20210825100023963"></p> <p>恭喜!键盘固件顺利完成!</p> <h2>5、硬件部分</h2> <p>硬件部分包含 Type-C 输入、USB拓展、MCU主控、控制元件四部分组成。请参照附件查看。</p> <p>设计选用 ATmega32U4 作键盘主控 废话固件都写好了。轴体采用热插拔轴座固定方式,方便更换轴体。编码器选用EC11。FE8.1 作USB拓展芯片(问就是SL2.1A烧了好多次了)。Rev 1 版本分别在前后侧引出1、2USB接口,其中靠近Type C 接口侧是用来与主键盘连接 这难道不是分体键盘?,如果使用有线鼠标的可以上方2USB下方1USB以方便放线。Rev 2 版本因插件元件受限,只能将剩余两个usb接口放在右侧(但是我是左手小键盘啊喂)。</p> <h2>6、其他工作</h2> <h3>焊接</h3> <p>(主控烧了导致无法按时完工)</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/zByEcBHQrQZJhEpT8a7DRWml6VE4xltMTce4wTgt.png" alt="image-20210916162727024.png"></p> <h3>烧录</h3> <ol> <li>烧录 Bootloader。 选用 Arduino IDE 烧录。方法如下: <ul> <li>打开 Arduino IDE,版型选择为 Leonardo,烧录方法选择为 USBasp。</li> <li>通过 USBasp 和测试针连接主控,压紧,选择烧录引导程序。</li> <li>烧写完成。</li> </ul></li> <li>烧录键盘固件。 若选用 QMK Toolbox,方法如下: <ol> <li>打开 QMK Toolbox,选中固件,MCU选择为 ATmega32U4。</li> <li>选择键盘和布局,打开自动烧录。</li> <li>连接键盘,reset,开始烧录。</li> <li>烧录完成。</li> </ol></li> <li>若选用 avrdudess,方法如下: <ol> <li>打开 avrdudess,编程器选择为 USBasp,MCU 选择为 ATmega32U4。</li> <li>测试针连接主控,尝试连接芯片。</li> <li>选择键盘固件,烧录。</li> <li>烧录完成。</li> </ol></li> <li>测试键盘。 VIA 软件内 KeyTester 一条龙服务。</li> </ol> <h2>7、BOM清单</h2> <p>因时间原因未按时完工,截止比赛结束仅分享QMK软件部分,故不包含BOM表。</p> <h2>8、大赛LOGO验证</h2> <p>请上传包含大赛logo的项目图片,logo以丝印形式印刷在PCB上面。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/zByEcBHQrQZJhEpT8a7DRWml6VE4xltMTce4wTgt.png" alt="image-20210916162727024.png"></p>

文档

Rev 1

Rev 1

Rev 1 定位板

Rev 2

Rev 2

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part
1 M3螺柱孔_JX B1,B2,B3,B4 M3螺柱孔_JX 4
2 10u C1,C2 C0603 2
3 0.1u C3,C4 C0603 2
4 USB-AF90_C42617 CN1,CN2,CN3 USB-A-TH_AF90-C42617 3
5 1N4148W D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15 SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD 15
6 1A/6V F1 F0805 1
7 HDR-M-2.54_1x6 J1 HDR-M-2.54_1X6 1
8 HDR-M-2.54_1x4 J2 HDR-M-2.54_1X4 1
9 凯华轴座 PAD0,PAD1,PAD2,PAD3,PAD4,PAD5,PAD6,PAD7,PAD8,PAD9,PAD10,PAD11,PAD12,PAD. 凯华轴座 14
10 2k7 R1 R0603 1
11 5k1 R2,R3 R0603 2
12 22 R4,R5 R0603 2
13 10k R6,R7,R8 R0603 3
14 EC11E15204A3 SW1 SW-TH_EC11XXXXXXXX 1
15 TSA343G00-250J2 SW2 SW-SMD_L4.0-W2.9-LS5.0 1
16 FE8.1 U1 SSOP-16_L4.9-W3.9-P0.64-LS6.0-BL 1
17 ATMEGA32U4-AU U2 QFP-44_L10.0-W10.0-P0.80-LS13.2-BL 1
18 TYPE-C-31-M-12 USBC1 USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12 1
19 12MHz X1 HC-49US_L11.5-W4.5-P4.88 1
20 16MHz X2 OSC-SMD_3P-L3.2-W1.3-P0.95-L 1
21 M3螺柱孔_JX B1,B2,B3,B4,B5 M3螺柱孔_JX 5
22 0.1u C1,C2 C0603 2
23 10u C3,C4 C0603 2
24 1N4148W D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D20,D21 SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD 16
25 1A/6V F1 F0805 1
26 HDR-M-2.54_1x6 J1 HDR-M-2.54_1X6 1
27 HDR-M-2.54_1x4 J2 HDR-M-2.54_1X4 1
28 凯华轴座 KEY1,KEY2,KEY3,KEY4,KEY5,KEY6,KEY7,KEY8,KEY9,KEY10,KEY11,KEY12,KEY13,KEY14 凯华轴座 14
29 5k1 R1,R2 R0603 2
30 22 R3,R4 R0603 2
31 10k R5,R6,R7,R8,R9 R0603 5
32 2k7 R10 R0603 1
33 EC11E15204A3 SW1,SW2 SW-TH_EC11XXXXXXXX 2
34 TSA343G00-250J2 SW3 SW-SMD_L4.0-W2.9-LS5.0 1
35 ATMEGA32U4-AU U1 QFP-44_L10.0-W10.0-P0.80-LS13.2-BL 1
36 FE8.1 U2 SSOP-16_L4.9-W3.9-P0.64-LS6.0-BL 1
37 U-A-24DS-W-1 USB1,USB2,USB3 USB-A-SMD_U-A-24DS-W-1 3
38 TYPE-C-31-M-12 USBC1 USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12 1
39 16MHz X1 OSC-SMD_3P-L3.2-W1.3-P0.95-L 1
40 12MHz X2 OSC-SMD_3P-L3.2-W1.3-P0.95-L 1

附件

附件名 下载
nk01_Rev1.hex
nk01_Rev2.hex

评论(3)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
PhantomR 回复
<p>啊大佬你好,我想问一下我自己也做了一个32u4控的qmk固件键盘,但是这个旋钮代码写了好像没反应。就是我其他按键功能rbg灯都正常,就是旋钮转了没反应,可以教一下你编码器旋钮代码怎么搞的嘛</p>
NicolassZuo 回复
<p>旋钮要先在rules.mk文件中添加ENCODER_ENABLE ?= yes,然后再在keymap.c里面修改旋钮功能。上面都有写。</p>
sihualiubing 回复
<p>同问,按键功能正常,但编码器旋转只触发一下,键盘就会卡死,rgb灯直接不变色,按键无法触发;主控32u4,qmk固件</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow