版本协议

BSD

标签
标准版
#第四届立创大赛#基于STM32F4的无人机智能监测系统

创建时间:7年前

项目主题:自拟主题

3511 1

描述

<p>【报名阶段填写内容 ↓,<em>为必填项】 * 简要介绍作品:         本设计以 STM32为主控器,利用三轴加速度计、 陀螺仪为主控器、三轴磁力计集成模块  MPU9250,结合四元数求解姿态检测机身的加速度、左右倾角,方向以及坡信息;利用 BMP280检测环境气压从而得到海拔高度;利用 DHT22采集环境的温湿度信息;利用 GPRS/GSM、GPS/BDS集成模块 A9G完成信息的发送和数据上传;利用 TFT液晶屏实时显示相关信息。 【竞赛阶段填写内容 ↓,</em>为必填项】 * 一、作品详情;         本设计利用MPU9250、BMP280、DHT22、GPS等传感器模块获取了速度、加速度、方向、坡度、海拔、温湿度等信息,利用GSM、GPRS通信模块实现了短信发送和上传数据到云平台,并通过按键和液晶屏进行了人机交互,最终完成了集骑行信息、环境状况、安全提醒于一体的无人机智能监测系统。          利用四元数法对陀螺仪、加速度计、电子罗盘进行了信息融合,从而得到了机身空间状态、倾角、方向、道路坡度等信息;利用GPS与加速度计结合测知了速度信息;利用IIC、单总线等接口实现了多传感器信息采集和处理;利用AT命令控制通信模块实现了系统的信息发送;利用SPI、中断接口实现了按键设置和数据显示。         设计了以STM32为核心,包含最小系统、电源管理、接口电路的专用嵌入式系统电路板,方便模块连接提高了系统稳定性。电路系统合理排布了诸多模块,充分利用了电路板空间。         后期计划使用树莓派或者直接使用飞控结合SLAM算法,同时定位建图,实现无人机的自主航迹规划。 * 二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题;         通过选取功能模块、设计嵌入式电路、编写控制程序以及将系统接入云平台等一系列操作,本设计完成了各个传感器信息的采集处理和融合,实现了数据的显示和发送;适用于经济型民用无人机的状态监测。但是仍然存在诸多不足,需要在后续的工作中完善。         电路系统都是模块化连接,没有实现真正的电路设计。可以将模块电路合理移植到电路系统中,提高电路利用率和稳定性。数据处理过于简单,没有充分地融合以发挥更大作用。本设计对于造价不太昂贵、没有健康监测系统的无人机智能化发展有一定借鉴之处,但监测系统尚且处在只能监测无人机部分飞行信息的阶段,尚不能自主做出反应应对,实际作用不够明显。而当前无人机系统的智能程度和自主水平还比较低,,无人机的控制方式主要以操作员简单遥控和预编程控制为主,以后或可在智能监测的基础上提高无人机系统的自主控制,这些都是项目所面临的挑战。</p> <p>* 三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点;         软件方面在于写程序时,系统各个模块所获取数据的准确性。比如利用加速度计测量前进方向的速度,可利用加速度积分得到;积分之前需要处理加速度加速度信息,因为此加速度受到坡度的影响,故应先利用三角合成去除坡度影响。即可结合GPS和加速度计完成测速,但有一定误差。要通过多次调试使得本设计所获取到的数据的误差降低到最小。另外要将其接入OneNet移动应用平台,这样才能实时查看监测信息,从而做出反应。(采用HTTP协议上传速度、温度、位置等数据到云平台。平台接入简单方便,本设计采用分割字符串type-3进行数据上传。如下图。) <img src="//image.lceda.cn/pullimage/ea4YNKzwzmVmAjxZXaMYxFs2K7mtTAFRLcKMsR0i.png" alt="image.png">         硬件方面在于电路板的合理设计和功能模块的选取,设计一块专用嵌入式系统电路板,方便模块连接提高系统稳定性,模块的合理布局尤为重要,因为本设计要求体型较小。除此之外,后续设计中应当设计出其机械外壳,以及与无人机连接的机械结构,实现真正的应用。</p> <p>* 四、作品材料清单; BOM导出截图(BOM表在附件里): <img src="//image.lceda.cn/pullimage/xboqQKluz2YBn5Pqia5fe12WnM14izvvDag2absV.png" alt="image.png"> * 五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛) <img src="//image.lceda.cn/pullimage/XoSaDBS9X0r7a7JDII2mkLn6QWG4x7gD1dadXmjG.png" alt="image.png"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/7blzTvgcsyUwO9UV3T863r4M5mrntTGmPOIvhrUR.png" alt="image.png"> * 六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛) 视频链接:<a href="http://www.bilibili.com/video/av68276326" target="_blank">http://www.bilibili.com/video/av68276326</a>   七、开源文档。 开源文档链接:<a href="https://lceda.cn/editor#id=%7C2a59b09047bc4ba78d5d2f79892f1334%7Cb24f021cc5e2461c8001854e6e3b4ba3" target="_blank">https://lceda.cn/editor#id=|2a59b09047bc4ba78d5d2f79892f1334|b24f021cc5e2461c8001854e6e3b4ba3</a></p>

文档

Robot_SCH

Robot_PCB

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part
1 Header-Male-2.54_1x3 DHT HDR-3X1/2.54 1
2 Header-Male-2.54_1x4 SWD,TTL,OLED,MPU DIP-1X4P-2.54MM-M 4
3 Header-Female-2.54_1x16 A9 HDR-16X1/2.54 1
4 Header-Female-2.54_1x8 TFT HDR-8X1/2.54 1
5 0.1uf C1,C3 0805 2
6 47uf C2 0805 1
7 1k R1 0805 1
8 LED LED1 0805 1
9 10k R2 0805 1
10 AMS1117-3.3 U1 SOT-223 1
11 STM32F407ZGT6 U3 STM32F407ZGT6-KU 1
12 SW_PB K1 按键 1
13 按键 K2,K3 按键 2
14 22pf C4,C5 0805 2
15 8MHz Y1 OSC-49S-1 1
16 10K R3 0805 1

附件

附件名 下载
BOM_#第四届立创大赛#基于STM32F4的无人机智能监测系统_20190831145631.csv

成员

评论(4)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交还有23天,记得完善项目上传哟!期待期待~</p>
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
jixin001 回复
<p>这个板子和无人机有啥关系,我的理解就是一个单片机读取了几个传感器数据然后送到了云平台。</p>
立创电赛 回复
<p>恭喜您的项目获得第四届立创电子设计大赛参与奖,点击查看获奖名单:<a href="https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92</a></p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow