版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#小智AI8817711A

创建时间:11个月前

270 0

描述

<h2>视频链接:</h2> <p><a href="https://b23.tv/4ZLtctC" target="_blank">B站视频--功能演示及介绍</a></p> <h2>项目简介</h2> <p>此处可填写项目的基本介绍,示例:</p> <p>本项目是基于 SF32LB52 模组的小智AI助手,有查看时间和天气的功能</p> <h2>项目功能</h2> <p>此处可填写项目的相关功能及应用场景,示例:</p> <p>本设计是基于 SF32LB52 模组的小智AI助手,在最开始连接蓝牙成功后,可以查看日期和时间,还有天气,通过按键连接上小智就可以两天了</p> <h2>项目参数</h2> <p>此处可填写项目的相关功能参数介绍,示例:</p> <ul> <li>本设计使用SF32LB52 模组,此模组使用两核,大核主频高,小核功耗低,图形性能好,存储能力强</li> </ul> <ol> <li>主控模块 核心采用 LC-OPEN-SF32L852-MOD-N16R8 模块,作为系统的控制中枢,负责处理各外设模块的输入 / 输出信号(如麦克风的音频采集、按键的电平触发、LED/LCD 的显示驱动、喇叭的音频输出等)。模块通过 GPIO、SPI、ADC 等各类引脚与其他模块连接,完成信号处理与指令分发,是系统 “大脑”。</li> <li>电池与开关模块 通过 BAT 接口连接外部电池,利用开关 SW1(SK12D07V0GS) 控制 VSYS 电源通路的通断:开关闭合时,电池向系统供电;开关断开时,切断供电,实现系统电源的手动按需控制。</li> <li>麦克风模块 MIC1 负责采集环境声音信号,电阻 R1 为麦克风提供 MIC_BIAS 偏置电压,电容 U2(10nF) 对采集的信号进行滤波。处理后的音频信号通过 MIC_ADC_IN 引脚传输至主控,主控对该模拟音频信号进行 ADC 转换与后续处理(如语音识别、音频采集等),实现声音的采集与初步处理。</li> <li>LCD 模块 1.69 寸 TFT LCD,通过 PA04_SPI_SCK(SPI 时钟)、PA05_SPI_MOSI(SPI 数据)等SPI 接口引脚与主控通信。主控通过 SPI 协议向 LCD 传输显示数据,驱动屏幕显示图像、文字等内容,实现可视化交互。</li> <li>喇叭模块 主控的 AU_DACIP、AU_DACIN 等引脚输出音频信号,经电容 C1、C2(100nF) 滤波,再通过 R5、R6、R7 等组成的电路调理后,输入至 U7(LM4871N) 等器件进一步处理,最终驱动喇叭 H1 发出声音,实现音频输出(如提示音、语音播放等)。</li> </ol> <h2>软件代码</h2> <p>小智AI固件 <a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf32.git" target="_blank">https://github.com/78/xiaozhi-sf32.git</a></p> <h2>注意事项</h2> <p>此处可填写在设计制作时需重点关注的点或是易错的地方,示例: 小心焊接</p> <h2>实物图</h2> <p>已放在最开始</p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
BOM_Board1_Schematic1_2025-09-06.xlsx
009953bbf9335f46fc882a136a0d772a.mp4

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow