版本协议

Public Domain

标签
专业版
向日葵一号智能光伏追光系统设计

创建时间:10个月前

250 0

描述

<p>1. 项目简介 “向日葵一号”是一个高度集成、智能化的光伏板阳光追踪系统。它创新性地采用SiP(系统级封装)技术,将主控MCU、双模GPS/北斗定位模块、高精度时钟芯片和惯性测量单元(IMU)集成于一个极小尺寸的封装内,极大提高了系统的可靠性和抗干扰能力。该系统能够通过获取精确的经纬度坐标和时间信息,结合天体运行算法,实时计算出太阳的方位角与高度角,并驱动双轴舵机,使光伏板始终垂直于太阳光线,从而显著提升光伏组件的能量采集效率(相比固定式安装预计提升25%-40%)。</p> <p>2. 核心功能与亮点 超高集成度硬件设计:</p> <p>核心创新:自主设计的SiP模块。使用立创EDA专业版进行设计,将STM32G0系列MCU、ATGM336H GPS/北斗模块、DS3231M高精度RTC和MPU-6050 IMU通过PCB基板与腔体封装技术集成在一起。这减少了外部连线,降低了故障率,增强了在户外恶劣环境(如湿度、震动)下的可靠性。</p> <p>集成度:充分展示在立创平台完成复杂、高集成度硬件设计的能力。</p> <p>智能双模定位与授时: 采用GPS/北斗双模定位模块,在任何地区都能快速获取精确的经纬度、海拔和时间信息。时间误差小于1秒,位置误差小于2.5米,为太阳位置计算提供了坚实的数据基础。</p> <p>天文算法追踪: 系统内置太阳位置计算算法(如PSA算法),仅需输入时间、日期和地理位置,即可计算出任何时刻太阳的理论角度,实现“无传感器”追踪。此方法不受阴雨天气影响,避免了传统光敏电阻方案在多云天气下频繁摆动、误触发的问题。</p> <p>双轴高精度驱动: 采用两个大扭矩金属齿轮舵机分别控制方位角(Azimuth) 和高度角(Elevation),实现全天空无死角追踪。 驱动电路采用专用舵机驱动芯片,提供稳定且受保护的电源管理。</p> <p>多重工作模式与低功耗管理:</p> <p>自动模式:默认模式,根据天文算法自动追光。</p> <p>手动模式:可通过手机APP(蓝牙连接)或Web端(Wi-Fi连接)进行手动控制,用于调试或特殊角度需求。</p> <p>休眠模式:在夜间或恶劣天气(通过查询天气API或光强传感器判断)自动使光伏板回归水平安全位置,并进入低功耗休眠状态,节省能源。</p> <p>状态监测与物联网(IoT)互联: 系统实时监测光伏板的输出电流、电压和功率(通过INA219传感器),并通过OLED屏幕本地显示。 通过ESP-01S Wi-Fi模块或HC-05蓝牙模块,将发电数据、系统状态、地理位置等信息上传至云平台(如ThingsBoard、阿里云IoT) 或用户手机APP,实现远程监控和数据统计分析。</p>

文档

BOM

附件

暂无

成员

评论(1)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>[emojis:打招呼]加油更新</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow