版本协议

GPL 3.0

标签
专业版
墨水屏温湿度检测仪

创建时间:2年前

描述

<h1><strong>1、项目总览</strong></h1> <table> <tr> <th style="text-align:center;">特性</th> <th style="text-align:center;">描述</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">复刻难度</td> <td style="text-align:center;">⭐️</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">耗材成本</td> <td style="text-align:center;">¥50</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">主控制器</td> <td style="text-align:center;">ESP32C3</td> </tr> </table> <p>> 这是一个简单又不缺实用的温湿度监测系统!这个系统基于ESP32-C3,还配备了一个2.13寸的墨水屏,可以实时显示环境的温湿度数据。这个项目旨在提供一种低功耗、实时更新的环境监测解决方案,特别适合家里或者办公室使用哦~</p> <p>核心传感器食用的是<code>盛思锐</code>的SHT40传感器来采集温湿度数据,它具有高精度、低功耗和小尺寸的特点,非常适合用于各种环境监测应用。 主控用的是ESP32C3Mini模组,比较通用的芯片型号,资料也比较多。 屏幕是2.13寸墨水屏,电路同样支持其他尺寸的的墨水屏。 后面可以安装两颗 <em>10mm * 1mm</em> 的磁铁,可以成为冰箱贴。 其实这个可以早些天前发布的,结果3D外壳一直忘记下单了,快递又卡了几天。 关于复刻成本,其实是一个动态范围,主要看墨水屏了。</p> <h2><strong>食物展示:</strong></h2> <p>前面那个就是立创打印的面板,长宽尺寸60*30毫米。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/5ef9d942f8714f46a347839a526ee0c2.jpg" alt="IMG_3075.JPG"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/9a04e08def5f4c87b3457e5f6c6b6931.jpg" alt="IMG_3076.JPG"></p> <p>Github上面存放了本项目所有的软件代码资源。 项目Github地址:<a href="https://github.com/MeowKJ/SimpleEInkEnvMonitor" target="_blank">MeowKJ/SimpleEInkEnvMonitor</a></p> <p>OSWHub上面存放了本项目所有的硬件设计资源。 项目OSWHub地址:<a href="https://oshwhub.com/kjpig/mini-sensor-board" target="_blank">小气象喵温湿度监测仪</a></p> <p><strong>Github文件夹说明</strong></p> <table> <tr> <th>文件夹</th> <th>作用</th> <th>文件夹</th> <th>作用</th> </tr> <tr> <td><strong>1.Hardware</strong></td> <td>为空,请参考OSWHUB</td> <td><strong>4.Docs</strong></td> <td>包含文档文件,如数据手册和开发者指南</td> </tr> <tr> <td><strong>2.Firmware</strong></td> <td>为空,请参考Release栏目</td> <td><strong>5.Design</strong></td> <td>包含设计相关文件,如UI设计和图标等</td> </tr> <tr> <td><strong>3.Software</strong></td> <td>包含项目源代码</td> <td><strong>6.Tools</strong></td> <td>包含工具和实用程序的工具</td> </tr> </table> <h1><strong>2、项目属性 & 开源协议</strong></h1> <p>该项目是首次公开,并且为原创项目,项目没有在其他比赛中获奖。</p> <p>开源协议<a href="https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html" target="_blank"><strong>GPL 3.0</strong> </a></p> <hr> <pre><code>水平有限,硬件&amp;代码有任何问题请详尽指出</code></pre> <h1><strong>3、硬件部分</strong></h1> <p>> 硬件设计基于ESP32-C3-MINI-1-N4模块,温湿度来自盛思锐的SHT40,墨水屏建议2.13寸正好配合板子。</p> <h2><strong>硬件概述</strong></h2> <p>这几天刚赶完,电脑坏了。功耗没测不好说,但我猜测应该是不高的,这板子不小,可以上块大容量锂电池告别续航焦虑,可以把3d模型屁股做厚一点,搞块大电池。<br> 优化建议:</p> <ul> <li>AD那里得加个MOS做个开关,或者直接不要。</li> <li>那个RTC芯片直接不要了</li> <li>软件优化</li> <li>搞点微弱能量供应,我觉得搞点室内光小太阳能板说不定可以,毕竟她生命的绝大多数时间都该去睡觉。</li> </ul> <p><strong>设计文件中Basic和Basic+的区别</strong> Basic就是现在展示的这块PCB,Basic+是我针对低功耗进行优化的PCB,LDO换成DCDC,加入了一些电子开关等等优化,但是由于改变了按钮,3D外壳就不通用了。</p> <h2><strong>材料说明</strong></h2> <p>关键的材料是<code>墨水屏</code>,ESP32C3模组,<code>墨水屏的排线接线</code></p> <h3>Ⅰ. 墨水屏</h3> <p>> 墨水屏(E-Ink屏)是一种采用电子墨水技术的显示屏,具有类似纸张的显示效果。</p> <p>这也是我第一次做墨水屏,不知道市场价格怎么样,好像听说挺贵的。现在用的这个墨水屏是在某鱼上面找到个3色的,捡了几个,邮费比屏贵,应该还有更便宜的。 还有那种电子标签成品的更便宜,可惜买了一个没拆好把屏弄碎了。 那个粘的胶是真的紧,屏幕碎了那个片片还粘在上面。 总之,颜色无所谓,大小即使不同应该都通用,改代码就行,是24Pin的就好。当然,这个设计和3D外壳推荐使用的是2.13寸的墨水屏。 </p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/1wwGr5C14zL0lejD0iQFHF30bSB36pGPB9v7Oga4.png" alt="墨水屏"></p> <h3>Ⅱ. 主控ESP32-MINI-1-N4</h3> <p>> ESP32-C3-MINI-1 是一款通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组</p> <p>选择C3主要是因为它的价格低,功耗也小。 其实感觉不便宜,虽然不到十块钱,但不能说只要几块钱。便宜的店不包邮,包邮的店贵,我愿称之为价邮守恒定律。 焊接要注意一下,类似QFN那种铜在板子底部的封装,理论上焊接至少需要加热台或者是风枪,或者是打火机。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/V0fX6jaJIQrDKFEZzghWvMBkaBz0CHfUC2gRZlho.png" alt="ESP32-MINI-1-N4"></p> <p>ESP32C和ESP32、ESP32S系列比起来最大的特点就是价格美丽,非常适合做一些比较小的东西,在价格和功耗方面比较有优势。 ESP32C3出了个升级款叫做C6,好像性能更强,还没有阉割低功耗协处理器,但是价格似乎较高,是C3的两倍。</p> <h3>Ⅲ. 墨水屏的24Pin排线接子</h3> <p>注意是<code>0.5mm上接</code>。那个屏幕折过来以后,接触铜朝外。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/KBR1GzIrpw4W7pCxkNGsuKHnwAsjwLkbbqB4Vpds.jpeg" alt="pintu-fulicat.com-1722585005902.jpg"></p> <h3>Ⅳ. 侧贴开关和按钮</h3> <p>柄长越长越好,因为长了可以裁掉,短了就没办法了。</p> <h2><strong>重要电路</strong></h2> <h3>Ⅰ.墨水屏驱动</h3> <p>经典的墨水屏驱动电路,<code>BS</code>一般接地,需要修改<code>R2</code>和<code>L2</code>的值来面对不同型号的墨水屏。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/564ac04054db490dbd7697d6992c9a96.png" alt="墨水屏驱动"></p> <h3>Ⅱ. 传感器</h3> <p>> Sensirion SHT40 数字温湿度传感器 ±1.8% / max. ±3.5% RH 传感器,性价比高。采用胶带和卷装包装,标准SMD组装工艺,适合大批量应用。 基于优化的CMOSens®芯片,低功耗,精度高。供电范围广,从1.08V到3.6V,适合移动和电池驱动应用。小巧的DFN外壳适合紧凑设计,符合JEDEC JESD47认证,且符合RESET®和WELL Building Standard™健康建筑标准</p> <p>SHT40供电在<code>1.08 - 3.6V</code>不适合5V系统。那这个系统为什么不使用更低的电压,像PC电脑一样降压降低功耗呢,主要是因为ESP32的这个模组的电压范围是<code>3.0 - 3.6V</code>,也就是建议电压是3.3V,当然墨水屏的工作电压也是<code>3.3V</code>。 传感器的接线很简单,给它配了一颗电容。<code>SDA</code>和<code>SCL</code>使用<code>4.7KΩ</code>电阻上拉,满足IIC总线开漏的需求。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/1b06867451294cc39fd9de45465705f7.png" alt="传感器"></p> <h4>这是SHT40传感器设计建议</h4> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/20875d90e6ff45aa82e687f81b1e6895.png" alt="传感器"></p> <h3>Ⅲ. 锂电池充电和5V转3.3V</h3> <p>锂电池充电采用<code>TP4054</code>,TP4056的可爱版🌟,<code>R15</code>为<code>2KΩ</code>用来配置充电电流为<code>500mA</code>。</p> <p>5V转3.3V需要注意,需要使用<code>低压差LDO</code>。 常规LDO(如AMS1117)可能在接入锂电池(压差<1V)时可能会遇到一些小麻烦。 ME6211数据手册强调,它可以在压差仅为100mV的情况下提供100mA的最大输出电流$(100mV@Iout=100mA)$💪(没测试不知道这是不是真的)。 ME6231数据手册指出,它可以不要<code>C27</code>和<code>C29</code>这两颗100nF旁路电容,同时兼容陶瓷电容。我这里加上了有两个用意:1.兼容其他型号的LDO。2.我忘了可以不加。 ✨ 推荐使用DC-DC转换器,能提升效率哦,增加低功耗能力,不过成本可能会稍微高一点~ 💫</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/4f5d1273e0d54098b2397f113762d5ee.png" alt="锂电池充电和5V转3.3V"></p> <h3>Ⅳ. 其他一些说明</h3> <ul> <li>USB上面的<code>5.1KΩ</code>电阻用来适配PD使其输出5V</li> <li><code>IO9</code>也就是<code>BOOT</code>引脚上拉的那颗电阻可以不要,内部弱上拉</li> <li>模组那里供电最好还是加几个电容,虽然模组内部是有的。但是参考设计上加了。</li> </ul> <h2><strong>PCB说明</strong></h2> <p>> 东西不是很多,简单布局拉拉线就好了,没有太多需要注意的</p> <h3>PCB的整体布局</h3> <p>元件封装采用0603,非常适合手焊哦。整体PCB大小刚好匹配2.13寸的墨水屏,设计为全贴合,背面没有元件。板子剩余空间超级充足,可以加入更多功能呢!💡比如再上点传感器,什么有害气体之类的,毕竟IIC总线在这呢。 电源设计要注意,确保电流先经过电容,再到达元件。当然我觉得这个电路随便排排再拉个自动都可能也不会出问题,当然非常不推荐这样做哦。ESP32模块的顶部天线位置和SHT40传感器下面需要禁用铜铺层。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/d619c7897b434c46bf3df4c08cbb561b.png" alt="PCB的整体布局"></p> <h3>PCB焊接实物</h3> <p>使用小小加热台进行焊接,焊接水平一般,勉强可用。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/0e817888f4d3400c8d6e446b58386bf1.jpg" alt="PCB焊接实物"></p> <h1><strong>4、软件部分</strong></h1> <p>> 软件使用了PlatformIO使用Arduino库进行开发,Board和Library已经集成好,克隆下来以后只要网络好,不需要像原生Arduino去配置板子安装库等等繁琐的操作,可以直接编译成功,非常适合初学者进行二次开发。目前测试了MAC和Win系统,均可以克隆下来等待资源自动下载后一键编译下载,无需进行其他配置。</p> <h2><strong>软件概述</strong></h2> <table> <tr> <th>使用到的库</th> <th>版本</th> </tr> <tr> <td>adafruit/Adafruit SHT4x Library</td> <td>^1.0.4</td> </tr> <tr> <td>zinggjm/GxEPD2</td> <td>^1.5.8</td> </tr> <tr> <td>olikraus/U8g2_for_Adafruit_GFX</td> <td>^1.8.0</td> </tr> <tr> <td>bblanchon/ArduinoJson</td> <td>^7.1.0</td> </tr> </table> <h2><strong>PART: A - 软件环境配置</strong></h2> <p>简单的PlatformIO环境配置,有经验的可以自己按照自己的喜好来</p> <h3>I. 下载安装PlatformIO</h3> <p>准备以下工具和软件</p> <ul> <li>电脑 (Win,Mac,Linux系统均可)</li> <li>VSCode</li> <li>可以加快PlatformIO下载网络加速器(可选/建议)[下面的方法二选一] <ul> <li>代理走TUN模式(虚拟网卡)</li> <li>在VScode左下角 <em>设置-代理</em> 里面可以配置VSCode的代理</li> </ul></li> </ul> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/d620ff8f2cfb448a802fcabdd8696e60.gif" alt="下载安装PlatformIO.gif"></p> <ol> <li>打开 <code>VSCode</code>,点击左侧扩展图标,搜索并安装 <code>PlatformIO IDE</code> 插件。</li> <li>安装完成后,重启 VSCode。</li> </ol> <h3>II. 下载并导入工程</h3> <p>工程 GitHub 地址: <a href="https://github.com/MeowKJ/SimpleEInkEnvMonitor" target="_blank">SimpleEInkEnvMonitor</a> 喜欢别忘了点一个Star🌟!</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/e58afd440d37456c8529088e23624da2.gif" alt="下载并导入工程.gif"></p> <ol> <li>从 <code>GitHub</code> 下载工程压缩包并解压。(如果安装了git的话,更推荐先 fork 再 clone 项目,这样可以对自己的代码进行版本控制)</li> <li>在 <code>VSCod</code>e 中打开 <code>PlatformIO Home</code>(点击左侧的蚂蚁图标)。</li> <li>选择 <code>Open Project</code> 并浏览到你的工程目录,选择刚才下载的文件夹中的 <code>3.Software</code> 文件夹下的 <code>esp32c3</code> 文件夹导入。PlatformIO 会自动下载并安装依赖文件。</li> <li>将 <code>include</code> 文件夹中的 <code>config_example.h</code> 复制一份改名为 <code>config.h</code>,并修改 <code>config.h</code> 文件以完成配置参数。</li> </ol> <h3>III. 编译和下载代码</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/9bb458e7a95c42b3b4a85d03b717eb7f.png" alt="编译和下载代码"></p> <ol> <li>如图所示,选择env Board为<code>env:meow_weather_board</code>,可能选择后又要进行下载一些资源。</li> <li>将板子通过USB和电脑连接,检查串口是否正确连接。</li> <li>点击左下角的<code>Build</code>按钮(对勾图标✅)编译代码。</li> <li>编译成功后,点击左下角的<code>Upload</code>按钮(箭头图标➡️)将代码上传(下载)到设备上。(ps:直接点上传也会编译一次代码,所以在一般情况下第三步可以省略。)</li> </ol> <p>如果ESP32C3进入休眠模式Deep-Sleep后,就识别不到USB了,可以按住<code>IO9/BOOT</code>开关的同时按一下<code>RST</code>按钮进入<code>Download</code>模式。 完成这些步骤后,你的工程就成功安装并运行了。如果有任何问题,请参考 PlatformIO 的<a href="https://docs.platformio.org/" target="_blank">官方文档</a>或社区资源以获得帮助。</p> <h2><strong>PART: B - 重要的代码</strong></h2> <p>> 代码部分经验不多,有什么问题或者改进的地方请多多指出</p> <h3>Ⅰ. 引脚的定义</h3> <p>引脚的定义代码在<code>boards/variants/meow_weather_board/pins_arduino.h</code>文件中 主要定义了 IIC(用来驱动SHT40传感器)和 SPI(用来驱动墨水屏),如果要更改线路墨水屏的话,这里修改引脚定义</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/coYJRcJRymuArHMEZqeEST5NiNw4yhEeEsZpo2hD.png" alt="喵喵的帕斯.png"></p> <h3>Ⅱ. 墨水屏型号选择</h3> <p>墨水屏驱动使用的是<code>GxEPD2</code>也是比较常见的一个墨水屏驱动库,具体的说明可以去阅读库文档。 GxEPD2的GitHub地址 <a href="https://github.com/ZinggJM/GxEPD2" target="_blank">https://github.com/ZinggJM/GxEPD2</a></p> <p>型号选择的代码在 <code>include/GxEPD2_display_selection.h</code> 文件中。 在文件中有四个选项来选择墨水屏的类别:</p> <ul> <li><code>GxEPD2_BW</code>:普通的双色墨水屏</li> <li><code>GxEPD2_3C</code>:三色墨水屏</li> <li><code>GxEPD2_4C</code>:四色墨水屏</li> <li><code>GxEPD2_7C</code>:七色墨水屏</li> </ul> <p>只需选择一个类别,方法是取消注释所需的行,并将其他三个选项注释掉。</p> <p>接下来,在文件的下面部分选择具体的墨水屏型号。例如,我选择的是 <code>GxEPD2_213_Z98c</code>,这是我使用的三色墨水屏。如果选择的型号与上面选择的类别不匹配,会出现报错哦。🛠</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/AhdeGvNvMkIMjnnC8pAHagLIMRuUnBUs1Tsw5aZ3.png" alt="喵喵的帕斯-2.png"></p> <h3>Ⅲ. 获取天气</h3> <p>本项目使用<code>心知天气</code>的免费天气查询API。首先,注册一个账号,然后在心知天气控制台中获取API密钥中的私钥填入<code>include/config.h</code>文件如下位置中。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Ag28LPIKdlkb19lclzh77PpbmhJT75ERm1AeYv3r.png" alt="喵喵的帕斯-4"></p> <p>当然,其他天气服务也是可以用的。请求心知天气的代码在<code>src/Network.cpp</code>文件中,代码非常简易,仅仅只是一个HTTP-GET请求,然后在返回的JSON格式字符串中找到<code>code</code>字段,获取其后面的内容,即气象识别代码。然后,在<code>src/Weather.cpp</code>中,定义了一些气象识别码和天气图标的转换关系。 并没有用到<code>ArduinoJSON</code>库,不过,如果需要解析更多内容,使用JSON解析库可以省时省力省心。 下面是一个读取天气的代码。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/weEGDLxy4G2Fp48dVqUpJ3VyH3CNowmZZ97FHF1S.png" alt="喵喵的帕斯-7"></p> <h3>Ⅳ. 获取传感器数据</h3> <p>这个世界上没有一件比在Arduino上驱动一些常用小模块更简单的事情了。SHT4x也是一种很常用的传感器了,直接下载<code>Adafruit SHT4x Library</code>库! 具体可以看库的说明,提供了3种精度模式和6种加热模式。在数据手册中为什么SHT4x下面不建议放焊盘,也许是怕加热器消耗更多能量吧。下面是一个简单的代码使用说明。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/w1PJMgSNRDH6ETconqIe89rUmMBBTylVbTBtRT5A.png" alt="喵喵的帕斯-8.png"></p> <h3>Ⅴ. 墨水屏的代码</h3> <p>基本上就是调用<code>GxEPD2</code>库,例程和教程应该相当多,有条件的可以上LVGL库去做UI。 u8g2的自定义字体教程需要的话评论区说一下后期我会补充。</p> <p>下面是一个基础的用自定义字库现实温度和湿度的简单显示例子,具体的代码在<code>src/EPaper.cpp</code>文件中。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/da1eea8688c747f4a9626f4e20194b1d.png" alt="墨水屏的代码示例"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/2a1979efc89a47818d791312a0fa2975.jpg" alt="墨水屏的简单显示"></p> <p>Ⅵ. 屏幕上的猫猫</p> <p>屏幕上的猫猫是一个点阵画,我想做一些优化,更丰富的猫猫升级!比如下雨天的时候显示猫猫打把伞,晚上的时候显示猫猫在睡觉等等。但是这也挺困难的,毕竟目前这个画猫猫的位置大概只有40x40个像素左右,而且最多只有两种颜色。</p> <p>灰度显示还没有做,暂时没有这个需求。</p> <h1><strong>6.外壳与3D模型</strong></h1> <p>>外壳使用Fusion360制作,我不是专业的设计者,简单的画了一下</p> <p>这是3D设计的一个外壳,采用新手火柴盒形式设计,正面需要贴上立创打印的面板。面板的设计文件和PCB的在一块。 3D外壳的STL文件发布在Github Release栏目中。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/fef80a4051ab4011af095c24df04cc02.png" alt="3D外壳设计"></p> <p>我这台3D打印机有点老了,精度不是很高,想攒钱买一台拓竹的A1mini,听说性价比很高。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/lp0ElQurMhF5qnaRk8LlCSIsFUrGzIaEhqs043ym.jpeg" alt="3D外壳的打印"></p> <p>打印出来的成品不太行,后来还是用的立创三维猴打印的。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/qQMEhaz9CYVZRZ2tMDXSVUaWyFY0JdZTf3QqZ9ZD.jpeg" alt="3D外壳成品"></p> <p>表面上这个是立创打印的柔性面板。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/SNKlNPNnpF5j3eOIxSszA5Pmi5ceRWVPOlxZqVna.jpeg" alt="柔性面板"></p> <p>全家福</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/fTsXs5P1A03i7s2xmP6JsvThxLINXM28Ygezf7U3.jpeg" alt="全家福"></p> <p>冰箱贴模式</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/rK720lD8yLcj2p3QCJ9twUhnl5mUXh83NiHHHxWs.jpeg" alt="全家福"></p> <h1><strong>7、大赛LOGO验证</strong></h1> <p>> 搞到张彩色丝印券,打了个彩色的</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/EiKdRQkMjrjkNp5KKu1AeslDJh0xi3ZKIGC1fbbN.png" alt="logo验证"></p> <h1><strong>8、项目总结</strong></h1> <p>首先感谢立创的这个温湿度训练营,除了领到了免费的券,还学到很多东西。我最开始使用嘉立创的时候,那个时候还是5元免费打样,到现在6层沉金免费打样,还有这么大的产业链和社区,感觉真的不可思议,为我们这种家境贫寒的学生DIY爱好者提供了极大地帮助,我已经很久很久没有用过洞洞板了。</p> <p>盛思锐的传感器做的真的挺小的,用的SHT40其实和0603的阻容大小不相上下,我看那个图还以为挺大的。</p> <p>项目中的ESP32应该可以接入智能家居,比如Apple Homekit或者米家,但我暂时没有条件去做这个。我非常建议将其接入智能家居系统,作为桌面小组件会非常方便。</p> <p>话说在做这个项目之前,我都不知道原来墨水屏断电可以保存内容,然后主要用于在电子标签,阅读器之类的。搞个大尺寸的做个日程表或者是通知表挺有意思,或者收邮件,挂墙上去展示一些信息。这个项目的其实也没啥时间去做,代码功能也就最基础的,基本上能开源东西的都开源了,改改就行。第一次做墨水屏,好在基本上没遇到什么问题,社区里面开源的墨水屏项目也很多,照着电路图改改就OK了。电路设计的时候没啥雷点,一次画完就没改了,倒是那个屏幕排线比想象中的长,布局上最好排线再往内部靠靠。板子挺大的,空间听够用的,0603的封装也好焊接,除了ESP32那个模块第一次好像没焊好,然后重新小焊了一下就好了。在写代码的时候,还是尝试了其他的库,试了一些别的,最后还是用的GxEPD2,倒是一开始墨水屏刷不出来,除了型号不确认之外,发现是因为我丝印上面标的引脚号标歪了,浪费些时间。</p> <p>注:我这个3色墨水屏刷一下要10秒,多色的好像刷新时间都挺长的。</p> <h1><strong>9、演示视频</strong></h1> <p><strong>视频要求:</strong></p> <p>请横屏拍摄,分辨率不低于1280×720,格式Mp4/Mov,单个视频大小限100M内;</p> <p>视频标题;组装视频-墨水屏刷新视频</p> <h1><strong>10、附件</strong></h1> <p>附件的内容,源码包,3D模型源自项目Github可能不会实时更新,最新的内容还是参考Github。 <a href="https://github.com/MeowKJ/SimpleEInkEnvMonitor" target="_blank">https://github.com/MeowKJ/SimpleEInkEnvMonitor</a></p>
  • 装配方式.mp4

  • 墨水屏刷屏.mp4

文档

BOM

附件

附件名 下载
装配方式.mp4
墨水屏刷屏.mp4
SourceCode-v0.2-alpha.zip
Bottom.stl
Top.stl

评论(11)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
mingci 回复
<p>这个后壳组装方式不错,怎么搞的,打不开GitHub怎么办[emojis:流泪]</p>
喵喵的帕斯 回复
<p>我更新了一下附件</p>
joy586210 回复
<p>点赞加Star!</p>
asdasfrthggfyt 回复
<p>大佬请问一下主控用ESP32-S3程序可以互通吗</p>
喵喵的帕斯 回复
<p>可以的</p>
hualuo123 回复
<p>请问下,充一次电大概能用多节哇</p>
喵喵的帕斯 回复
<p>这个还没测试过</p>
xiluo0516 回复
<p>请问下SHT45可以用么</p>
a583507240 回复
<p>有人吗,有偿求购一个</p>
yanyixiaomic 回复
<p>作者,请问下代码的位置在哪里</p>
喵喵的帕斯 回复
<p>github,或者上面下载列表有</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow