版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#白师小智AI

创建时间:10个月前

353 0

描述

<h2>视频链接:</h2> <p><a href="https://www.bilibili.com/video/BV1gHHCzCE71/?vd_source=2f21ff4634f44470a4d55e5812273ae1" target="_blank">B站视频--功能演示及介绍</a></p> <h1>基于SF32LB52的小智AI对话机器人工程描述</h1> <h2>一、项目简介</h2> <p>本项目是一款基于SF32LB52芯片和立创开源蓝牙模组打造的简易AI对话机器人,旨在为用户提供便捷、智能的实时语音交互体验。该机器人具备强大的知识储备,能解答用户在天气、时间、病情等多方面的疑问,还可感知用户情绪,分享用户的快乐,实现情感层面的互动。</p> <p>在产品设计上,机器人注重便携性与精致外观,其PCB板尺寸仅为61.21×41mm,带外壳后的尺寸为长68.531mm、宽48.148mm、厚35mm,小巧的体型方便用户随身携带,可在多种场景下使用。</p> <p>项目秉持开源共享的理念,硬件方面除主控外,元器件全部采用插件式设计,降低了焊接难度,便于电子制作入门者进行焊接练习和组装;软件方面也完全开源,用户获取相关程序后,通过烧录即可快速体验机器人的全部功能。</p> <h2>二、功能介绍</h2> <h3>(一)智能问答功能</h3> <p>机器人依托互联网海量知识资源,能够精准响应用户的各类查询需求。无论是询问当天及未来一段时间的天气情况,包括温度、湿度、降水概率、风力风向等详细信息;还是查询当前时间、日期,甚至设定时间提醒;亦或是解答关于常见疾病的症状、预防方法、护理建议等健康相关的病情疑问,都能给出准确、实用的回答,为用户的日常生活和健康管理提供助力。</p> <h3>(二)实时语音对话功能</h3> <p>借助立创开源蓝牙模组,机器人实现了稳定、流畅的实时语音对话。用户只需通过语音与机器人交流,无需手动操作,机器人便能快速识别用户语音指令,并以清晰、自然的语音形式进行回应,打造沉浸式的语音交互体验,让沟通更加便捷、高效。</p> <h3>(三)情绪感知功能</h3> <p>机器人具备一定的情绪感知能力,能够通过分析用户语音的语调、语速、关键词等信息,判断用户当前的情绪状态,如开心、难过、焦虑等。当感知到用户情绪不佳时,会主动给予安慰、鼓励的话语;当用户分享快乐时,也能积极回应,与用户共同感受喜悦,增强与用户之间的情感连接。</p> <h2>三、原理图说明</h2> <p>由于文档中未提供原理图具体内容,仅提及“原理图下载”,因此从项目整体设计逻辑及硬件构成进行如下说明: 原理图围绕SF32LB52主控芯片展开,主要包含主控电路、蓝牙通信电路、语音采集电路、语音播放电路、电源电路等核心模块。</p> <ul> <li>主控电路:以SF32LB52芯片为核心,负责统筹协调各个模块的工作,处理语音信号、控制数据传输、执行用户指令等,是机器人的“大脑”。</li> <li>蓝牙通信电路:基于立创开源蓝牙模组设计,实现机器人与外部设备(如手机、电脑等,若有相关适配)或语音信号传输链路的无线连接,为实时语音对话提供通信保障。</li> <li>语音采集电路:由麦克风等元器件构成,用于采集用户的语音信号,并将其转换为电信号传输给主控芯片进行处理。</li> <li>语音播放电路:包含扬声器等部件,接收主控芯片发送的语音信号,将其还原为声音信号播放出来,实现机器人的语音回应。</li> <li>电源电路:为整个机器人系统提供稳定、可靠的工作电压,确保各个模块能够正常运行,通常包含电源接口、稳压芯片、滤波电容等元器件。</li> </ul> <h2>四、实物图</h2> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/7e2f7fd8458448b89a25108b483c092d.jpg" alt="微信图片_20250910153743_64_83.jpg"></p> <h2>五、PCB设计说明</h2> <h3>(一)PCB尺寸</h3> <p>PCB板设计尺寸为61.21×41mm,该尺寸经过精心考量,在保证能够容纳所有必要元器件的前提下,尽可能缩小面积,契合产品便携性的设计理念,为后续外壳的设计和产品整体小型化奠定基础。</p> <h3>(二)元器件布局</h3> <p>PCB设计遵循合理的元器件布局原则,将核心的SF32LB52主控芯片放置在PCB板的中心或关键位置,方便与周围各个模块(如蓝牙模组、语音采集模块、语音播放模块等)进行电路连接,缩短信号传输路径,减少信号干扰。同时,插件式元器件的布局充分考虑了焊接操作的便利性,元器件之间预留了足够的焊接空间,避免因元器件过于密集而导致焊接困难,降低了焊接失误的概率,适合入门者操作。</p> <h3>(三)与外壳适配</h3> <p>PCB板的外形设计与后续的3D外壳相匹配,确保PCB板能够顺利、稳固地安装到3D外壳内部。在设计过程中,充分考虑了外壳的尺寸参数(长68.531mm、宽48.148mm、厚35mm),对PCB板的边缘形状、安装孔位置等进行了精准设计,保证PCB板与外壳之间无干涉,且安装后整体结构稳定,不会出现松动、晃动等情况,为产品的组装和使用提供保障。</p> <h3>(四)DXF文件应用</h3> <p>项目提供PCB-DXF下载,用户可将下载的DXF文件导入嘉立创EDA专业版软件中。在软件内,以DXF文件所呈现的PCB外形为基准,进行PCB的绘制工作,包括电路布线、元器件封装放置等,确保绘制的PCB与设计的外壳尺寸、安装要求完全一致,提高PCB设计的准确性和效率,减少因尺寸不匹配而导致的设计返工问题。</p> <h2>六、关键程序说明</h2> <h3>(一)开源地址</h3> <p>项目软件完全开源,开源地址为:<a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf32" target="_blank">https://github.com/78/xiaozhi-sf32</a> 。用户可通过该地址获取完整的程序代码、开发文档、说明文档等相关资源,便于进行程序的学习、研究、修改和二次开发。</p> <h3>(二)核心功能程序模块</h3> <ol> <li><strong>语音识别模块程序</strong>:该模块程序负责接收语音采集电路传输的用户语音电信号,通过特定的算法对语音信号进行预处理(如降噪、滤波等)、特征提取,然后与预设的语音模型或通过网络连接到云端AI语音识别服务进行匹配,将语音信号转换为对应的文本信息或指令,传输给主控芯片进行后续处理。</li> <li><strong>AI问答处理模块程序</strong>:接收语音识别模块传输的文本信息或指令,根据指令内容判断用户需求。若为天气、时间查询等本地可处理的简单需求,程序将调用本地存储的相关数据或通过特定算法进行计算后生成回答;若为复杂的知识查询或病情疑问等需求,程序将通过蓝牙模组或其他网络连接方式(若有)访问互联网知识资源库,获取相关信息并进行整理、筛选,生成准确、简洁的回答文本。</li> <li><strong>语音合成模块程序</strong>:将AI问答处理模块生成的回答文本转换为语音信号。该程序采用语音合成算法,根据文本内容选择合适的语音语调、语速,生成对应的语音数据,然后将语音数据传输给语音播放电路,通过扬声器将语音播放出来,实现机器人的语音回应。</li> <li><strong>蓝牙通信模块程序</strong>:负责控制立创开源蓝牙模组的工作状态,实现与外部设备或语音信号传输链路的蓝牙连接建立、数据传输、连接维护和断开等操作。确保语音信号、指令数据等在机器人与外部设备之间能够稳定、高效地传输,保障实时语音对话功能的正常实现。</li> <li><strong>情绪感知分析模块程序</strong>:通过对用户语音信号的语调变化、语速快慢、关键词频率等特征进行分析,结合预设的情绪识别模型,判断用户的情绪状态。根据识别出的情绪结果,调用相应的回应策略程序,生成符合当前情绪场景的语音回应内容,实现情绪感知与互动功能。</li> </ol> <h3>(三)烧录相关</h3> <p>项目提供固件与烧录工具下载,用户获取固件文件和对应的烧录工具后,按照烧录工具的使用说明和项目文档中的烧录步骤,将固件烧录到SF32LB52主控芯片中。烧录完成后,机器人即可具备相应的功能,用户无需进行复杂的程序开发和调试,便可快速体验AI对话机器人的各项功能,降低了使用门槛。</p> <h2>七、重要物料购买</h2> <h3>(一)核心元器件</h3> <ol> <li><strong>SF32LB52主控芯片</strong>:作为机器人的核心控制部件,负责统筹协调各个模块工作,是实现各项功能的关键,需从正规电子元器件供应商处购买,确保芯片的质量和性能稳定。</li> <li><strong>立创开源蓝牙模组</strong>:实现机器人的蓝牙通信功能,为实时语音对话提供保障,可通过立创官方平台或其授权的销售渠道购买,确保模组的兼容性和可靠性。</li> <li><strong>语音采集元器件(麦克风)</strong>:用于采集用户语音信号,应选择灵敏度高、噪声低的麦克风,可根据项目需求和PCB设计的封装规格,从电子市场或专业元器件商城选购。</li> <li><strong>语音播放元器件(扬声器)</strong>:用于播放机器人的语音回应,需选择音质清晰、音量适中、尺寸与PCB和外壳适配的扬声器,确保语音播放效果良好。</li> <li><strong>电源相关元器件</strong>:包括电源接口、稳压芯片、滤波电容等,为整个系统提供稳定电源,需根据系统的电源需求(如工作电压、电流等)选择合适参数的元器件,保证电源电路的稳定性和安全性。</li> </ol> <h3>(二)结构件</h3> <ol> <li><strong>3D外壳</strong>:项目提供3D外壳下载,用户可根据下载的3D模型文件,通过3D打印的方式制作外壳,也可联系专业的外壳加工厂家进行定制生产。外壳材质可选择ABS、PLA等常见的3D打印材料或其他适合的塑料材质,需确保外壳的强度、韧性和外观质量,同时保证外壳尺寸与设计参数(长68.531mm、宽48.148mm、厚35mm)一致,能够顺利装配PCB板等内部部件。</li> <li><strong>外壳面板</strong>:基于3D外壳设计的凹槽尺寸进行设计,项目提供面板下载,用户可根据下载的面板文件,选择合适的材质(如亚克力板、塑料板等)进行制作。面板需具备一定的透明度(若需要显示相关信息)或装饰性,同时要与3D外壳的凹槽精准匹配,能够牢固地安装在外壳上,起到保护内部部件和美化产品外观的作用。</li> </ol> <h3>(三)辅助物料</h3> <ol> <li><strong>焊接工具</strong>:如电烙铁、焊锡丝、助焊剂、镊子、烙铁架等,用于插件元器件的焊接操作。电烙铁建议选择功率合适(如25W-30W)的恒温电烙铁,焊锡丝选择低熔点、高纯度的产品,助焊剂可提高焊接质量,镊子用于夹取小型元器件,确保焊接过程安全、高效。</li> <li><strong>安装工具及配件</strong>:如螺丝刀(根据螺丝规格选择,通常为小型十字或一字螺丝刀)、螺丝(用于固定PCB板、外壳面板等部件,需选择尺寸与安装孔匹配的螺丝)、垫片(可增加螺丝与部件之间的接触面积,防止部件损坏,提高安装稳定性)等,确保各部件能够牢固、可靠地组装在一起。</li> </ol> <p>用户在购买物料时,可参考项目文档中可能提及的元器件型号、规格参数、推荐供应商等信息(若有),也可根据自身需求和实际情况,在保证兼容性和性能的前提下,选择合适的物料品牌和购买渠道。</p> <h2>八、装配说明</h2> <h3>(一)前期准备</h3> <ol> <li>确保已获取项目所需的全部物料,包括PCB板、各类插件元器件、3D外壳、外壳面板、焊接工具、安装工具及配件等,并对物料进行检查,确认元器件无损坏、外壳无变形、工具能正常使用。</li> <li>下载并熟悉项目相关文档,包括原理图、PCB设计图、固件烧录说明、装配步骤示意图(若有)等,了解各部件的装配关系和操作要点。</li> </ol> <h3>(二)PCB焊接</h3> <ol> <li>按照原理图和PCB板上的元器件标识,将插件式元器件逐一对应安装到PCB板的焊接位置。安装时注意元器件的极性(如二极管、电容等有正负极之分)和引脚位置,确保安装正确,避免反向安装或错装。</li> <li>使用电烙铁、焊锡丝等焊接工具,对安装好的元器件进行焊接。焊接时控制好电烙铁的温度和焊接时间,确保焊接点饱满、光滑、无虚焊、漏焊、短路等问题。焊接完成后,用镊子或剪刀剪掉元器件多余的引脚,使PCB板外观整洁。</li> <li>焊接完成后,对PCB板进行初步检查,可借助万用表等工具检测关键电路的通断情况,判断焊接是否合格,若发现问题及时进行修复。</li> </ol> <h3>(三)固件烧录</h3> <ol> <li>将下载好的固件文件和烧录工具安装到电脑上,并按照烧录工具的使用说明,连接烧录工具与PCB板上的烧录接口(通常为特定的引脚或接口座)。</li> <li>打开烧录工具,在工具中选择正确的固件文件、芯片型号(SF32LB52)及对应的烧录参数,确认无误后启动烧录程序。</li> <li>烧录过程中保持连接稳定,避免中断。烧录完成后,烧录工具通常会提示烧录成功,此时可断开烧录工具与PCB板的连接,然后对机器人进行简单的功能测试,如语音唤醒、简单问答等,确认固件烧录成功且功能正常。</li> </ol> <h3>(四)模块组装</h3> <ol> <li><strong>PCB板安装到3D外壳</strong>:将焊接好且固件烧录成功的PCB板放入3D外壳内部,根据外壳和PCB板上的安装孔位置,用螺丝和螺丝刀将PCB板固定在外壳内,确保PCB板安装牢固,无松动、晃动,且PCB板上的元器件不与外壳内壁发生干涉、碰撞。</li> <li><strong>外壳面板安装</strong>:将制作好的外壳面板对准3D外壳上的凹槽位置,轻轻放入凹槽中。若面板设计有固定结构(如卡扣、螺丝孔等),则按照相应的方式进行固定,确保面板安装平整、牢固,与外壳无缝贴合,不出现松动、翘起等情况。</li> </ol> <h3>(五)最终测试</h3> <p>完成所有模块的组装后,对机器人进行全面的功能测试。测试内容包括语音识别准确性、AI问答的正确性和及时性、实时语音对话的流畅性、情绪感知的准确性、电源续航能力(若为电池供电)等。在测试过程中,若发现功能异常或装配问题,需及时拆卸相关部件进行检查和修复,直至机器人各项功能均能正常、稳定运行,装配质量符合要求。</p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
08c546a19ee6dc6a8c7d4e4c50de7c8d.mp4

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow