版本协议

GPL 3.0

标签
专业版
#第七届立创电赛#小型功率分析仪

创建时间:4年前

视频

  • 个人简介-finally.mp4

  • 功能介绍-15FPS.mp4

  • 项目介绍-24FPS.mp4

描述

<h1>1.项目功能介绍</h1> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/F6bVJavwD7IQwZzVuoOhHKYUfIGp7fLhvqANRF6v.png" alt="image.png"> 之前做了一个以电池供电的低功耗移动设备。为了评估电池寿命需要知道设备在一个休眠周期消耗的电量。因为设备的工作电流是不断变化的,一般的万用表难以胜任,所以需要一个能测量、记录、分析电流变化的精密功率计。但是这种仪器专业级的非常贵,为了一个练手的项目不划算,用示波器加放大电路又不够方便。于是就催生了此项目。</p> <p>本项目是一个小型的便携的精密功率计,<strong>最高可以实现1uA的电流测量</strong>。带有一个2.4寸的QVGA屏幕,可以记录设备的电流消耗情况或电源的电压变化,并且以图形化的方式显示,方便进行供电或者功耗分析。机身自带电池,支持完全离线操作,无需上位机,同时也可以上传采样数据至PC进行更加详细的数据分析。支持触发采样功能,可以方便对偶发事件进行记录。最高100SPS的采样率,满足大多数场景下的需求。</p> <p>特性:</p> <ul> <li>数字电压表和电流表功能</li> <li>2.4寸彩色LCD显示屏</li> <li>电压表量程:0~5.5V,分辨率0.01V,电流表量程:0 ~ 1A,分辨率0.1uA(有效值1uA)</li> <li>采样率:最高100SPS, 最低0.01SPS</li> <li>最高采样深度6kpts</li> <li>数据记录、回放和图表显示功能</li> <li>支持游标,可随时回看采样记录</li> <li>支持触发采样,工作模式:自动、手动、条件</li> <li>条件触发支持电压和电流触发</li> <li>触发边沿:上升、下降</li> <li>支持数据上传(通过USB通用串口协议)</li> <li>内置700mA电池,可离线使用最高4个小时,充电方式:USB TYPE-C</li> <li>更多特性演示可以参考视频</li> </ul> <p>本项目硬件部分100%使用立创EDA进行设计。</p> <p>本项目软件、硬件完全开源,可以浏览、下载本项目资源,或在此基础上进行二次开发,但是禁止未授权的商用。</p> <h1>2.项目属性</h1> <p>本项目为首次公开,为本人原创项目。项目未曾在别的比赛中获奖。</p> <h1>3.开源协议</h1> <p>本项目完全开源,包括PC端的上位机代码和MCU端的代码。使用GPL3.0协议分发。</p> <h1>4.硬件部分</h1> <h2>基本工作原理</h2> <p>设备的基本工作原理如图所示。这个项目本质上就是一个封装的电压表加上电流表,不过额外的增加了对测试结果的采样、存储、处理功能,这样可以用于观察电压或者电流随时间的变化情况,亦或者对指定时间段的数据进行分析。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/CtoNr9k49x3SPkSNPnAn5HPxIw95XUXErcb3evYp.png" alt="image.png"></p> <h2>PCB概览</h2> <h3>背面</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/xzXyKaWZBYTOErkTCT1fY6W2FXgHZdERBo8vxAFi.png" alt="image.png"></p> <h3>正面</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/YMRAL3Y8jt6Dntux1o7Xr8q4CzdItHAdJPI06Q0g.png" alt="image.png"></p> <h2>硬件结构</h2> <p>项目的硬件结构主要由以下部分构成:</p> <ul> <li>采样和放大电路</li> <li>模数转换器(ADC)</li> <li>电源管理模块</li> <li>输入(用户按键)与输出模块(LCD和USB-UART)</li> <li>MCU <img src="//image.lceda.cn/pullimage/0IvZCkC8nAkp8sMqk4jeJHzC8pgBHGjsUZ0vG0VN.png" alt="image.png"></li> </ul> <h2>采样和放大电路</h2> <h3>电流采样和放大电路概览</h3> <h4>原理图</h4> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/BqkvGjonyh5g7Hk1Gg4JDirV6RW2ZO57I7mGsSGH.png" alt="image.png"></p> <h4>PCB图</h4> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/5LzvpeppXjVvjnhimutZJPUvcQ9rmbqSXBmqM4xM.png" alt="image.png"></p> <p>电流的采样是本项目的重点。在本项目中,使用了采样电阻低边电流采样的方式来对电流进行采样。因为本项目设计时的最高电流分辨率达到了0.1uA,而电流的最大量程为1A,两者相差达一千万倍的,如果通过单采样电阻实现,那么不仅采样电阻要选择更高阻值的型号,而且需要使用运放对采样结果进行1000倍以上的放大,这样可能会在测量结果中引入大量的误差和噪音。所以,本项目使用了两个不同阻值的采样电阻。其中,低阻值(0.1Ω)的电阻用于大电流时的采样,高阻值(10Ω)的电阻用于微小电流时的采样。然后对于每个采样电阻上的采样结果分别通过运放进行二级放大,并且将每级放大的结果全部引出。这样一来,总共可以拥有四档量程,且每档量程的放大倍率都在正常范围内(10~100倍的数量级),在每个量程的范围内都可以充分发挥ADC的最大分辨率。最后经过对放大比例的调节,可以最终在硬件上实现最低0.1uA分辨率(有效值最低为1uA),最高999mA的高测量范围的设计目标。</p> <h3>量程切换电路</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/dprChC9zYUotmXlpK0fX5SMAaPiiIYsVVjczrzjf.png" alt="image.png"> 因为使用了两个采样电阻,如果两个采样电阻始终接入电路,那么在电流较大时,大阻值采样电阻上的压降将变得十分可观(0.1A的电流时将会有1V的压降),这一方面会带来发热,另一方面会导致输出端的电压下降,可能影响输出端设备的正常使用。所以为了解决这个问题,本项目设计了一个量程切换电路,在电流较大(本项目中设定的阈值为10mA)时,通过一个MOSFET,将大阻值的采样电阻短路,然后在电流小于该阈值时再关闭此MOSFET,将采样电阻接入电路。这样,就完美解决了大电流下,高阻值采样电阻上的压降问题。</p> <h3>电流放大电路</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/MPwm7sAvkrq7I2P9A2aDxT2a1ZTkR6TFuqowGtdS.png" alt="image.png"> 每个采样电阻对应的放大电路都由二级运放放大电路组成,其中初级放大电路使用差分放大方式,以进一步减小导线上的电阻带来的误差,二级放大电路则使用通用的正反馈放大。对于本项目而言,初级放大电路的放大倍率为33倍(10xADC测量范围),次级放大电路的放大倍率为9.2(约10)倍。两级的放大结果均引入ADC,加上另一个采样电阻的两级输入,总共有四级放大结果通过四个通道输入ADC。因为两个采样电阻间的阻值相差100倍,所以对于同一个电流信号,ADC将同时获得这个信号的x10,x100,x1000,x10000共四级输入(即四个档位),这样ADC就可以在自己的动态范围内,选择合适的档位来作为最终的输出结果。</p> <h3>电压放大电路</h3> <p>电压不是本项目的重点,因为通常情况下,我们使用过的电源都是恒压电源,电压不会产生较大的拨动,而且基本上也不会存在对超低电压(如小于1V)的测量需求。比起电压, 我们更关心的是电流的变化情况(市面上的有些同类仪器甚至不具备电压测量功能,就是单纯的高精度电流计)。所以,本项目设计的电压测量范围为0~5.5V,分辨率0.01V。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/iTL6eYR4yGqqA64OreAlBmh4wmC6MDTpwHQQIosa.png" alt="image.png"></p> <p>具体的电压采样使用一个差分放大(衰减)电路实现,将输入电压衰减2.13倍,这样在ADC的范围为0~3.3V的情况下,最高容许7V左右的电压输入,相对于0~5.5V的设计目标,既留足了余量,也可以充分发挥ADC的性能,实现0.01V的分辨率。</p> <h3>运放选型</h3> <p>电流信号放大部分,使用了两个高精度、零偏移的双路R2R运放COS8552,分别负责两个采样电阻上的信号的放大</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/tLGNSEhhsZ5jVob2axh5NqeksIcTOXUAcJcY1HiT.png" alt="image.png"></p> <p>电压放大部分因为要求不高,所以使用了通用的单通道运放RS321</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/9ov8p6RCJjyjrS9CuQYXIuQ6pkwZjIwjEKZxywlP.png" alt="image.png"></p> <h2>ADC</h2> <p>由之前的介绍,我们可以看到ADC至少需要5个通道才能满足需求,即4个电流通道和一个电压通道。而且为了实现100SPS的采样率,ADC的采样速率也必须高于这个设计目标。而多通道、高分辨率、高采样率的ADC是非常昂贵的。因为我们对ADC各个采样通道的要求是不同的,我们希望更高的电流分辨率,但是对于电压的分辨率要求不高,所以出于最优化的选择,本项目选择使用独立的ADC对电流通道进行采样,而电压和其他模拟通道(如电池电量和摇杆输入)则使用MCU内置的ADC进行采样。</p> <p>用于电流采样的独立ADC最终选择了ADS1115这个型号,具有4通道16bit的分辨率,使用IIC方式与MCU通讯,最高采样率为860SPS,满足本项目的需求。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/x7phMRzlj7jXWxM2patVbBx91z5syIcpm9vi0eRC.png" alt="image.png"></p> <h2>电源管理</h2> <h3>电池和充放电管理</h3> <p>为了使用方便并且满足完全离线使用的设计需求,本项目选择了内置锂电池的方案。锂电池的充放电管理使用经典的TP4056来实现,设计锂电池容量为700mAh,尺寸编码为642745(64mmx27mm长宽,厚4.5mm)</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/WoNgRFeHSgMYd0o7qdqcEtfg7av83X6CUd4q5dUh.png" alt="image.png"></p> <p>PCB版上对应的电池安装位置:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/xrydVQZYC0ZYJJRy5nuX1vhGaTK5PuHCcvZH2PZC.png" alt="image.png"></p> <p>充电管理使用了经典的TP4056充电管理IC:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/74noqzCpPdq5HbDDwqbaUwGvDpP5U5A0hwjs781E.png" alt="image.png"></p> <p>相关电路如下:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/9ePCZPRz5LtQN43PI6VW0PrwlvpWMe9YbaOxrZOm.png" alt="image.png"></p> <h3>供电方案</h3> <p>因为本项目的工作电流需求不大,加上对电路的干扰比较敏感,所以在供电方案上,选择了LDO方案,使用的LDO是XC6206(即经典的662k)</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/cCvHDtFq8HdAK2PUG8Qzr1RXrPtk2x8QtlGmcmAk.png" alt="image.png"></p> <p>为了实现供电上了数模隔离,再加上MCU的RTC部分需要的后备电源,所以总共使用了3颗XC6206,分别为数字电路、模拟电路和MCU RTC(后备电路)供电。需要注意的是,数字供电VCC和模拟供电VCC是由开关控制开启的,而后备电源供电则绕过了开关,直接连接在电池上。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/bYtrrPKDcueHCpZzel6xiU4gTKNpcZgy7JfWIBnO.png" alt="image.png"></p> <h3>电池电量和充电检测</h3> <p>这部分电路是为了检测电池电量和充电状态,均使用电阻分压电路实现。为了减少对电池电量的消耗,电量检测电路位于开关之后。两者的输出信号均直连MCU的ADC通道:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/lny6CR1wuMZeBcNoWKYvuM1mZlSAYGWwM5vL1XjA.png" alt="image.png"></p> <h3>模拟地和数字地</h3> <p>为了减少模拟电路和数字电路间的串扰,本项目使用了模拟地和数字地隔离的方式,两者之间通过0Ω电阻单点连接:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/54SCEMpWbooaXLj72EsW093h7EbyJVmuQY8TwnBe.png" alt="image.png"></p> <h2>用户输入和输出</h2> <h3>LCD</h3> <p>LCD是主要的用户输出通道,本机的绝大部分数据都通过LCD向用户展示。在平衡了显示内容的完整度、MCU的处理能力和项目成本之后,本项目选择了一块2.4英寸分辨率为QVGA(320X240)的彩色点阵TFT-LCD显示屏。LCD通过8bit 8080总线与MCU进行通讯,经过测试,最大刷新率可以达到60Hz。实际使用中,为了降低MCU的压力,这块屏幕最终工作在8位(LUT)色模式,30Hz的刷新率下</p> <p>LCD的电路如下</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/fQPLThcjrXnEEIDqVJWb922YwtCTpwuw6oAKkyAn.png" alt="image.png"></p> <p>LCD的背光电路则使用一颗MOSFET通过PWM控制,调光频率约1KHz,最大工作电流约40mA</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/mZl9Z9aZumuNriyNwjNs6EG4aJdf7qJeEe5vDmfd.png" alt="image.png"></p> <h3>按键</h3> <p>本项目的用户输入全部由按键完成,包括一个五向开关(摇杆)和两个轻触按键组成。</p> <p>为了降低IO的消耗和PCB布线难度,摇杆使用了ADC按键的接法:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/wiFBereRbBf45NLJAc3fzmmFn20OrLtJnzB5DDXx.png" alt="image.png"></p> <p>其他两个按键则使用独立的IO。为了以后可能的MCU休眠功能,运行按键是高电平触发,连接在MCU的PA0休眠唤醒IO上,另一个选项/设置按键则使用通用的低电平触发,连接在MCU普通的GPIO上。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/uxSjvWakCyMmeHQYXHYGVAY8DfCpVMlZRmIvPe1A.png" alt="image.png"></p> <h3>USB串口</h3> <p>为了实现采样数据的上传功能,本项目额外设计了USB-UART桥接电路,可以将数据通过USB串口上传至上位机。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/VFvCZ9dZFzaLQqAMD322S9U7yGI7H4YP9wMOfu1o.png" alt="image.png"></p> <p>其中USB串口IC选用的型号为CH340E:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/cdU262RONDZnC9Mj1m3Qrjg3M2bkUgEM4Fb9H8an.png" alt="image.png"></p> <p>在本项目中,串口的通讯参数为<strong>11500波特率,8数据位, 1停止位,无校验位</strong></p> <h2>MCU</h2> <p>本项目使用的MCU是STM32F407VE,拥有192KB的SRAM,最大168MHz的主频,带有ADC和8080总线接口,可以满足本项目对于信号采样和处理以及驱动LCD的需求</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/3sX0gtOujdsPsJAOViSt0O9XbPkT92x62LOCczxw.png" alt="image.png"></p> <h1>5.软件部分</h1> <h2>开发环境</h2> <p>本项目使用基于Eclipse的STM32CubeIDE开发,编译器为GCC: <img src="//image.lceda.cn/pullimage/Ijdiz3uokKW38JrObHsHgi7YvVGgSi70EwmpbL9p.png" alt="image.png"></p> <h2>软件架构</h2> <p>本项目的软件架构比较简单,使用了HAL库作为MCU的硬件驱动,使用FreeRTOS作为整个项目的软件基础。OS共分为两个线程,其中一个为ADC采样线程,为高优先级线程,另一个则为主线程。ADC采样线程只负责按照固定的频率进行ADC的采样。其他的信号处理,用户交互,数据展示,逻辑处理等均在主线程内完成。</p> <p>图形处理部分使用了8位的整屏framebuffer以降低开发难度并提高刷屏效率,使用的图形库的字模处理部分使用了LVGL的部分代码,其他全部为自行编写。</p> <p>使用的图形库部分代码截图</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/ufHBBfdqaOTsEXwotzBWmWC6s7t22sOXECoLBaxy.png" alt="image.png"></p> <p>采样数据的结构使用了一个结构体进行定义,这样在每个采样点上均保存了采样时的电压、电流和时间戳数据。单个数据内存消耗为8byte,总共使用48KB的内存来实现最高6Kpts的存储深度</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/W59IqQHw3Oa2iVnyexaTPPHF4IvCCeWoJgc57jZX.png" alt="image.png"></p> <h1>6.项目材料清单</h1> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/ai46Xcfe9BcIdZ7vclNWxqp6l9Nj9Qq5GPeGCpGr.png" alt="image.png"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/P4EkCDpwhPlvIxnqQ6LeN7aRbjRAsHvN2S2OiVBT.png" alt="image.png"></p> <h1>7.大赛LOGO验证</h1> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/IPz7N20unpnIPYUuGrpMftUbcdPb74G7hSLJyCoU.png" alt="image.png"></p> <h1>8.其他图片</h1> <h2>成品图</h2> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/F6bVJavwD7IQwZzVuoOhHKYUfIGp7fLhvqANRF6v.png" alt="image.png"></p> <h2>正面(未开机)</h2> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/q0UBkhEcksmratf51Z1iJoiAKsGqaDMDADOj4LMH.png" alt="image.png"></p> <h2>PCB背面</h2> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/yGoTazAhPi79fI2PnnHp4BwEgKyYQuaI0142BHPk.png" alt="image.png"></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
STM32F407VE-PowerMeter-v1.0.zip
BOM_功率分析仪_v1.0.xlsx
外壳3D文件.zip
MCU固件-PowerMeter-v1.0.hex
功率分析仪_Gerber_v1.0.zip

评论(111)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p><span class="colour" style="color:rgb(85,85,85);">9月20日截止提交哦,请在此之前完善文档</span></p>
<p>采样率这个概念我不太了解。合宙的iotpower宣称的10k采样率和你的100是一个概念吗?</p>
micespring 回复
<p>@vihor 不太了解合宙,我的这个采样率100sps就是每秒采样100次数据的意思</p>
hhh4343 回复
<p>\<a>hh\</a>hh</p>
hhh4343 回复
<p>@hhh4343111</p>
hhh4343 回复
<p><a href="http://www.baidu.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hhh\</a>hhh</p>
hhh4343 回复
<p>111<img src="//image.lceda.cn/pullimage/gMFWHKDL92yeptaEiFRWl7SSUhUBsaekDP720zMk.png" alt="2.jpg" /></p>
hhh4343 回复
<p>@hhh4343 \\</p>
hhh4343 回复
<p>\hhhhh</p>
hhh4343 回复
<p>\</p>
hhh4343 回复
<p>\aaa</p>
hhh4343 回复
<p><span class="colour" style="color:rgb(197,200,198);">&gt;</span><span class="colour" style="color:rgb(204,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(204,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">&lt;</span>script</span><span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">&gt;</span></span><span class="colour" style="color:rgb(197,200,198);"><span class="colour" style="color:rgb(129,162,190);">alert</span><span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">(</span>“Hi”<span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">);</span></span><span class="colour" style="color:rgb(204,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(204,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">&lt;/</span>script</span><span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">&gt;</span></span></p>
hhh4343 回复
<br/><p>\aaaaaa</p><br/>
eyekey 回复
<p>不错不错</p>
Huang_94 回复
<p>厉害</p>
Tang1201 回复
<p>学习了</p>
RogerHD 回复
<p>6</p>
PeterYu 回复
<p>点赞点赞,点赞点赞。</p>
Mcuie 回复
<p>666</p>
keytong 回复
<p>支持开源,点赞点赞</p>
CasonFeng 回复
<p>6</p>
gfzdfw 回复
<p>感谢分享</p>
hh201905051200 回复
<p>学习学习</p>
sosomali 回复
<p>学习</p>
ymmmmmmmm 回复
<p>66</p>
杨总 回复
<p>6.6.6</p>
eda_rysasbhrk 回复
<p>谢谢分享</p>
少不入川 回复
<p>66</p>
TxTi 回复
<p>66</p>
Keeeeen 回复
<p>666</p>
随运而安 回复
<p>666</p>
eda_xdycodoho 回复
<p>大佬你太厉害了,这一整套做下来得多少钱呀?</p>
五月景风 回复
<p>666</p>
stone098 回复
<p><span class="colour" style="color:rgb(197,200,198);">&gt;</span><span class="colour" style="color:rgb(204,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(204,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">&lt;</span>script</span><span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">&gt;</span></span><span class="colour" style="color:rgb(197,200,198);"><span class="colour" style="color:rgb(129,162,190);">alert</span><span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">(</span>“Hi”<span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">);</span></span><span class="colour" style="color:rgb(204,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(204,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">script&gt;</span></span></span></p>
stone098 回复
<p><a href="http://www.baidu.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hhh\</a>hhh</p>
stone098 回复
<p>@stone098 <span class="colour" style="color:rgb(197,200,198);">&gt;</span><span class="colour" style="color:rgb(204,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(204,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">&lt;</span>script</span><span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">&gt;</span></span><span class="colour" style="color:rgb(197,200,198);"><span class="colour" style="color:rgb(129,162,190);">alert</span><span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">(</span>“Hi”<span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">);</span></span><span class="colour" style="color:rgb(204,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(204,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(153,153,153);">script&gt;</span></span></span></p>
BG5ANK 回复
<p>666</p>
ProjectBer 回复
<p>好东西,先收藏再学习!</p>
cxn520 回复
<p>学习</p>
hezhuli 回复
<p>666</p>
skys2000 回复
<p>楼主的东西一直是颜值在线,不过这个如果是拿7B0来做一定更棒,价格也便宜,估计是楼主手里屯了不少407RGT6</p>
micespring 回复
<p>这个还真不是。。。我是考虑移植到N32G457和其他国产替代的的可能性,才选了407。当然最后因为时间问题我也没移植成功。。。。😂</p>
Tang1201 回复
<p>学习了</p>
Tang1201 回复
<p>学习了</p>
hrbust-lzy 回复
<p>学习了</p>
hezhuli 回复
<p>666</p>
野生程序员 回复
<p>很棒的作品,学习了,谢谢分享。</p>
hlc帅 回复
<p>666</p>
五月景风 回复
<p>6</p>
shen_j 回复
<p>可以</p>
斯文孙 回复
<p>666</p>
五月景风 回复
<p>666</p>
hezhuli 回复
<p>666</p>
andylauren 回复
<p>这个挺实用</p>
edyd 回复
<p>Nice!</p>
Mr_Perfect 回复
<p>niub!</p>
jianjixingshi 回复
<p>66</p>
dwqdwqdwqdwq 回复
<p>11dasdsadsasd</p>
<p>很不错</p>
zanzhz1101 回复
<p>搁这xss呢</p>
eda_dqrsfqrzn 回复
<p>学习</p>
verstappen 回复
<p><a href="%5Bhttp%3A//www.baidu.com%5D(http://www.baidu.com)">test\</a>hhh</p>
verstappen 回复
<img src="" alt="qjvk9y8l.eyes.sh" />
verstappen 回复
<img src="" alt="qjvk9y8l.eyes.sh" />
域惜 回复
<p>您好,这焊盘有问题。</p><p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/1PRr1lFnStPoPggFZCk9ieNm1caYWCmJDTzVuDd7.webp" alt="1PRr1lFnStPoPggFZCk9ieNm1caYWCmJDTzVuDd7.webp" /></p>
域惜 回复
<p>还有这个</p><p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/rmYiyWcQaDpVHTQwqviRSsSy93nKTSRPY7Vmqevt.webp" alt="rmYiyWcQaDpVHTQwqviRSsSy93nKTSRPY7Vmqevt.webp" /></p>
8bit_in_1byte 回复
<p>这个电流切换模式有点厉害</p>
teslatony 回复
<p>你好,不考虑电池续航问题,本设备可以累计统计多长时间的耗电量。</p>
micespring 回复
<p>计算耗电量?如果功率是均匀的,那么最大的采样时间是6000 * 100 ≈ 167个小时,如果不均匀,那么就需要用更高频率的采样速度,具体可以自行计算。</p>
teslatony 回复
<p>好的 已打板,零件还没到[emojis:点赞]</p>
teslatony 回复
<p>下载固件后 白屏是什么情况,屏幕是2.4寸的37pin' ST7789V。</p>
teslatony 回复
<p>弄好了。搞了半天程序,是屏幕上跳线的问题R8和R16.<br/>想请问一下,空载的时候 输入(Input)是电池,负载电流显示10uA左右,可以校准吗?谢谢</p>
wangs123 回复
<p>原来是这样,我用的ili9341换驱动指令也是白屏,R16上的0欧姆电阻移到R8上,就是8位。谢谢你,电阻侠[][]</p>
kingchen-2022 回复
<p>没做隔离测量功率是比较危险</p>
teslatony 回复
<p>我也是试出来的,看这两个电阻标识太特殊了8&amp;16,所以就试了一下</p>
lucky.lucky 回复
<p>博主您好,看了您的uA级电流测试,感觉电路设计的非常棒,想打样一块用于日常工作中的电流测试使用<br/>不知您是否方便告知一下屏幕和电池的购买连接,还有PC端的上位机您是用的什么?<br/>谢谢!</p>
micespring 回复
<p>你好,个人使用/学习交流分享等非商业情况请随意,严禁商用。<br/>屏幕是这款<br/><a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.1d092e8dxcxJQI&amp;id=673554411132&amp;_u=lnd0n7r5f7f" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.1d092e8dxcxJQI&amp;id=673554411132&amp;_u=lnd0n7r5f7f</a><br/>注意屏幕回来后要自己改成8位<br/>电池的话,能塞得下就行,我在正文中已经给出了电池的尺寸。我自己用的是拆机的。<br/>上位机就是普通的串口终端,取得数据后在Excel里面进行的分析。</p>
zerory 回复
<p>请问电流如何校准,有归零功能吗</p>
expend 回复
<p>你好,我这显示串口不发送数据是什么情况,谢谢。</p>
六七 回复
<p>学习</p>
avctzgw 回复
<p>加入一个SD卡保存数据,可以把记录的数据转移到电脑上,就完美了</p>
寻找神奇 回复
<p>你好,总成本大概多少</p>
Osprey 回复
<p>请问视频呢,之前看了一次。怎么不见了</p>
TR711303 回复
<p>问一下这个有电流曲线吗,就是正文图里面的那种是电压曲线,有没有电流曲线呀,期待您的回复</p>
TR711303 回复
<p>问一下这个有电流曲线吗,就是正文图里面的那种是电压曲线,有没有电流曲线呀</p>
立创电赛 回复
<p>本项目《小型功率分析仪》在第七届立创电赛中荣获二等奖!</p>
LvsTao 回复
<p>可以看一下演示视频吗</p>
avctzgw 回复
<p>有电流曲线的,用5向键切换显示,不过没找到电流校准方法,需要问作者了。</p>
avctzgw 回复
<p>没找到电流校准方法,需要问作者了。</p>
yujinzhu 回复
<p>博主您好,我在烧录程序的时候烧录器软件报错,这个是什么问题,强行烧录后没有反应</p>
Reach 回复
<p>博主能不能看一下演示视频</p>
Reach 回复
<p>博主,我添加了功率绘制曲线为什么切换到功率,他就死机了,能不能帮忙看看<br/>// 开始绘制<br/>uint32_t dx = baseX + 1, h = 0;<br/>for (uint32_t i = firstDispSampIndex; i &amp;lt= lastDispSampIndex; i += 1) {<br/>SampValueTypeDef <em>sampValue = SampCtrl_GetSampingValue(i);<br/>if (primaryDispValue == WAVE_DISP_VOLTAGE) {<br/>h = (sampValue-&amp;gtvoltage - minValue) </em> yCooridPxRange / yCooridValueRange + 1;<br/>Paint_DrawFastVLine(dx++, baseY - h, h, waveColor);<br/>}<br/>else if (primaryDispValue == WAVE_DISP_CURRENT) {<br/>uint64_t nanoCur = toNanoCurrent(sampValue-&amp;gtlevel, sampValue-&amp;gtcurrent);<br/>h = (nanoCur - minValue) <em> yCooridPxRange / yCooridValueRange + 1;<br/>Paint_DrawFastVLine(dx++, baseY - h, h, waveColor);<br/>}<br/>else if (primaryDispValue == WAVE_DISP_POWER) {<br/>uint64_t nanoCur = toNanoCurrent(sampValue-&amp;gtlevel, sampValue-&amp;gtcurrent);<br/>uint64_t power = sampValue-&amp;gtvoltage </em> nanoCur;<br/>h = (power - minValue) * yCooridPxRange / yCooridValueRange + 1;<br/>Paint_DrawFastVLine(dx++, baseY - h, h, waveColor);<br/>}<br/>}</p>
Reach 回复
<p>看博主代码按理说应该有设计功率波形的想法但是不知道为什么最后没有弄</p>
Reach 回复
<p>大概70左右</p>
teslatony 回复
<p>电流只能测量到110mA</p>
映芯硬翌 回复
<p>复刻成功 不过电流只能到100mA左右 不知道为什么 硬件查了没啥问题</p>
avctzgw 回复
<p>楼主的程序中SamplingControl.c有两处小问题,导致电流档位无法正常切换,一处是第81行if(factor1 &amp;lt 10000){ 可改为 if(nextLevelCurrent &amp;lt 10000)。另一处是第90行 if(current &amp;lt 1000){<br/>level = 3;<br/>current = factor3 * values[7];</p><br/><pre><code> if(current &amp;gt 35){<br/> current -= 35;<br/> }<br/> else{<br/> current = 0;<br/> }<br/> }</code></pre><br/><p>可改为nextLevelCurrent = factor1 * values[8];<br/>if(nextLevelCurrent &amp;lt 10000)<br/>{<br/>level = 3;<br/>current = nextLevelCurrent;<br/>}</p><br/><pre><code> if(current &amp;lt 1000)<br/> {<br/> if(current &amp;gt 35)<br/> { current -= 35;}<br/> else<br/> { current = 0;}<br/> }</code></pre><br/><p>以上可以试试,不一定完全对,问题就基本就在这个文件程序中,自行再研究研究</p>
houzi00 回复
<p>我也在复刻小型功率分析仪</p>
zjsx133 回复
<p>请教下楼主,程序中SamplingControl.c中电流采样的factor0---4是什么做什么用的,为什么是这些小数?</p>
jenter 回复
<p>请问一下,焊接完成之后,hex程序也烧录了,但是液晶始终没有显示,想请问一下,这个是需要做额外的调试液晶才能正常显示的吗?已经检查了供电,并且已经将液晶的模式改为8bit通信模式还是不行。</p>
jenter 回复
<p>请问一下,焊接完成之后,hex程序也烧录了,但是液晶始终没有显示,想请问一下,这个是需要做额外的调试液晶才能正常显示的吗?已经检查了各个地方的供电,并且已经将液晶的模式改为8bit通信模式还是不行。</p>
jenter 回复
<p>博主,麻烦请问一下,按照电路焊接并烧录程序之后,开机液晶不显示,是还需要做额外的什么调试吗?(已经检查了供电、各个元器件焊接)。</p>
映芯硬翌 回复
<p>看看你是不是焊接问题 我买了两个厂家的屏幕都是可以的</p>
映芯硬翌 回复
<p>厉害啊 我以为没有人发现呢 我在试试看</p>
jenter 回复
<p>我严格按照博主给的PCB中元器件的参数来焊接,也检查了,并且也换了屏幕,还是不行,一直是黑屏的,S8050三极管输出控制的LED-K只有1V左右,我去掉S8050,直接将LED-K连接到GND,能够正常点亮屏幕,但是没有任何显示,一直是白屏状态,STM32程序也可都可以正常烧录,排查了也没发现是啥问题。</p>
jenter 回复
<p>焊接并解决白屏/显示不正常问题:<br/>(1)27PIN液晶需要采用8bit模式,将11引脚拉高(部分商家的屏幕采用焊接不同电阻,切换8/16位模式);<br/>(2)焊接出现黑屏/不显示,且STM32正常烧录,各个电压测试正常,原因为:8MHz晶振没有起振,重新焊接解决晶振不起振的问题;<br/>(3)屏幕蓝屏,无法正常显示,根据LCD技术手册,将21引脚悬空(对应电路中的R35)。</p>
zhangwanhui 回复
<p>有人全功能复刻成功吗?</p>
macho 回复
<p>此项目的主要风险点:<br/>1) “1µA级别 + 1A量程”本质上是超大动态范围问题</p><br/><p>如果确实要覆盖从 µA 到 A,通常必须用 多量程分流电阻 + 自动量程切换 或“超低噪声放大 + 高分辨率 ADC + 强滤波/长时间平均”。这类方案最常见的坑:</p><br/><p>量程切换器件的漏电/电荷注入(模拟开关、MOS、继电器驱动结构)会直接把 µA 测量搞崩;</p><br/><p>运放失调/漂移、输入偏置电流 在 µA 区间可能比被测电流还大;</p><br/><p>分流电阻 TCR/自热 在高电流时会漂移,导致功率/能量积分系统性偏差(而且偏差会随温度与电流变化而变化,难靠单点校准解决)。</p><br/><p>这类风险属于“只要做这种仪器就绕不开”,你复刻时必须默认它存在,除非原理图明确给出了:低漏电量程切换、Kelvin 采样、温漂/自热抑制与完善校准流程。</p><br/><p>2) 采样率 100SPS 级别的带宽/瞬态误差风险</p><br/><p>公开摘要里最高采样率是 100SPS。<br/>这对“低功耗 MCU/无线设备”的真实功耗画像,风险在于:</p><br/><p>很多负载的电流尖峰是 µs~ms 级(比如射频发射、CPU 唤醒、Flash 写入),100SPS 很容易 漏掉峰值;</p><br/><p>计算“能量/电量积分”时,如果模拟前端与数字滤波没处理好,可能出现 混叠 或 被平均抹平,导致“看起来很平滑、但能量不对”。</p><br/><p><strong>结论:</strong>它更像“偏记录/趋势/触发事件”的仪器,而不是抓高速瞬态的功耗分析仪;如果你期待接近 Joulescope/专业功耗仪那种瞬态能力,要非常谨慎。</p>
teslatony 回复
<p>factor1 = 1.859580246884267;就可以了</p>
YING 回复
<p>数据回看的代码是在哪一段呀?这个逻辑代码工程没看到。</p>
3283043604z 回复
<p>请问为什么一直是白屏状态啊</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow