版本协议

Public Domain

专业版
桌面温湿度测试仪

创建时间:2年前

1535 0

描述

<h3>设计流程介绍</h3> <p>1.硬件设计部分</p> <p>2.pcb设计注意事项</p> <p>3.软件设计部分</p> <h3>1.硬件设计部分</h3> <p>1.主控部分</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/94b0e23ac5b14cebb541ab702268ebfb.png" alt="" width="1200" height="538"></p> <p>  主控部分建议对照芯片数据手册,个人习惯首先引出SWCLK和SWDIO为下载程序使用,然后找到既有iic功能的引脚,任选一组为该项目的温湿度传感器使用,同理还可以选择引出其他的iic引脚为其他iic通信的传感器拓展连接。</p> <p>  接下来处理芯片供电和隔离部分,芯片的VDD引脚接入电源,VSS引脚接地,选择具有ADC功能的引脚接入电压采集。因为该项目的供电方案是采用两节五号电池供电,两节五号电池的供电电压为3V,所以在3V和芯片供电VDD之间接入一个0805封装的磁珠用来隔离使用,同时为芯片电源VDD添加一个100nf的对地电容用来滤波。</p> <p>   最后为芯片复位引脚添加上拉电阻和滤波电容,将显示部分的引脚填入对应的网络标签。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/a7ca46277cdb4a23a07323c296006dfd.png" alt="" width="940" height="211"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/0d2a9608420e416082654ebc6257f6cb.png" alt="" width="725" height="210"></p> <p>数码管为此项目的显示部分,采用三个sn74hc595pwr芯片设计</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/8d1b8d2b4afd41a590efa8d9386023cf.png" alt="" width="459" height="275"></p> <p>最后是供电部分,通过一个场效应管做防止反接保护</p> <h3>2.pcb设计注意事项</h3> <p>  1.在此项目中要注意在传感器下做禁止铺铜处理,防止铜皮发热影响传感器的测量精度</p> <p>  2.注意电源线和地线走线的宽度要大于信号线</p> <p>  3.注意晶振模块下做禁止铺铜处理,同时可以考虑走差分对(采用不同的晶振对应的电容也不同,具体参考数据手册)</p> <h3>3.软件设计部分</h3> <h3>软件部分完全参考嘉立创例程代码,感谢嘉立创 </h3> <p>  1.配置开发环境,例程采用cubeMX加keil5开发</p> <p>  2.配置开发环境时我遇到的问题</p> <p> (1)cubeMX安装不了pack包的解决方法,可以在keil官网下载需要的包,然后将后缀.pack改为.zip解压到包目录文件夹下,再用下载器添加。(例如stm32g030c6t6)其他品牌型号的ARM内核单片机同方法<br> (2)cubeMX生成的代码在keil中打开报L6236E错误,在project itms中(小品字形方块)添加单片机启动文件,报错是因为缺少用汇编编写的启动文件</p> <p>  </p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
WeChat_20240726102450.mp4
Project.7z

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow