版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#基于sf32的小智ai助手

创建时间:1年前

393 0

描述

<h2>视频链接:</h2> <p><a href="https://www.bilibili.com/" target="_blank">B站视频--功能演示及介绍</a></p> <h2>项目简介</h2> <p>基于sf32lb52制作的简易AI对话机器人,实现AI实时语音对话,可连接蓝牙和wifi,此外还引出了部分IO口,可用于拓展外设。</p> <h2>项目功能</h2> <p>本设计是基于sf32制作的一个AI小智助手;设置有两个独立按键,实现控制对话暂停和开始的功能,在小智对话过程中可以中断对话并开始新一段的对话。</p> <h2>项目参数</h2> <ul> <li>本设计采用SF32LB52作为主控芯片,使用蓝牙共享手机的网络,实现获取网络的功能;</li> <li>采用LM4871功放芯片,实现语音信号的放大;</li> <li>选用TP4056作为锂电池充放电管理,可实现恒流充电,保证安全性,输出电压限制在4.2V,可以给主控进行供电。</li> <li>还采用了CH340N芯片,实现USB转串口的功能,不需要杜邦线进行烧录。</li> <li>使用一块1.69寸TFT屏幕进行显示,通过SPI驱动。 <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p>本项目由以下部分组成,电源部分、LED部分、按键部分、显示部分、主控部分、音频处理部分、USB转串口部分、TP4056充放电管理部分,此外还拓展了IO口和ESP8266以供使用。本项目主要是通过麦克风接收语音信号,并供给主控处理,通过功放芯片驱动喇叭进行播放声音。</p></li> </ul> <p>电源部分: 采用TYPE-C-16P接口作为充电接口,接到TP4056的输入,给电池进行充电,DP和DN引脚接串口芯片,在CC1和CC2引脚处加入5.1K下拉电阻,便于不同主机识别和配置。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/32cbdb9cf72541a088234ad6e8e40510.png" alt="image.png"> 此外还使用了一个3.3V的ldo,输出3.3V供给IO口和串口芯片使用。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/a7c40e45f76144a4a9f7d57f6c7e099b.png" alt="image.png"> 另外,为了防止电池接反烧坏主控芯片,我还添加了一个防反接电路,该电路使用PMOS实现,电路组成如下: <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/67f374219c7640fe80393352f1f47425.png" alt="image.png"> Q1 (AO3407A):PMOS功率管,作为主开关 D3 (BZT52C20):20V稳压二极管,提供栅极电压限制 R17 (1MΩ):下拉电阻,确保PMOS关断 工作原理: 正常接线时(VBAT+接正极): 4.2V < 20V,稳压管D3不导通,R17将Q1栅极拉到0V, Vgs = 0V - 4.2V = -4.2V AO3407A的阈值电压约-1V~-2V,-4.2V足够使其充分导通 PMOS导通后,VSYS ≈ 4.2V - Vds(on),大约3.9~4.1V 反接时(VBAT+接负极): VBAT+为负电压,D3反向截止, R17将Q1栅极拉到地电位(0V), Q1的栅源电压Vgs = 0V - VBAT+ > 0(因为VBAT+为负) PMOS截止,阻断反向电流,保护后级电路。 稳压管限制栅极电压,保护PMOS。</p> <p>LED部分: 采用了一个插件的LED,通过软件控制灯的亮灭。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/51e9fd8604694a91ab42dbea0614081e.png" alt="image.png"></p> <p>按键部分: 采用两个贴片按键,实现语音的控制。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/cbc82e96eb2a4a8ab6009e009e72852d.png" alt="image.png"></p> <p>显示部分: 使用一块1.69寸TFT屏幕进行显示,通过SPI驱动。该屏幕工作在3.3V,可使用主控的VDD33_VOUT进行供电。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/dd3176cc3bed408d87756db4b4110378.png" alt="image.png"></p> <p>主控部分: 使用LC-OPEN-SF32LB52-MOD-N16R8作为主控,该芯片通过蓝牙通信,获取手机的蓝牙共享网络。此外还有很多IO口以供使用,每一个IO口均可以通过软件代码进行重定向,来定义成不同的功能引脚。采用VBAT供电,锂电池电压最高4.2V,不会烧坏主控。主控的VDD33_VOUT引脚可输出3.3V电压供给其他模块使用。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/7669a78086db4528be869905e3750edb.png" alt="image.png"></p> <p>音频处理部分: 该部分分为麦克风和功放两部分。 麦克风部分使用了一个MIC-4013,信号引脚接到主控的MIC_ADC_IN引脚,并使用了一个10nF的电容进行滤波。主控集成了麦克风信号采样引脚和麦克风电源引脚,供给麦克风使用。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/906b7f42da854396aa12f1d44608e94f.png" alt="image.png"></p> <p>功放部分使用LM4871功放芯片,LM4871是一款AB类,单声道带关断模式,桥式音频功率放大器。在输入1KHz,5V工作电压时,最大驱动功率为:3W(4Ω负载,THD<10%),2W(4Ω负载,THD<1%);LM4871应用电路简单,只需要极少数外围器件,就能提供高品质的输出功率。我这里使用了一个2W的喇叭,该芯片足以驱动。 主控集成了音频驱动引脚,可供给LM4871使用,差分输入部分使用100nF电容进行滤波,并连接了电阻进行音量调节,通过改变R5和R6的阻值实现调整音量的大小,同时通过软件也可以调整音量大小。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/28e335196a234a9ca8f2fe9d29f4981a.png" alt="image.png"></p> <p>USB转串口部分: 使用了一个常用的CH340N实现USB转串口,进行烧录,芯片工作电压为3.3V。在输入的差分线部分我还加了两个双向ESD管用来防静电和浪涌电流。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/1d7c2ec4399c490fabaab2ab5a9c4731.png" alt="image.png"></p> <p>TP4056充放电管理部分: 采用了很常用的锂电池充电管理芯片TP4056,通过调整PROG引脚的阻值可控制充电电流,充电电流 = 1000 / R_PROG,这里我使用了一个1.2K的电阻,充电电流为833mA。 CHRG#和STDBY#引脚接两个LED进行状态显示。 充电中:CHRG#=低电平,STDBY#=高电平(红灯亮); 充电完成:CHRG#=高电平,STDBY#=低电平(绿灯亮); 无电池或异常:CHRG#=高电平,STDBY#=高电平(两灯都不亮)。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/10637bc8592b4aadbfd51bb550ccd7af.png" alt="image.png"></p> <p>IO口和ESP8266部分: IO口引出了两组3.3V电源、一组I2C、一组串口、一个TIM和一个ADC,用来拓展接口。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/cd648b3ffd2e4a398d139dff67bba432.png" alt="image.png"> ESP8266则通过串口与主控进行通信,实现拓展WIFI的功能,不过这一部分的代码我还没有写,预留出来以后进行拓展使用。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/ac99d02815404825a37f00fe321c217a.png" alt="image.png"></p> <h2>软件代码</h2> <p>使用开源出来的代码进行烧录。 <a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases/tag/v1.3.1" target="_blank">https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases/tag/v1.3.1</a></p> <h2>注意事项</h2> <p>烧录的时候要注意引脚的连接,我直接使用sftool工具进行固件烧录,相关教程参考已开源出来的烧录教程,感谢小植。 <a href="https://oshwhub.com/article/the-10th-lichuang-electric-contest-xiao-zhi-ai-assistant-burning-tutorial" target="_blank">https://oshwhub.com/article/the-10th-lichuang-electric-contest-xiao-zhi-ai-assistant-burning-tutorial</a></p> <h2>组装流程</h2> <p>优先进行电源部分的焊接,并测量各引脚电压是否正常,以防止烧坏主控或其他模块。此外我还绘制了3D外壳,使用M3-20的螺丝和螺母固定pcb。上下壳则使用粘贴面板的方式固定。</p> <h2>实物图</h2> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/ccfffb9e65d7416a9cc2df0f9a37fb3a.jpg" alt="小智图片.jpg"></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
3DShell_PCB1.zip
【附件1-1.3.2】sf32lb52-xty-ai-tht.zip
Panel_改版_2025-09-01.epanm

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow