版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第八届立创电赛#语音时钟

创建时间:3年前

796 0

描述

<h2>1、项目简介</h2> <p>基于瑞萨芯片的桌面电子时钟设计,通过四位0.56寸共阴极数码管进行时间、温湿度显示,通过USB充电工作。</p> <h2>2、原理图设计说明</h2> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/6ypCj0hOvPDljqBXtqvYJHg6563nS1cvx3eq5qgo.png" alt="" width="797" height="561"></p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">2.1电源输入电路</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/EtYDT1wMTrErXCrJQDEeCAKpdulYNMLbhLFenkeM.png" alt="" width="483" height="391"></p> <p>电源电路主要由TYPE-C接口以及电源指示灯组成,采用2Pin的TYPE-C接口,简单方便,易于焊接,R1作为电源指示灯的限流电阻,LED1作为电源指示灯,闭合开关会点亮进行提示。</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">2.2主控芯片</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/x2uQHbTKQ6m6IdJApt12g3inR4D1R3goKlPwx2Wu.png" alt="" width="1009" height="483"></p> <p>主控单片机使用的是R7FA2E1A72DFL,工作电压在1.6V到5.5V之间,最大时钟频率为48Mhz,最大支持128-KB的FLASH,16-KB的SRAM,12位的AD转换控制器。 在电源输入部分加入100nf电容进行电源滤波,VCL引脚用于稳定内部电源的平滑电容,需要将该引脚连接应该4.7uf的电容到VSS引脚。</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">2.3复位按键</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/UmpozUXG8I0gGlVzSolaVFPeFhAEYukXxUirNnia.png" alt="" width="566" height="472"></p> <p>复位也叫重启,按键RST按键,主控的RST引脚被拉低,系统进入复位状态,松开RST按键,主控的RST引脚恢复高电平,系统重新进行工作状态,完成复位。</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">2.4BOOT按键</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/c5Tt4YuinOtq3nIL78JRapFDT3T3ECt93q9YSHXA.png" alt="" width="805" height="468"></p> <p>当BOOT1按键没有按下时,BOOT引脚为高电平,单片机进入Single-chip模式,也就是正常工作模式,当按下按键时,BOOT引脚低电平,单片机进入SCI-BOOT模式,也就是程序下载模式,所以我们可以通过这个按键控制单片机进行程序下载或者正常运行。</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">2.5触摸控制</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/ibjiRx5ot7fLudGj0QkLAHNXv3gbIfvVi4CyPYXe.png" alt="" width="604" height="570"></p> <p>由于R7FA2E1A72DFL主控芯片自带触摸功能,在触摸线上加入560欧的阻尼电容以及适当的电容来稳定触摸信号,已足够灵敏和准确。</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">2.6触摸控制</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/4tGjlayaij20H2dYlh48hCE1GD0qNtCfP640udlc.png" alt="" width="731" height="638"></p> <p>采用四个按键作为时钟控制或者其余功能使用。</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">2.7DHT11温湿度</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Q9VlGIkuPCFrqlH4MXNQzKZBtGJENhdHfBLBiKJd.png" alt="Q9VlGIkuPCFrqlH4MXNQzKZBtGJENhdHfBLBiKJd.png"></p> <p>采用DHT11温湿度传感器检测环境温湿度,DHT11是单总线通信方式,需要在总线外接一个上拉电阻,当总线闲置时,其状态为高电平。</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">2.8蜂鸣器</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/kPqFBkPuZOhGMWSBiAWx7Na6R9PZaEdYLQx6wToH.png" alt="" width="516" height="679"></p> <p>通过NPN三极管控制无源蜂鸣器的负极,R5为限流电阻,R6的作用是在芯片刚上电或断电的时候提供一个可靠的电位,防止干扰,这里的电磁无源蜂鸣器是感性负载,加入D1二极管作为续流二极管防止烧坏。</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">2.9共阴极数码管</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/PqEFWgVRuEiU7Ps726zAVD56uHqCZ6brV2SGaFOs.png" alt=""></p> <p>采用0.56寸共阴极数码管用于显示时间、温湿度等信息。</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">2.10锂电池充放电</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/We7z9V24yyPBQ6wT6VC5oioNkbXiKFJJUs9J937I.png" alt="" width="846" height="198"></p> <p>通过一个TP5056锂电池充电芯片给电池进行充电,当TYPE-C接口接入时,同时会给锂电池充电,确保电量充足。LED2、LED3作为充电状态指示灯,R12是充电电流反馈电阻,通过改变R12的阻值,可以改变整体的充电电流。</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">2.11串口调试接口</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/dpeuZbVbepMCs9aLpFs88NWtjwGxes00ZMg9C13J.png" alt="" width="229" height="274"></p> <p> 通过2.54*4P接口将串口引脚进行引出,用于串口下载与调试。</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">2.12SWD接口</h3> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Pmx6k73h0bR0xLpGCY2wK2shZrbcHA7iFhyWwQWA.png" alt="" width="201" height="274"></h3> <p>通过2.54*4P接口将SWD引脚进行引出,用于SWD模式下载与调试。</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">2.13M3螺丝</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/HTnKc4CGgRRwpxzm6S1PX6KkU8GSyR5RknQUcmw4.png" alt="" width="554" height="224"></p> <p>通过四个M3的螺丝孔用于固定板子。</p> <h2>3、PCB设计说明</h2> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">3.1布局参考</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/fFyz4N1c0ijwJNjfDVj50LjaxCjjpUU93hmoqa9a.png" alt="" width="897" height="611"></p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt">3.2布线参考</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/6fqMYpK9R35eYwNQ1a4QdmXBkPV3Q4JXhqImZU3q.png" alt="" width="902" height="609"></p> <h2>4、BOM清单</h2> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/3PnV75Y7rJar73h5L9wqZEcSuVJoRfJeLa3RInYA.png" alt="" width="1050" height="380"></p> <h2>5、大赛LOGO验证</h2> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/UkE2nNQOYIV5X63IJbqc4CYAAjxrwJIz2vIYrj7w.png" alt="" width="1000" height="190"></p> <p> </p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
BOM_Board1_PCB_桌面电子时钟_2023-08-04.xlsx
RA2E1_Clock.hex

评论(1)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>logo验证记得上传实物图哦~</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow