版本协议

BSD

标签
STM32F4
标准版
#第四届立创大赛#多彩流水灯

创建时间:6年前

项目主题:自拟主题

3130 0

描述

<p>*  简要介绍作品:作品采用STM32F429主控,项目里包含流水灯,以及通过软件PWM控制的呼吸灯。</p> <p><em>  一、作品详情; 作品采用STM32F429主控,STM32F429是由ST(意法半导体)开发的一种高性能微控制器。其采用了90 纳米的NVM 工艺和ART。集成了新的DSP和FPU指令,180MHz的高速性能使得数字信号控制器应用和快速的产品开发达到了新的水平。提升控制算法的执行速度和代码效率。 采用STM32F4的高级定时器,产生PWM波,调整占空比达到呼吸灯的效果。 </em>  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题; 遇到的问题,STM32驱动能力弱,采用5MMLED,STM32输出高电平无法驱动LED。PWM调整过快,看不到呼吸效果。 解决:将LED负极接STM32,采用灌电流方式。PWM调整过快,在调整过程中采用延时函数。 <em>  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点; 采用灌电流方式增强驱动能力,与STM32公用3.3V会导致电压拉跨,1117无法驱动这么大电流,直接接入USB-5V口,采用5V供电解决问题。 </em>  四、作品材料清单; 5MMLED。3MMLED,STM32F429,winbond w9825g6kh_g,按键,AMS1117 *  五、作品图片上传</p> <ol> <li><img src="//image.lceda.cn/pullimage/sXGADHjq9ws8pXrLGNq1reOWbV9jbAjX9EKjPVNQ.jpeg" alt="IMG_20190922_000912.jpg"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/fO7EZviJRnDQvIaw1xOapLAQiaG6ABU3fb35vplt.jpeg" alt="IMG_20190922_000902.jpg"></li> </ol>

文档

BOM

暂无

附件

附件名 下载
VID_20190922_000831.mp4

成员

评论(1)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
jixin001 回复
<p>兄弟你的洞洞板是哪里来的?我看到了一个和你一样一样的作品,PCB上面的客户编号都是一样滴。</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow