描述
<p>注:*为必填项。</p>
<p>【请在报名阶段填写 ↓】
* 1、自我/团队介绍
作者姓名:赵明
职业:电子工程师</p>
<p>* 2、简要介绍项目
本作品是一款无源型带隔离的数字电流信号转换器,主要应用于工业中需要4~20mA电流隔离传输与采集的场合。其无需外部独立供电,通过一组接口可实现数字信号与电流信号的互相转换。使用本作品实现的两个独立设备,可以与电压源一同组成<strong>电流坏进行数据的双向传输。</strong></p>
<p>【请在竞赛阶段填写 ↓】
* 1、描述项目详情
本作品是一款无源型带隔离的数字电流信号转换器,其电路简单,体积娇小,无需外部独立供电,其有如下优点:
1. 拥有一个模拟输入输出接口和一个TTL串口接口,这两个接口之间实现了电气隔离;
2. 本作品的模拟输入输出接口即可以用作输入接口,也可以用作输出接口,也就是本作品同一组接口即可以实现AD功能,也可以实现DA功能,且可在运行时动态配置。就如同单片机的GPIO接口一样,可以在程序运行时随时改变GPIO的输入输出模式;
3. 本作品的模拟输入输出接口拥有限流功能,无论是输入模式还是输出模式,都可以对接电压源而不用担心损坏(前提是电压源的电压在本作品允许范围之内);
4. 使用本作品实现的两个独立设备,可以与电压源一同组成<strong>电流坏进行数据的双向传输;</strong>
5. 电路简单、体积娇小、材料成本低廉,但性能强悍。</p>
<p>* 2、描述项目所面临的挑战及所解决的问题
解决的问题:
1. 创造性的使用通用模拟输入输出接口实现了使用电流坏进行数据双向传输的功能,解决了目前市场上相关产品只有单独的AD或者DA的功能;
2. 使相关应用场景接线更简单,功能更强大;
3. 同一模块应用范围更加广泛,兼容性更好;</p>
<p>面临的挑战:
1. 如何快速推向市场;
2. 批量化性能有待验证;
3. 产品精度目前在1‰ ~2‰之间,需要再提高一些;
4. 产品温漂目前大约在30~50ppm之间,可以再降低一些;
5. 如何更快速、便捷的进行量产,并保护产品的核心技术。</p>
<p>* 3、描述项目硬件、软件部分涉及到的关键点
1. 适用电压范围尽可能做宽;
2. 模拟信号采集及输出精度尽可能做高;
3. 模拟信号处理电路的温漂尽可能降低;
4. 数字信号窃电技术;
5. AD及DA信号的滤波处理;</p>
<p>* 4、项目材料清单展示
无</p>
<p>* 5、项目图片上传
5.1、PCB上印制大赛logo图片,若无视为放弃参赛
<img src="//image.lceda.cn/pullimage/rZAzQ6fnmatpHO2igaPUj2e8sPGzeUBQ7mEkZogv.jpeg" alt="PCB正面"></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/BHnZzWhnIJR0IVkDnpC1bgfEIDc3aO0Gxk44Qb1l.jpeg" alt="PCB背面">
5.2、项目其它图片
<img src="//image.lceda.cn/pullimage/iJ4aIEcGwummai6GyjZ9pbdyGGQrrQoktvqAfX6T.jpeg" alt="效果演示接线图">
< br>
<em> 6、演示您的项目并录制成视频上传
6.1、视频上传大赛官网
6.2、B站视频标题和链接
<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1o54y1y7iC/" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/BV1o54y1y7iC/</a>
< span class="colour" style="color:rgb(170, 170, 170)">< span class="size" style="font-size:12px">注意事项:①:视频要求:请横屏拍摄,分辨率不低于1280×720,格式Mp4/Mov,单个视频大小限100M内;②:视频上传:请同步上传至大赛官网和B站(<a href="www.bilibili.com" target="_blank">www.bilibili.com</a>),B站人气TOP10项目将获得1000-5000元现金奖励,其它上传项目获得100元立创商城无门槛券;③:视频标题:第五届立创电子设计大赛:{项目名称}-{视频模块名称};如第五届立创电子设计大赛:《自动驾驶》项目-团队介绍。< /span>< /span>< br>
< br>
</em> 7、是否首次公开发布
7.1、项目之前是否发表过或获奖,请说明
无</p>
<p>7.2、若项目是在原有基础上优化,请说明优化部分
无</p>
<p><em> 8、开源文档
无
</em> 9、参考文献
无~~~~</p>
<p>点击链接了解更多详情:<a href="https://www.szlcsc.com/go/dsxq" target="_blank">https://www.szlcsc.com/go/dsxq</a></p>
评论(1)