描述
<p><span class="size" style="font-size:initial">注:* 为必填项</span><br>
<br>
<span class="colour" style="color:rgb(0, 147, 230)"><span class="size" style="font-size:initial">请在报名阶段填写 ↓</span></span></p>
<h3>* 1、项目功能介绍</h3>
<hr>
<p><span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)">设计这个电源的原因在于在出差解决问题的时候因为要带很多的设备,每个设备电源又不一样,每次光电源都能装一书包。实在是没办法。而现在pd电源的功率都到了60W了,基本满足大部分设备的供电,但是并不是所有的设备都支持pd功能。所以要做一个基于pd电源的诱骗器同时还要有电压电流的检测功能。而且工程师必备的T12也要集成上去。这样一个多能能电源可以很大的减少出差的电源数量。</span><br>
<br>
<br>
<br>
<span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px">注:主题不限,可以是解决生活/工作中的某个问题、为某个人群/场景设计的方案、毕业设计/课程设计/DIY项目/纯属炫酷项目等。主要讲一下自己通过什么手段解决了什么问题。</span></span></p>
<h3>* 2、项目属性</h3>
<hr>
<p>开源项目</p>
<p><span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px">注:请说明项目是否首次公开;项目是否为原创;项目是否曾经在其他比赛中获奖,若有获奖则叙述获奖详情;项目是否在学校参加过答辩。</span></span></p>
<h3>* 3、开源协议</h3>
<hr>
<p><span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px">请输入内容…</span></span>
GPL 3.0</p>
<p><span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px">注:利他即利己,请认真阅读下述内容。</span></span>
<span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px"><span class="colour" style="color:rgb(51, 51, 51)"> 1.</span>拥抱开源,赋予项目无限价值。建议项目核心功能开源80%以上;</span></span>
<span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px"><span class="colour" style="color:rgb(51, 51, 51)"> 2.</span>若某一部分功能不可替代且删掉之后项目无法解决对应的问题,则这一部分实现的功能就是项目的核心功能;比如设计了一台电子负载且设计了一款上位机软件监控功率变化,则电子负载为核心功能,上位机软件为辅助功能;比如电子负载中使用了一款隔离485模块与上位机通信,则此485模块实现的通讯功能为辅助功能;</span></span>
<span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px"><span class="colour" style="color:rgb(51, 51, 51)"> 3.</span>项目应选择适合自己的</span></span> <a href="https://diy.szlcsc.com/posts/98fdb2accd754af7b51990790db3b47a" target="_blank">开源协议</a>
<span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px">若项目引用其他开源项目,应注明来源并遵循原作者的开源协议规定;原创项目推荐使用GPL3.0开源协议;</span></span>
<span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px"><span class="colour" style="color:rgb(51, 51, 51)"> 4.</span>直接引用开源项目的原电路或原代码实现的功能不可作为自己项目的核心功能、使用市场上通用模块直接实现的功能不可作为自己项目的核心功能。</span></span><br>
<br>
<span class="colour" style="color:rgb(0, 147, 230)"><span class="size" style="font-size:initial">请在竞赛阶段填写 ↓</span></span></p>
<h3>* 4、硬件部分</h3>
<hr>
<p>硬件部分mcu使用GD32F350,芯片集成了触摸功能可以更加方便操作。pd协议查询和诱骗使用 HUSB238芯片。T12工作模式时候使用诱骗电压将电压诱骗到20v,运放采集T12温度值进行pid调节。DC输出模式根据选择的输出电压进行电压诱骗,同时采集电流值对输出功率进行显示。
控制部分首先是触摸,触摸的初始化部分一定要处理好上电对三个通道做好标定,设置不同的采样值来调整触摸的灵敏度。我也是第一次使用触摸touch的功能感觉还是学到了点东西,减少硬件的器件。
T12的部分使用的是网上的开源电路,使用普通的运放两级放大,信号采集部分处理的不是,首次的样板采集波动不大,最后的板子反而有很大毛刺,应该是运放的问题,最后只能软件稍微滤波一下化。
dc输出就是使用简单的pmos控制输出电路,没有什么复杂的东西。
增加了电流采样功能,对输出的电流进行采样这样可以方便计算功率,是用单运放,实际效果还是可以的。</p>
<p><span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px">注:推荐使用</span></span><a href="https://lceda.cn/editor" target="_blank">嘉立创EDA</a>
<span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px">。若选择其他EDA工具,请在附件上传PDF格式的原理图,PDF格式的PCB图纸,Gerber格式的PCB文件。这里可以详细说明您的项目实现原理和机制、注意事项、调试方法、测试方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。</span></span></p>
<h3>* 5、软件部分</h3>
<hr>
<p><span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px">软件的处理部分不是很多,只要处理好</span></span>HUSB238芯片的读写就好,显示部分使用的是ssd1306的oled也是iic接口,所以屏和238使用同一个iic接口控制.husb238的操作指令比较少,主要就10个寄存器,控制输出的就2个寄存器,其他都是查询寄存器可以查询pd支持的电压协议,和现在使用的协议电压。
控制部分首先是触摸,触摸的初始化部分一定要处理好上电对三个通道做好标定,设置不同的采样值来调整触摸的灵敏度。我也是第一次使用触摸touch的功能感觉还是学到了点东西,减少硬件的器件。
T12的部分使用的是网上的开源电路,软件是自己写的,简单的pid恒温计算。
整个软件的逻辑就是触摸选择功能在进入所选的功能之后开始运行对应的函数,整个二级菜单不大但是软件写的很多。</p>
<p><br>
<br>
<span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px">注:若您的项目涉及软件开发,请在附件上传对应的工程源码。这里可以详细说明您的软件流程图、功能模块框图、相关算法的解释或科普、源码结构、编译环境的搭建和配置、源码编译方法、程序烧录方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。</span></span></p>
<h3>* 6、BOM清单</h3>
<hr>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/av49NFSBL6JCshBUiEXiuZ3Sbc52cWAZYeFfiSYB.png" alt="image.png"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/h1UGC0r0S06y0CcpXtb1BS2qRkWIWYlmW5gqRipW.png" alt="image.png"></p>
<p><br>
<span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px">注:项目涉及的BOM清单。这个位置请上传BOM的截图。清单详情请以PDF的格式上传到附件中。建议包括型号、品牌、名称、封装、采购渠道、用途等内容。具体内容和形式应以表达清楚项目构成为准。</span></span></p>
<h3>* 7、大赛LOGO验证</h3>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/IXSSOo49ZOCOujJcPE3gcQR9d3YgQDkTUclqS4Em.png" alt="RIWnTPDzKkMtjVnojxuYFU7LTcZJJmzglg5ickyV.png"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/j1HEVkHVFPQI7S9C7FQg6SxUzwIIEW8dOaxZLjPK.png" alt="image.png"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/FBgIyjgGPwQvIffDGTugYDUEGKzTLxYRxlzbND71.png" alt="image.png"></p>
<h3>* 8、演示您的项目并录制成视频上传</h3>
<hr>
<p><span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px">视频要求:请横屏拍摄,分辨率不低于1280×720,格式Mp4/Mov,单个视频大小限100M内;</span></span>
<span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px">视频标题:立创电赛:{项目名称}-{视频模块名称};如立创电赛:《自动驾驶》-团队介绍。</span></span><br>
<br>
<span class="colour" style="color:rgb(149, 165, 166)"><span class="size" style="font-size:14px">更多详情:<a href="https://diy.szlcsc.com/posts/d76d9cb41705430e9a54e7a5feed07a5" target="_blank">https://diy.szlcsc.com/posts/d76d9cb41705430e9a54e7a5feed07a5</a></span></span></p>
评论(1)