版本协议

CC BY-NC-ND 3.0

专业版
#第十届立创电赛#白师小智AI

创建时间:10个月前

244 0

描述

<h2>视频链接:</h2> <p>【stm智能小智,蓝牙通讯,省电-哔哩哔哩】 <a href="https://b23.tv/oGuW5YA" target="_blank">https://b23.tv/oGuW5YA</a></p> <h2>项目简介</h2> <p>参与小智AI训练营项目,创新选择红色,设计Type-C充电和下载接口。</p> <h2>项目功能</h2> <p>基于 STM32 制作的 "AI 小智" 可以围绕语音交互、环境感知、智能控制、信息反馈四大核心方向设计功能,结合 STM32 的硬件资源(GPIO、UART、I2C、ADC 等)和低功耗特性</p> <h2>项目参数</h2> <p>电池盒:适用电池规格:CR123A 插件:容值:100nF 插件:容值:1uF 插件:容值:22uF 核心芯片:SF32LB525UC6芯片 功放类型:AB类功放</p> <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p>STM32 实现的 “AI 小智” 本质是嵌入式系统 + 轻量化 AI的结合:通过硬件层面的传感器 - 控制器 - 执行器架构,配合软件层面的 “数据预处理 - 轻量化模型推理 - 决策执行” 流程,在资源受限的条件下实现基础智能功能。其核心是 “简化”—— 简化数据、简化模型、简化任务,以适配 STM32 的硬件能力。 核心控制单元:STM32 微控制器(提供 CPU 算力、RAM/Flash 存储、外设接口); 感知模块:负责采集环境数据,如: 语音输入:麦克风(模拟信号)+ ADC(模数转换),用于接收用户语音指令; 环境感知:温湿度传感器、红外传感器等,用于获取环境信息; 图像输入(可选):低分辨率摄像头模块(如 OV7670),用于简单图像识别; 交互模块:负责输出反馈,如: 语音输出:DAC(数模转换)+ 扬声器,播放回应语音; 显示输出:OLED 屏、LED 指示灯,显示状态或结果; 执行模块:继电器、电机等,执行控制指令(如 “开灯”“启动电机”); 辅助模块:电源管理(稳定供电)、通信模块(如蓝牙,用于扩展功能)。</p> <h2>注意事项</h2> <p>低功耗模式:无数据采集与推理时,将 STM32 切换到 STOP 模式(功耗<10μA),用定时器唤醒(如每 5 秒唤醒一次,检测是否有语音输入);</p> <h2>组装流程</h2> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/924001810b084614bdbd42fcab69b1cf.jpg" alt="9b8334c33f39986d3da928e57bfd57b9.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/77cf5b9a7c9f4bc1aee459d0b203b69f.jpg" alt="b4a7d72faf50dc618a56d746113737b9.jpg"></p> <h2>实物图</h2> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/99f8394c70434de9b04ec17226fb62da.jpg" alt="2f41b4e33ff5353b7351c0ae308ebc74.jpg"></p>

文档

BOM

附件

暂无

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow