版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第十届立创电赛#小智AI

创建时间:11个月前

323 0

描述

<h3 style="line-height:1.8;">1、项目功能介绍</h3> <div> <div>基于 SF32LB52 的小智 AI 对话机器人,实现AI实时语音对话。</div> </div> <h3 style="line-height:1.8;">2、项目属性</h3> <p style="line-height:1.8;">嘉立创开源项目</p> <h3 style="line-height:1.8;"> 3、开源协议</h3> <p style="line-height:1.8;">Public Domain</p> <h3 style="line-height:1.8;">4、硬件部分</h3> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/w7byXJlxyPefip0XI5NvoMFe2Ap02G0VktZQEnji.png" alt="" width="595" height="423"></p> <h4 style="line-height:1.8;">1.主控部分</h4> <div> <div style="line-height:1.5;">         主控用的是立创开源SF32LB52模组,一款蓝牙低功耗芯片,模组支持 BT PAN 功能可以直接连接手机上网,相比 WIFI 功耗更低,适合电池场景。</div> </div> <h4 style="line-height:1.8;">2.电源部分</h4> <div> <p>         BAT1 是一个电池盒,可以容纳一节 CR123A 电池,故使用小型柱形电池 CR123A 进行供电。</p> <div> <div>         SW1 是整个项目的电源开关,通过拨动 SW1 开关,进行断电和通电。</div> </div> </div> <h4 style="line-height:1.8;">3.音频部分</h4> <div> <div style="line-height:1.5;">         音频功放主要以上图的 U6 为主,它型号是 LM4871,是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 1.9 - 5.5V。</div> <div style="line-height:1.5;">         我们为了购买器件少一点,让电路更简洁,将电阻统一改为 10K,电容改为常用的 100nF(0.1UF) 和22UF。</div> <div> <div> <div style="line-height:1.5;">但是考虑到项目原理图中的 R7 和 R8 电阻跟声音大小成线性关系,两个电阻越大,声音越小;两个电阻越小,声音越大。所以功放芯片的 R7 和 R8  从 10K 改为 2K ,这样声音更大一点。</div> </div> </div> </div> <h4 style="line-height:1.8;">4.麦克风</h4> <div> <div style="line-height:1.5;">         在原理图中,R3 电阻的作用就是给麦克风的正极输入一个基准电压MIC_BIAS,这个电压是由模组控制输出的,由模组控制则可以在要用时才输出,不用时关闭,实现低功耗。R3 的电阻值为 10K,过低则采集的音频信号弱,过高则易引入噪声。</div> <div style="line-height:1.5;">          在原理图中,U4 电容的作用就是对采集的信号进行滤波,滤除高频噪声,大多是滤除滋滋滋的声音或者声音沙哑问题。</div> </div> <h4 style="line-height:1.8;">5.屏幕</h4> <div> <div style="line-height:1.5;">         屏幕显示使用的是 1.69寸TFT屏幕,屏幕通过SPI协议控制,供电 3.3V。</div> </div> <h4 style="line-height:1.8;">6.按键</h4> <div> <div style="line-height:1.5;">         本项目通过按键进行控制,U2 PA34_KEY 是唤醒键 + 语音输入键,按下 U2 按键可以让主控从低功耗睡眠状态唤醒,当主控正在工作时,按下按键进行语音输入。</div> <div style="line-height:1.5;">         U1按键目前待定用途,设计出来备用。</div> </div> <h4 style="line-height:1.8;">7.指示灯</h4> <div> <div>         用于指示模组状态。通过模组IO控制。IO输出低电平LED灯亮,IO输出高电平LED灯灭。</div> </div> <h4 style="line-height:1.8;">8.下载器</h4> <div> <div style="line-height:1.5;">         模组的下载是通过串口进行下载的,必须使用 PA18 和 PA19 引脚下载。本项目直接使用 CH340 的接口作为下载器。</div> </div> <h3 style="line-height:1.8;">5、软件部分</h3> <div> <div style="line-height:1.5;">         在开始之前,我们需要进行一些前置工具,sftool软件和固件(已放在附件)。</div> <div style="line-height:1.5;">         sftool 是一个开源软件,可以在Github上找到它的源码。</div> <div style="line-height:1.5;"> <div> <div>         下载完成之后,我们需要解压这个文件,<span style="white-space:pre;">需要注意的是,我们一共需要</span></div> </div> </div> <div> <div style="line-height:1.5;"><span style="white-space:pre;">bootloader.bin、ER_IROM1.bin、ER_IROM2.bin、ER_IROM3.bin、ftab.bin </span><span style="white-space:pre;">这五个文件。 </span></div> <div style="line-height:1.5;"><span style="white-space:pre;"> 将这些文件要放在包含sftool的文件夹中,与sftool.exe同一路径。</span></div> <div style="line-height:1.5;"><span style="white-space:pre;"> 如图所示,在空白处单击鼠标右键,选择在终端打开,输入以下命令,</span></div> <div style="line-height:1.5;"><span style="white-space:pre;"> ./sftool.exe -p <span style="color:#e03e2d;">COM5</span> -c SF32LB52 write_flash bootloader.bin@0x12010000 ftab.bin</span></div> <div style="line-height:1.5;"><span style="white-space:pre;">@0x12000000 ER_IROM2.bin@0x12A28000 ER_IROM3.bin@0x12268000 ER_IROM1.bin@0x12020000</span></div> <div style="line-height:1.5;"><span style="white-space:pre;"> 注意,红色字体的部分是 </span><span style="white-space:pre;">连接开发板的串口号,可能会有所不同,请根据实际情况修改。</span></div> <div style="line-height:1.5;"><span style="white-space:pre;"> </span><span style="white-space:pre;">可以打开设备管理器查看对应串口号:'COM'后面接着的数字就是串口号</span></div> <div style="line-height:1.5;"> <div> <div>          输入命令后,按下回车键开始烧录,烧录完成之后会自动重启运行,屏幕应该被点亮。</div> </div> </div> <div><img style="margin-left:auto;margin-right:auto;" src="//image.lceda.cn/pullimage/2DHPs4du8jXLRfuz24lMbQBB8pDS8YpuExNvMf22.png" alt="" width="449" height="385"></div> </div> </div> <h3 style="line-height:1.8;">6、演示视频</h3>

文档

BOM

附件

附件名 下载
小智ai固件.zip
我的小智AI演示视频.mp4

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow