标准版
#第四届立创大赛#基于STM32控制的电池管理器

创建时间:7年前

项目主题:自拟主题

2176 0

描述

<p>作品简介及功能想法: 基于STM32控制的电池管理器: 1、 带有一个电池仓,可以放1到6个电池,即支持1到6个18650电池输入供电,可以放不同容量的18650电池,可以对电池进行充放电。通过电压电流采样检测到某个电池出现异常(如电压异常等),可以提示并且通过MOS管截断,不影响其他电池放电输出。 2、 支持QC3.0协议输出(TYPEA口 出18W),输出电压5V到12V功率18W,TYPEC口 QC3.0和PD2.0快充充电,充电电流可控。 3、 自动开关机,断开负载后隔30秒内如果无接入负载,自动关机。 4、 电量监测和电池过热(温度采样)保护功能, 6个电池进行电流采样,当检测到某个电池出现电压异常,会有提醒功能(显示屏提醒)。 5、 短路欠压保护(IC:SW6106)。6、 该电源带有OLED显示,显示负载电压电流和6个电池电量状态等简单信息。7、 搭载蓝牙模块,将电池电量、温度、输出电压波形,负载电流波形传输到现有主机或PC机进行显示。</p>

文档

BOM

暂无

附件

暂无

成员

评论(2)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交还有23天,记得完善项目上传哟!期待期待~</p>
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow