版本协议

GPL 3.0

专业版
#第九届立创电赛#基于stm32的温湿度检测仪器

创建时间:2年前

717 0

描述

<h2>一、介绍</h2> <p><span style="color:#999AAA">初涉嘉立创PCB制作之旅,我深刻体验了从构思原理图、精细绘制PCB,到亲手焊接元件、编程烧录,直至产品功能实现的完整流程。这一过程不仅拓宽了我的技术视野,更在挑战与解决难题中收获了满满的成就感。面对设计难题,我不断尝试与探索,最终成功克服,让创意变为现实。这段经历不仅锻炼了我的实践能力,也加深了对电子设计的理解,是技术与激情碰撞的宝贵财富。</p> <h2>二、<strong>设计要求</strong></h2> <p><span style="color:#999AAA"><strong>1. 硬件选型与集成</strong> 主控芯片配置与优化:确保STM32G030K6T6芯片的资源(如MPU、SRAM、闪存、DMA等)得到充分利用,优化其工作频率和功耗管理,以适应长时间运行和高精度数据采集的需求。 温湿度传感器选型与接口设计:选择高精度、高稳定性的Sensirion温湿度传感器(如SHT系列),设计合适的接口电路,确保数据传输的稳定性和准确性。 数码管显示电路设计:设计共阴极3位数码管的驱动电路,考虑静态显示与动态显示的优缺点,选择适合的显示方式以节省资源并保证显示效果。 <strong>2. 精度与稳定性要求</strong> 数据采集精度:确保温湿度传感器的测量精度满足项目需求,一般要求误差在±1%RH(相对湿度)和±0.5℃以内。 系统稳定性:设计电路时考虑温度漂移、电磁干扰等因素,确保系统在各种环境下都能稳定运行,并进行充分的测试验证。 <strong>3. 能耗与低功耗设计</strong> 低功耗模式应用:利用STM32G030K6T6的低功耗特性,设计合理的休眠和待机模式,以延长电池寿命或降低系统能耗。 电源管理:优化电源电路设计,确保电压稳定,并考虑电源波动对传感器精度和系统稳定性的影响。 <strong>4. 实时性与响应速度</strong> 数据采集与处理速度:确保温湿度数据的采集和处理速度满足实时性要求,避免数据延迟对检测结果的影响。 显示更新频率:根据应用场景设定合适的数码管显示更新频率,平衡显示效果和功耗。</p> <h2>三、项目描述</h2> <p><span style="color:#999AAA">本项目基于STM32G030K6T6微控制器,设计并实现了一款高精度的温湿度检测系统。系统集成了Sensirion品牌的先进温湿度传感器,确保测量数据的高准确性和稳定性。通过该传感器实时采集环境中的温度和湿度信息,并经由STM32G030K6T6芯片进行高效处理与运算。</p> <p>为了直观展示监测结果,项目选用了共阴极3位数码管作为显示器件,能够清晰地显示当前的温度和湿度值,便于用户快速读取环境状态。系统通过精密的算法优化显示效果,确保在多种光照条件下都能保持良好的可读性。</p> <p>整个系统结构紧凑,功耗低,适用于各种需要环境监测的场合,如智能家居、农业大棚、工业生产线等,为提升环境控制智能化水平提供了有力支持。</p> <h2>四、开源协议</h2> <p><span style="color:#999AAA">GPL 3.0</p> <h2>五、总体设计框图</h2> <p><span style="color:#999AAA"></p> <pre><code class="language-mermaid">graph TD SHT40-AD1B-R2 --&gt; MCU MCU --&gt; 数码管</code></pre> <h2>六、硬件电路组成</h2> <p><span style="color:#999AAA">硬件部分主要就5大块:MCU主控、温湿度传感器、唤醒和复位按键、电池电压检测以及数码管</p> <h2>七、程序流程图</h2> <p><span style="color:#999AAA"></p> <pre><code class="language-mermaid">graph TD Start --&gt; 初始化系统 初始化系统 --&gt; 定时小于5ms 定时小于5ms --&gt; 是 是--&gt;检测温湿度数据 检测按键事件--&gt; 检测温湿度数据 定时小于5ms --&gt; 否 否--&gt;低功耗模式 低功耗模式 --&gt; 检测按键事件 检测按键事件--&gt; 低功耗模式</code></pre> <h2>八、实物展示</h2> <p><span style="color:#999AAA"></p> <p>显示温度 <img src="//image.lceda.cn/oshwhub/3f88cdde4c634e34956ccb70204cb449.jpg" alt="PQULT${SHBH@GL0$5$`M_$R_tmb.jpg "></p> <p>显示湿度 <img src="//image.lceda.cn/oshwhub/8b244ed5a84647058379fef67c889150.jpg" alt="QQ图片20240730215523.jpg"></p> <h2>九、注意事项</h2> <p><span style="color:#999AAA">烧录代码时要用stlink v 下载器,keil中选择 <img src="//image.lceda.cn/oshwhub/db7385098e8e455dac16802f7fb89c22.jpg" alt="QQ截图20240730221037.jpg"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/80c823175b5d4a5f81cfcb718f206ca1.jpg" alt="QQ截图20240730221110.jpg"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/976bc3a847e54383844bd955f37b0305.jpg" alt="QQ截图20240730221134.jpg"></p> <h2>十、演示视频</h2> <p><span style="color:#999AAA"></p> <p></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
Project.7z
温湿度检测.mp4

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow