描述
<h1>6.2寸USB机箱副屏 </h1>
<p> #第11届立创电赛# </p>
<p>支持Windows/Linux的USB触摸长条显示器,1280*452@45fps,incell电容触摸</p>
<h3>* 1、项目功能介绍</h3>
<hr>
<p>核心功能为USB触摸副屏,Windows下为显示设备,默认竖屏格式,可以在设置中配置旋转/位置</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/IkhxEGPsjkGlk96eMN1V7W5quD0iQdG54DnUQp4L.jpeg" alt="IkhxEGPsjkGlk96eMN1V7W5quD0iQdG54DnUQp4L.jpeg"></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/LTgorg7mwkKvHn1IXlurI4eLMuZKPqkf8yQ828j1.png" alt="LTgorg7mwkKvHn1IXlurI4eLMuZKPqkf8yQ828j1.png"></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/GUrMfmTzM1kK0BqB95VcdsPGoaHCCPTw2s40ljKH.png" alt="GUrMfmTzM1kK0BqB95VcdsPGoaHCCPTw2s40ljKH.png"></p>
<p>在此基础上,增加U盘读取驱动和资源文件功能,以便首次使用安装驱动</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/FpxtjSzFvHTGk4JIPyDEVJV4yC4mnMqtILM3NGqf.png" alt="FpxtjSzFvHTGk4JIPyDEVJV4yC4mnMqtILM3NGqf.png"></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/9ZEn6RRDnbMryq0GUInvlkMC6V0AKefOUeNP6tef.png" alt="9ZEn6RRDnbMryq0GUInvlkMC6V0AKefOUeNP6tef.png"></p>
<p>可以存在多个USB屏(无法拼接)</p>
<p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/342fe318fdfc4f8eb3a94205b24dced8.gif" alt="342fe318fdfc4f8eb3a94205b24dced8.gif"></p>
<p>针对机箱副屏需求,新增在仅上电无USB枚举状态下(机箱内关机时主板开启vbus常供电)的背景视频播放功能</p>
<p>视频可自由定制,释放资料包中包含视频转换工具,可以通过USB-U盘/更换固件打包等方式替换</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/6W0NnLKdznWNvwwbTeBokWldGjlvbHw8tYqQc57E.jpeg" alt="6W0NnLKdznWNvwwbTeBokWldGjlvbHw8tYqQc57E.jpeg"></p>
<p>在待机页的设置功能</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/vmxOUMd8wZb1RHVjycrZhohyTlXz3lwYJGwrT24q.jpeg" alt="vmxOUMd8wZb1RHVjycrZhohyTlXz3lwYJGwrT24q.jpeg"></p>
<p>Linux下为标准DRM显示设备,触摸通过INPUT子系统上报</p>
<p>Linux drm版驱动允许额外开销~120KB kernel内存,实现默认旋转横屏,即在TTY/开关机界面也可实现横屏,此项通过软件计算旋转,极限性能1280*452@30fps</p>
<p><img src="//" alt=""><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/ed0e0d4af2314618924eacba37467bf8.png" alt="ed0e0d4af2314618924eacba37467bf8.png"></p>
<p>Windows驱动见附件/软件包,基于<a href="https://github.com/espressif/esp-iot-solution/blob/master/examples/usb/device/usb_extend_screen/windows_driver/README_cn.md" target="_blank">esp-iot-solution/examples/usb/device/usb_extend_screen/windows_driver/README_cn.md at master · espressif/esp-iot-solution</a>,已经过签名可直接安装使用</p>
<p>Linux drm版驱动见附件,已开源内核驱动,未经签名,需要关闭UEFI安全启动,或执行项目内自签名shell,以加载该驱动,操作说明详见Readme.md</p>
<p><strong>注:drm版驱动 Gnome+Wayland下热插拔表现欠佳,Gnome有概率认到屏但是不显示,Gnome屏幕设置有概率失败 </strong><strong>*加载内核驱动需要有ROOT权限</strong></p>
<h3>*2、项目属性</h3>
<hr>
<p>项目为首次原创公开</p>
<p> </p>
<h3>* 3、开源协议</h3>
<hr>
<p>CC <strong>署名-非商业性-相同方式共享</strong></p>
<p> </p>
<h3>*4、硬件部分</h3>
<hr>
<h4>PCBA:</h4>
<p>4层板,板厚1.6mm,<strong>JLC04161H-3313</strong>层叠,+-20%阻抗管控</p>
<p> </p>
<p>SOC为ESP32-P4NRW32,乐鑫目前在售性能最顶的MCU </p>
<p>注:芯片版本为V1.0/V1.3,丝印FC/FE,不兼容3.X</p>
<p><strong>请勿纠结芯片版本,目前仅乐鑫官方在卖V3.2的10pcs 30天期货,其余代理现货全为V1.0/V1.3</strong></p>
<p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/a028983bf5734a4fa3c3b06e50beb5ac.png" alt="a028983bf5734a4fa3c3b06e50beb5ac.png"></p>
<p>为数不多使用p4纯芯片设计,模组无法控制体积</p>
<p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/317eed19fe21432290f73a585c70b215.png" alt="317eed19fe21432290f73a585c70b215.png"></p>
<p>6.2寸屏接口为MIPI DSI 2lane,1280x452@45hz (受限于P4 pSRAM带宽)</p>
<p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/18d32de89f08497da86d42c256278636.jpg" width="270" height="585" alt="18d32de89f08497da86d42c256278636.jpg"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/e0cc5bb807b94feaab8f392d6929a576.png" width="383" height="326" alt="e0cc5bb807b94feaab8f392d6929a576.png"></p>
<p>使用这家的屏,由于incell触摸,不带盖板也是有触摸的</p>
<p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/1a46fa8cfbfc4365ab2e3071e3dfbc84.png" alt="1a46fa8cfbfc4365ab2e3071e3dfbc84.png"></p>
<p>板上预留8bit eMMC,VDDQ由ESP_LDO_VO4提供,但由于近年来存储IC价格高涨,即使8GB eMMC批量价也来到了8$+,释放固件暂未使用eMMC</p>
<p>(ESP32-P4 IDF6.0仅支持mmc 3.3V 8bit SDR 40Mhz,实测顺序读写10MB/s左右,和4bit 40Mhz DDR差距不大 )</p>
<p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/66cf1071856547e2a35c0390f87f1013.png" alt="66cf1071856547e2a35c0390f87f1013.png"></p>
<p><strong>特别注意,需要贴32MB(256Mb)的SPI Flash</strong></p>
<p> </p>
<h4>结构:</h4>
<p>Fuison设计,上下壳结构,无螺丝,建议FDM-PETG打印 <a href="https://makerworld.com.cn/zh/models/2661551-6-2cun-usbji-xiang-fu-ping#profileId-3076759" target="_blank">6.2寸USB机箱副屏 - 免费 3D 打印模型 - MakerWorld</a></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/wZnDN0VW2i7IRTU4GFavR53z0gB5fbcSfISnwEFg.png" alt=""></p>
<p>其中屏幕支撑面存在大量平整支撑,建议使用专用支撑耗材,0间距支撑获取完美的支撑层</p>
<p>结构-桌面摆件已更新</p>
<p><a href="https://makerworld.com.cn/zh/models/2792072-usbzhuo-mian-fu-ping#profileId-3251553" target="_blank">USB桌面副屏 - 免费 3D 打印模型 - MakerWorld</a></p>
<p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/3327bf48690f419daffc8303f86085b6.png" alt="3327bf48690f419daffc8303f86085b6.png"></p>
<h3>*5、软件部分</h3>
<hr>
<p> </p>
<p><strong>UPDATE: 软件/源码/编译后固件 部分已同步到Github,请确保使用最新版</strong></p>
<p><a href="https://github.com/panyihang/ESP32P4_6-2-inch_USB-Display" target="_blank">panyihang/ESP32P4_6-2-inch_USB-Display</a></p>
<p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/f9e9018922f3421d830de13e94c07fe0.png" alt="f9e9018922f3421d830de13e94c07fe0.png"></p>
<p> ESP-IDF 5.5开发,使用LVGL9.5.0</p>
<p>本项目所有视频流均为jpeg流,调用p4硬件解码器;未开启PPA(存在Cache BUG)</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/1mJ6UXhnf2R2uBS1M9yKfvQ9AjBegxJNptHVwFtC.png" alt=""></p>
<p>在待机页使用LVGL渲染透明控件叠加+视频流,性能约20fps/s,和压缩率没有太大关系(同样的解码在空工程测有40fps,降速原因未知还在排)</p>
<p>副屏模式下稳定45fps,使用了数个环形缓冲区用于稳定帧数,峰值帧数受限于psram速率,像素时钟无法开高</p>
<p> </p>
<p>video资源文件和exe驱动文件存于SPI FLASH内,USB 读取、写入期间可能导致屏幕红色闪烁属正常现象</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Qw0nFnq5fpq1uTvHAtuUizb2ZEXoGao8qAFuIXD6.png" alt=""></p>
<p>发布固件包含20.8M视频流,整包约28M,烧录很慢请耐心等待</p>
<p> </p>
<p>如切换到V3.2的P4则可以跑满60fps,目前V1.3 P4 200M的pSRAM带宽不够</p>
<p>PS:后续将提供主频跑在400Mhz的V1.3 P4固件,注意 DSI稳定性欠佳</p>
<p>----</p>
<p>如何自行定制视频bin</p>
<p>1.下载ffmpeg,放于tools目录下</p>
<p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/5f013e0b2bc340c084d79b834ed4a8a1.png" alt="5f013e0b2bc340c084d79b834ed4a8a1.png"></p>
<p>回到tools目录下,提供了对应脚本</p>
<p>运行generate_video_bin.ps1即可从../untitled.mp4 转换到 bin,自动覆盖到assets中,在下次编译时加入固件,参数预设为Q24</p>
<p>untitled.mp4需要参数为 452*1280 h.264</p>
<p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/bb747b5f8f5b4a8f9d59d0071621954c.png" alt="bb747b5f8f5b4a8f9d59d0071621954c.png"></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>最终结合时长/画面/Q值 bin文件小于23M左右即可(驱动占用2M多)</p>
<p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/f20389aa1aa346f2a923f362f12d90aa.png" alt="f20389aa1aa346f2a923f362f12d90aa.png"></p>
<h3>*6、BOM清单</h3>
<hr>
<p>见硬件工程BOM</p>
<p> </p>
<h3>*7、大赛LOGO验证</h3>
<hr>
<p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/1620e2f9ee424a46bae18863bb6ea963.jpg" alt="1620e2f9ee424a46bae18863bb6ea963.jpg"></p>
<p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/799c42c7a8d843deb9a73b83af9a307c.jpg" alt="799c42c7a8d843deb9a73b83af9a307c.jpg"></p>
<h3> </h3>
<h3>* 8、演示您的项目并录制成视频上传</h3>
<p><a href="https://www.bilibili.com/video/BV1557q6gEvo/?vd_source=966699e40fdb802e792976e903c9e637" target="_blank">一根 USB 搞定机箱副屏?不占显卡接口,还全开源了!_哔哩哔哩_bilibili</a></p>
<p> </p>
<hr>
评论(22)