描述
<div>
<p style="line-height:1.8;">项目介绍<br>一、项目摘要<br>本项目设计一款基于 ESP32 的农田一体化水肥智能管控系统,集成土壤温湿度、土壤 PH 值、氮磷钾养分浓度、空气温湿度、光照强度多维度农田环境采集,搭载自动灌溉水泵、施肥计量泵、通风遮阳执行机构,支持本地液晶屏触控操作 + WiFi 物联网云平台远程监控。硬件自主绘制双层隔离 PCB,区分模拟采集区与功率驱动区,解决农田电机、传感器长距离走线干扰问题。软件自主开发农田作物适配阈值算法、水肥配比自动调节逻辑、缺水缺肥预警机制、定时灌溉策略,无需人工田间值守即可完成自动化农田养护。项目适配大棚蔬菜、露天农作物、校园试验田使用,可用于农业物联网课程设计、科创竞赛、乡村智慧农业实训展示,整套系统本地逻辑独立运行,断网后自动执行基础灌溉养护流程。<br>注:本项目无付费商用云平台内核,所有农田智能调控逻辑、养分数据校准算法、设备调度防冲突机制均为项目原创嵌入式程序;通用传感器底层读取协议、ESP32 基础 WiFi 驱动仅作为底层辅助资源,不计入核心原创创新内容。<br>1、项目功能介绍<br>1.1 项目背景与设计目标<br>传统农田灌溉施肥依靠人工经验操作,浇水、施肥量无法精准把控,易出现土壤积水、养分过剩或肥力不足,影响作物产量;市面商用智慧农业设备成套售价高昂,操作复杂,学生无法拆解学习底层控制逻辑;简易单片机农田作品仅单一土壤湿度检测,无养分检测、自动施肥功能,功能单薄无实际落地价值。<br>本项目设计目标:打造一套低成本全开源、离线在线双模式、水肥一体化精准调控的农田智能管控设备,全方位采集土壤与田间环境数据,根据不同作物生长需求自动匹配灌溉水量、施肥浓度,同时支持手机小程序远程查看农田数据、手动启停设备,兼具农业实用性、嵌入式教学价值、竞赛展示效果。<br>1.2 整体分层架构<br>系统采用五层模块化分层设计,模块耦合度低,可单独拓展增配传感器、水泵设备,适配不同规模农田。<br>表格<br>层级 核心组成模块 核心作用<br>农田感知层 土壤 PH 传感器、氮磷钾养分传感器、土壤温湿度探头、空气温湿度、光敏光照模块 实时采集土壤肥力、水分、田间光照温湿度环境参数<br>中控决策层 ESP32 主控芯片、作物水肥算法、多设备状态调度机 数据滤波校准、作物阈值匹配、灌溉施肥逻辑运算、设备冲突管控<br>水肥执行层 灌溉水泵、定量施肥泵、遮阳舵机、通风风扇、电磁水阀 执行自动浇水、定量施肥、强光遮阳、高温通风操作<br>人机交互层 1.8 寸 TFT 彩屏、触摸按键、三色状态指示灯 本地查看环境数据、手动设置水肥阈值、切换自动 / 手动模式<br>物联网通信层 ESP32 内置 WiFi、MQTT 云通信协议 手机小程序远程查看农田实时数据、远程操控水肥设备、接收异常告警推送<br>整机工作流程:各类土壤、环境传感器持续采集田间数据 → 主控软件完成数据降噪校准 → 作物水肥算法判定当前土壤状态 → 自动启动水泵 / 施肥泵完成养护作业 → 屏幕实时刷新所有数据与设备运行状态 → WiFi 同步上传数据至云端,手机同步接收缺水、缺肥、土壤酸碱超标告警。<br>1.3 核心落地功能<br>多维度土壤肥力综合监测<br>同时检测土壤含水量、土壤温度、酸碱度 PH、氮磷钾三大核心养分含量,完整还原土壤肥力状态,解决传统设备仅测湿度的单一缺陷,为精准施肥提供完整数据支撑。<br>作物分级水肥自动调控算法<br>内置幼苗、生长期、成熟期三套作物专属阈值,土壤缺水自动开启灌溉水泵,养分不足自动启动定量施肥泵,酸碱失衡推送告警提醒农户人工中和土壤,全程无需人工干预。<br>定时灌溉养护模式<br>支持自定义每日定时浇水、施肥时段,适配耐旱类农作物,避免频繁水肥供给造成作物烂根、烧苗。<br>田间环境自适应遮阳通风<br>光敏检测强光环境自动降下遮阳板;空气温度超标自动启动田间通风风扇,降低大棚内部高温。<br>离线 / 在线双工作模式<br>断网离线状态下,本地 ESP32 独立运行水肥自动控制逻辑,保障农田基础养护;联网后手机小程序实时监控、远程手动操控全部执行设备。<br>异常声光告警 + 手机消息推送<br>土壤过干、养分缺失、设备故障时,设备本地蜂鸣器声光提醒,联网同步向手机推送告警信息,农户及时处理农田问题。<br>全隔离抗干扰硬件 PCB<br>农田大功率水泵、电机容易产生电磁干扰,硬件电路采用光耦隔离驱动功率设备,模拟采集线路单独铺地,大幅提升田间长距离传感器采集数据稳定性。<br>1.4 核心工程开发工作<br>硬件电路与 PCB 设计<br>完成整套农田水肥系统完整原理图设计,包含 ESP32 最小系统、多路传感器信号调理电路、光耦隔离水泵驱动、舵机遮阳驱动、TFT 触摸显示电路、蜂鸣器告警、电源稳压防反接电路。<br>硬件分区布线:左侧模拟传感器采集区域、右侧功率驱动区域,分区独立接地,消除水泵启停带来的电压波动干扰;电源增加多级滤波电容,适配田间户外不稳定供电环境。PCB 预留外接传感器、水泵拓展接口,预留设备安装固定孔,可装配户外防水外壳;器件兼顾贴片与直插混合设计,兼顾小型化与新手焊接复刻需求。<br>嵌入式软件系统开发<br>完成全部外设底层驱动开发:多路模拟 AD 采集、TFT 触摸屏幕、养分传感器串口读取、舵机 PWM 驱动、水泵 IO 控制、WiFi MQTT 通信。<br>自主研发多传感器滑动加权滤波算法,消除田间泥土、线缆干扰造成的数据跳变,保证土壤肥力数值稳定可靠;<br>搭建多执行设备互锁状态机,避免水泵、施肥泵同时工作造成管道压力冲突,保障设备使用寿命;<br>设计多作物参数存储机制,阈值设置后断电不丢失,区分自动养护、手动控制、定时养护三类运行模式,模式切换无逻辑冲突;<br>整机分模块逐级调试:最小系统上电调试、传感器数据校准、水肥执行机构单独测试、WiFi 云端联调、户外 72 小时长期稳定性拷机。<br>1.5 项目特色优势<br>农业场景落地性强:区别于普通室内智能家居作品,针对农田、大棚真实生产需求设计,具备实际农业使用价值。<br>离线自主运行:不强制依赖网络云端,断网依旧可以完成基础水肥自动管控,适配野外无稳定网络农田。<br>完整土壤肥力检测体系:同时支持水分、温度、PH、氮磷钾五项土壤指标采集,检测维度远超同类简易农业科创作品。<br>硬件抗干扰户外适配:光耦隔离、分区 PCB、多级电源滤波,可适配田间电机、线缆复杂电磁环境。<br>模块化开源易拓展:软硬件完全分层设计,可自由增加喷淋设备、温棚卷帘、土壤盐分传感器等拓展配件,二次开发门槛低。<br>双端操控交互:本地触摸屏幕现场操作 + 手机小程序远程监控,满足田间现场管理与远程居家查看两种使用场景。<br>2、项目属性<br>2.1 参赛公开情况<br>本项目为全新独立原创作品,专为电子设计科创竞赛开发,硬件原理图、PCB、完整程序源码未在任何平台提前公开;未参与其他赛事申报、无既往获奖记录,未用于校内课程答辩、毕业设计,为独立原创竞赛项目。<br>2.2 原创边界说明<br>项目核心原创内容:农田五层系统整体架构、多作物分级水肥调控算法、多传感器加权滤波校准逻辑、水肥设备互锁状态机、光耦隔离抗干扰农田专用硬件电路、TFT 农田交互界面、离线 / 在线双模式调度逻辑。<br>第三方辅助开源内容(仅底层基础工具):ESP32 官方底层库、通用 TFT 屏幕基础驱动、各类传感器原厂数据读取协议、标准 MQTT 通信底层协议。以上通用底层驱动仅作为程序底层调用,不属于本项目原创创新点,符合赛事原创评分标准。<br>3、开源协议<br>3.1 开放协议与资料范围<br>本项目全部原创硬件图纸、应用层控制源码、水肥算法、屏幕交互界面、调试文档、户外装配图纸统一采用 GPL3.0 开源协议对外公开,核心业务逻辑开源占比超 90%,满足赛事开源比例要求。<br>完整开源资料包含:EDA 原理图与 PCB 源文件、制板 Gerber 文件、完整 BOM 元器件清单、户外防水装配图纸、可直接编译的 ESP32 工程源码、水肥算法独立源码、设备调试教程、整机户外长时间稳定性测试报告。项目无隐藏闭源控制逻辑,全部水肥调控策略开源可自由修改、复刻、拓展。<br>3.2 第三方开源合规声明<br>项目引用的各类底层开源驱动、通信协议库全部标注原作者来源、版本与开源协议,完整保留上游版权声明,严格遵循开源规范;第三方底层代码仅作为基础工具调用,不纳入项目原创申报内容,不存在侵权、违规引用问题。<br>4、硬件部分<br>4.1 硬件模块元器件清单<br>表格<br>序号 元器件名称 型号规格 封装 功能用途 采购渠道<br>1 主控芯片 ESP32-WROOM-32 贴片 整机逻辑运算、WiFi 通信、水肥算法执行 立创商城<br>2 土壤综合传感器 土壤温湿度 / PH / 氮磷钾复合探头 外接模块 土壤肥力、水分、酸碱度采集 立创商城<br>3 空气环境传感器 SHT30 直插 大棚空气温湿度采集 立创商城<br>4 光照检测模块 光敏电阻 + AD 采集 直插 田间光照强度检测,控制遮阳设备 立创商城<br>5 灌溉执行水泵 5V 微型直流水泵 外接模块 农田自动浇水供水 立创商城<br>6 定量施肥泵 微型计量蠕动泵 外接模块 精准定量供给液体肥料 立创商城<br>7 遮阳驱动舵机 SG90 直插 大棚遮阳板角度控制 立创商城<br>8 通风风扇 5V 散热风扇 外接模块 高温环境大棚通风散热 立创商城<br>9 人机显示模块 1.8 寸 SPI TFT 触摸彩屏 模块直插 本地数据显示、触摸参数设置 立创商城<br>10 光耦隔离驱动 PC817 直插 隔离水泵、电机大功率负载,消除干扰 立创商城<br>11 告警模块 有源 5V 蜂鸣器、RGB 状态 LED 直插 土壤异常声光告警、设备状态指示 立创商城<br>12 电源电路元件 AMS1117-3.3V、电阻、电容、防反接二极管 直插贴片混合 整机稳定供电、电压滤波、电路保护 立创商城<br>4.2 硬件整体工作原理<br>整机支持 5V 直流户外电源供电,经稳压、防反接、多级滤波电路输出稳定 3.3V 电压为主控、传感器、屏幕供电。土壤、空气、光照传感器采集模拟、串口信号传输至 ESP32 主控;所有水泵、电机大功率负载通过 PC817 光耦隔离电路驱动,阻断负载电磁干扰回流主控芯片。<br>主控通过内置 WiFi 连接 MQTT 物联网服务器,实现设备与手机小程序双向数据交互;TFT 触摸屏提供本地独立操作入口,无网络时完全依靠本地硬件与程序完成水肥全自动管控。PCB 模拟采集区域单独铺地,与功率驱动区域物理分隔,适配农田户外复杂供电、电磁环境,保证传感器长期稳定采集数据。<br>4.3 整机调试测试流程<br>调试流程:电路板短路目检 → 限流上电电源检测 → ESP32 最小系统调试 → 屏幕触摸交互调试 → 多传感器数据校准 → 水泵、舵机执行机构单独测试 → WiFi 云端小程序联调 → 水肥自动联动整机测试 → 户外通电 72 小时稳定性拷机。<br>测试合格标准:土壤养分、温湿度数据无大幅跳变;缺水缺肥可自动启动水肥设备;强光、高温自动开启遮阳通风;离线模式自动养护逻辑正常;联网告警推送、远程操控无延迟;长时间通电无死机、无设备误触发。<br>5、软件部分<br>5.1 软件四层分层架构<br>软件分层:应用业务层(水肥养护逻辑、告警推送)、设备服务层(状态机、滤波校准算法)、外设驱动层(传感器、屏幕、水泵驱动)、系统底层(ESP32 内核、WiFi 通信),代码模块化拆分,低耦合便于二次开发拓展。<br>主程序运行流程:设备上电初始化全部外设 → TFT 屏幕开机自检,加载用户保存的作物水肥阈值 → 循环采集所有田间传感器数据并校准滤波 → 水肥算法判定土壤状态,执行对应养护动作 → 屏幕实时刷新全部环境与设备状态 → WiFi 上传数据至云端、检测手机远程指令 → 循环持续运行。<br>5.2 原创核心软件机制<br>多传感器加权滑动滤波算法<br>对土壤 AD 模拟数据、空气温湿度数据做加权均值滤波,过滤田间线缆、电机启停带来的数据抖动,肥力数值稳定无跳变,精准支撑水肥判断逻辑。<br>多作物分级水肥阈值调度<br>内置幼苗、生长、成熟三类作物参数模板,一键切换,自动匹配对应灌溉、施肥标准,适配不同农作物生长需求。<br>水肥设备互锁状态机<br>限制灌溉水泵与施肥泵同步启动,避免管道水压冲突,分时执行浇水、施肥流程,延长设备使用寿命。<br>离线缓存告警机制<br>断网状态下设备本地缓存异常告警记录,恢复网络后自动同步推送历史告警至手机,不会丢失农田异常记录。<br>断电参数存储功能<br>用户手动设置的水肥阈值、定时养护时段存储至 ESP32 内置 Flash,设备断电重启后参数无需重复设置。<br>5.3 软件开发编译环境<br>开发环境:Arduino IDE / ESP-IDF;主控芯片:ESP32-WROOM-32;程序烧录方式:USB 串口下载;源码分层清晰,驱动、算法、界面、云端通信代码完全分离,下载源码后可直接编译复现全部功能。<br>6、BOM 清单<br>(前文硬件模块表格已完整涵盖元器件规格、用途、采购渠道,可直接用于参赛申报)<br>7、赛事标识要求<br>PCB 丝印层添加竞赛官方 LOGO,丝印位置无走线遮挡,制板后实物清晰完整,满足赛事 LOGO 验证规范。<br>8、项目演示视频规范<br>视频分辨率 1080P,横屏拍摄,MP4 格式,文件大小控制在 60M 以内;<br>视频标题:科创竞赛:农田智能水肥监测控制系统整机功能演示;<br>拍摄内容:整机硬件户外装配展示、上电开机自检、土壤肥力多指标采集演示、自动灌溉施肥联动、强光自动遮阳、高温通风、手机小程序远程监控、断网离线自动养护、土壤异常声光告警完整演示。</p>
</div>
评论(0)