版本协议

CC BY-NC-SA 4.0

标签
专业版
#第11届立创电赛#基于HLK-B25的无线串口模块

创建时间:3小时前

14 0

描述

<p style="line-height:1.8;"> </p> <h2 style="line-height:1.8;">1、项目介绍</h2> <h2 style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/egzkXm1hPihmDINrZw6VNp3MBGMk34V6XguG9YZy.jpeg" width="290" height="229" alt="egzkXm1hPihmDINrZw6VNp3MBGMk34V6XguG9YZy.jpeg"></h2> <div> <div>使用海凌科的HLK_B25模组,商家提供配套的手机app,可以实现单设备通信,一般成对使用。</div> <div>模组工作电压1.8V~3.4V,最大电流约80mA。模块支持常用波特率:9600, 19200, 38400, 115200, 230400, 460800, 921600。</div> <div> </div> <div> <div> <div>使用RT9013-33GB LDO,CH343P串口转USB芯片。</div> <div>对外有两个接口,Type-C和<span style="text-decoration:underline;">ZH1.25 4P(建议自行修改成其他常用接口)</span>。</div> <div>线序为VBUS,GND,RX,TX,因为LDO没有欠压保护,所以VBUS支持5V和3.3V供电。</div> <div>本设备无防倒灌设计,因此不要在接Type-C时,将VBUS接入3.3V。</div> <div>本模块无保险丝TVS和ESD,因此,不适当的使用方法可能造成设备损坏,电脑接口烧毁等情况。</div> <div>有一个指示灯,指示通电情况。</div> <div>有一个拨动开关,当拨到ON时,无线功能启用,拨到另一端时,可当作有线串口使用。</div> <div><u><strong>极限通信距离:921600空旷无遮挡30m内(未测试30m外,未测试速率)</strong></u></div> <div> </div> <h3><span style="font-size:16px;">单个总成本不超过10元。</span></h3> <p> </p> <h2 style="line-height:1.8;"><span style="background-color:#ffffff;">2、配置方法</span></h2> <h3 style="line-height:1.8;"><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://xcni1wxcw42m.feishu.cn/wiki/BJIOwllHMiUQaQk2mjScPDvan1d?from=from_copylink" target="_blank">配置方法(飞书云文档)</a></span></h3> <p> </p> </div> </div> </div> <h2 style="line-height:1.8;"><span style="background-color:#ffffff;">3、开源协议</span></h2> <p style="line-height:1.8;">CC BY-NC-SA 4.0<br><br></p> <p style="line-height:1.8;"># 版权声明<br>本PCB硬件项目设计文件基于 CC‑BY‑NC‑SA 4.0 国际许可协议。<br>允许:个人学习、研究、个人非商业打板、修改。<br>禁止:任何商业生产、销售、用于商业产品。<br>商业使用、机构宣传授权请联系作者。</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h2 style="line-height:1.8;">4、大赛LOGO验证</h2> <h2 style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/9pB5BIY6yq4snPQFT9pHqJPSrq3z7ymaEpwi4Vu5.png" width="330" height="205" alt="9pB5BIY6yq4snPQFT9pHqJPSrq3z7ymaEpwi4Vu5.png"></h2> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h2 style="line-height:1.8;">8、演示视频</h2> <p>见附件</p> <p style="line-height:1.8;"> </p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
BOM_HiLink B25.xlsx
演示视频.mp4

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow