版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#AI小智 开发菌3

创建时间:11个月前

357 0

描述

<h2>视频链接:</h2> <p>小智AI机器人演示 <a href="https://www.bilibili.com/video/BV1rrYKzsEDm/?vd_source=3c64185a91875d913187a8e368b21a86" target="_blank">B站视频--功能演示及介绍</a></p> <h2>项目简介</h2> <p>本项目是立创开源平台小智 AI 训练营复刻项目,基于 SF32LB52 蓝牙模组与立创开源蓝牙模组开发,打造的简易 AI 对话机器人。整体硬件采用 “主控 + 全插件元器件” 设计,便于焊接入门,软件全开源且烧录即可体验,具备便携精致的尺寸,可实现 AI 实时语音对话、情绪识别、信息解答等核心功能,同时支持屏幕显示、按键交互与 LED 状态指示,适用于日常随身问答、趣味交互等场景。</p> <h2>项目功能</h2> <p>1、AI 实时语音对话:通过麦克风采集语音信号,经主控处理后连接互联网获取 AI 响应,再通过音频功放与喇叭输出语音,支持听懂用户情绪、解答疑难(如天气、时间咨询)、分享用户快乐;</p> <p>2、人机交互控制:配备 2 个按键(唤醒 / 语音输入键 + 备用键),短按唤醒键可唤醒休眠中的设备,工作时按下可触发语音输入;支持滑动开关(SW1)控制整机电源通断;</p> <p>3、屏幕显示功能:搭载 1.69 寸 TFT 屏幕(240×280 分辨率),通过 SPI 协议与主控连接,可显示设备状态(如蓝牙连接中、AI 待命中)、对话内容、验证码等信息,背光由主控 PA42 引脚控制;</p> <p>4、状态指示:通过绿色插件 LED 灯(U5)指示设备状态,IO 输出低电平时灯亮、高电平时灯灭,可直观判断设备是否上电 / 工作;</p> <p>5、低功耗设计:主控 SF32LB52 模组支持 BLE 低功耗连接(1S 间隔仅 7μA),功放芯片(LM4871N)默认关闭,仅需用时由主控 PA26 引脚激活,麦克风偏置电压(MIC_BIAS)可按需开启,延长电池续航;</p> <p>6、蓝牙联网:支持 BT PAN 功能,可连接手机蓝牙共享网络(功耗低于 WiFi),带屏工作时功耗仅 30mA,满足便携场景需求。</p> <h2>项目参数</h2> <p>1、主控模块:采用立创开源 SF32LB52 模组(LC-OPEN-SF32LB52-MOD-N16R8),核心芯片频率 240MHz,集成 8MB PSRAM 与 16MB Flash,支持蓝牙 5.3,供电电压范围 3.7V~4.7V(3.3V/5V 不可用);</p> <p>2、电源参数:使用 CR123A 可充电锂电池(3.7V,尺寸 34×16.5mm,带 TYPE-C 充电接口),搭配 BH-123A-A1CJ002 卧式 DIP 电池盒,电源开关为 SK12D07VG5 滑动开关;</p> <p>3、音频参数:音频功放芯片为 LM4871N(单声道 AB 类,3W 输出,工作电压 1.9~5.5V),麦克风为 GMI6050P-36db(驻极体类型,需 2~5V 基准电压),喇叭推荐 8Ω 2W(30B01 腔体喇叭);</p> <p>4、显示参数:1.69 寸 TFT 屏幕(分辨率 240×280),SPI 通信协议,供电 3.3V(由主控 VDD33_VOUT2 引脚输出,需芯片正常启动后供电);</p> <p>5、尺寸参数:PCB 板尺寸 61.21×41mm,带外壳尺寸 68.53×48.15×35mm(长 × 宽 × 厚),便携易携带;</p> <p>6、硬件特性:除主控外元器件全为插件类型(如 10kΩ 电阻、100nF 瓷片电容、DIP-8 芯片座等),焊接门槛低,支持串口下载(需 CH340X 下载器,使用 PA18/RX、PA19/TX 引脚); 软件资源:开源地址为https://github.com/78/xiaozhi-sf32,固件包含 bootloader.bin、ftab.bin、main.bin 三个核心文件,烧录工具为 sftool(支持 Windows/Linux/MacOS)。</p> <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p>本项目硬件电路按功能划分为电源部分、主控部分、音频功放部分、麦克风部分、屏幕显示部分、按键部分、指示灯部分、下载部分,各模块独立设计且协同工作,具体解析如下: <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/3cf61efe9cf94140ae532a33ea8943b5.png" alt="PixPin_2025-08-24_11-37-22.png"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/1f354ba464f04e5b844cc4a15e461058.png" alt="PixPin_2025-08-24_15-43-04.png"></p> <ol> <li>电源部分 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/691ebd93581247f7a096589f2bd38dd2.png" alt="PixPin_2025-08-24_11-45-37.png"> 电源是设备运行的基础,负责为所有模块提供稳定电压。 核心器件:16340电池(3.7V)、BH-123A-A1CJ002 电池盒、SK12D07VG5 滑动开关(SW1); 工作原理:电池盒(BAT1)容纳 16340 电池,通过滑动开关(SW1)控制电源通断,直接为主控模组(VSYS 引脚)供电(需满足 3.7V~4.7V 范围),同时为音频功放芯片(LM4871N)提供 VDD 电源(与电池电压一致); 关键注意点:电池推荐选择带 TYPE-C 充电接口的 CR123A 型号(推荐 “全新 type-c 接口 1 节装 + 充电线”),避免因电压不符损坏主控,如自备有电池充电器,为节约成本可选择16340电池方案,也可自己扩展Type-C供电模组。</li> </ol> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/6fd873ce13b140a99ce43daa5967e6a6.png" alt="9d143304-1a7b-491f-81bb-d5264d806036.png"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/bcba7bbdbee34d469e2f5a95266e7392.png" alt="PixPin_2025-08-24_11-45-04.png"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/a1f17cab731448cd9d922170303f0fd2.png" alt="output.png"></p> <ol> <li>主控部分 主控是设备的 “大脑”,负责统筹所有模块的信号处理与通信协调,采用立创开源 SF32LB52 模组。</li> </ol> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/b31fb4cf897144c18ee689ea4b5c9c89.png" alt="PixPin_2025-08-24_11-48-45.png"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/86190fd6827f412897578e771da615e6.png" alt="PixPin_2025-08-24_11-49-19.png"> 核心特性:蓝牙 5.3(支持 BLE/BT 双连接,功耗低)、240MHz 主频、8MB PSRAM+16MB Flash,支持 BT PAN 联网(连接手机共享网络); 与其他模块的连接逻辑: <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/d2b08cfeda55474f82a32f8285b59803.png" alt="PixPin_2025-08-24_11-52-24.png"></p> <ol> <li>音频功放部分 负责将主控输出的微弱音频信号放大,驱动喇叭发声,核心芯片为 LM4871。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/f883bd37d9914f4299486e299594799b.png" alt="PixPin_2025-08-24_11-54-05.png"></li> </ol> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/6415cb7adbec466cb728327b739eafc3.png" alt="PixPin_2025-08-24_11-54-56.png"> 芯片特性:单声道 AB 类功放,3W 输出功率,工作电压 1.9~5.5V,支持 Shutdown 低功耗控制; 电路设计:参考 LM4871N 数据手册的差分输入模式,为降低成本将电阻统一为 10kΩ,电容改为 100nF(0.1μF)和 22μF,实测无性能问题; 关键引脚:1 脚(Shutdown)通过 R4 电阻默认拉高(功放关闭),主控 PA26 引脚输出低电平时激活功放;3 脚(+IN)、4 脚(-IN)接主控 AU_DAC1P/IN_OUT 差分信号;5 脚(VO1)通过 1μF 电容(C3)连接喇叭接口(H1); 声音与噪声控制:R7/R8 电阻阻值与音量线性相关(阻值越小音量越大,不超过喇叭最大输出)建议使用2K欧;C2/C5 电容用于滤波(高频噪声用小电容、低频噪声用大电容)。</p> <ol> <li>麦克风部分 负责采集用户语音信号,转换为电信号传输给主控,采用驻极体麦克风(GMI6050P-36db)。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/f703ebfe59c44828855e1634e7b76ae7.png" alt="PixPin_2025-08-24_12-02-31.png"></li> </ol> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/c7860c75649a46dd8905e4ec1a90ac39.png" alt="PixPin_2025-08-24_12-03-16.png"> 工作原理:驻极体麦克风通过振膜与背极板的电容变化生成微弱交流电信号,需主控提供 MIC_BIAS 基准电压(2~5V)使电容预充电,确保信号有效转换; 电路器件:R3(10kΩ)为麦克风提供 MIC_BIAS 电压(由主控控制,按需开启以节能),U4(10nF 电容)滤除高频噪声,避免 “滋滋声” 或沙哑问题; 极性注意:麦克风引脚需区分正负极(Term1 为输出 +,Term2 为地),焊接反接会导致无语音输入。</p> <ol> <li> <p>屏幕显示部分 通过 1.69 寸 TFT 屏幕实现可视化交互,采用 SPI 协议与主控通信。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/471469656efb42679dc6eb242217e64e.png" alt="PixPin_2025-08-24_12-05-15.png"> <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/17fe6e62b06648c18057cbc5bed8fd46.png" alt="PixPin_2025-08-24_12-05-45.png"> 硬件连接:屏幕 VCC 接主控 VDD33_VOUT2(3.3V),GND 与主控共地,通信引脚(SCL/DO、SDA/D1、RES、D/C、CS)分别对应主控 PA04、PA05、PA00、PA06、PA03,背光控制(BLK)接 PA42(高电平背光点亮); 通信逻辑:使用主控硬件 SPI 外设实现高速通信,提升屏幕刷新速度,需严格对应引脚(如 CS 为片选引脚,低电平选中屏幕); 供电注意:屏幕 3.3V 电源由主控软件控制输出,需设备正常启动后才会供电,避免屏幕异常点亮。</p> </li> <li> <p>按键部分 实现人机交互控制,包含 2 个按键(U2、U1)。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/e475c237cda741c0a3a1754e9a2750f2.png" alt="PixPin_2025-08-24_12-21-03.png"> U2 按键(PA34 引脚):核心功能键,按下可唤醒主控(从低功耗休眠状态),设备工作时按下触发语音输入;电路中通过 R2(10kΩ)电阻下拉,按下时为高电平,主控检测电平变化判断操作; U1 按键:备用键,暂未定义功能,预留用于后续功能扩展; 设计逻辑:按键电路采用 “上拉 / 下拉电阻” 确保电平稳定,避免误触发,操作便捷且可靠性高。</p> </li> <li> <p>指示灯部分 通过绿色 LED 灯(U5)指示设备状态,直观反馈工作情况。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/aa075c1edb6d4387a6d70ecbf57a5d8b.png" alt="PixPin_2025-08-24_12-21-40.png"> 电路设计:LED 灯串联 R5(10kΩ)限流电阻,一端接主控 PA32 引脚,一端接地; 控制逻辑:主控 IO 输出低电平时,电流流经 LED 灯与电阻,灯亮;输出高电平时,无电流,灯灭;可通过灯的亮灭判断设备是否上电、是否处于工作状态(如蓝牙连接成功时灯闪烁)。 极性注意:LED 灯引脚长为正、短为负,反接会导致灯不亮。</p> </li> <li> <p>下载部分 通过串口实现固件烧录与调试,采用 CH340X 下载器(LCKFB-CH340X-USB-TO-TTL-TYPE-C)。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/916f3eb178304931b9aff3537b4c6440.png" alt="PixPin_2025-08-24_12-22-16.png"> 硬件连接:下载器 TXD 接主控 PA18(RX),RXD 接主控 PA19(TX),GND 共地;必须使用这两个引脚,否则无法下载,喇叭接入对应端口,注意正反,屏幕按照对应接口接入对应位置。 工作流程: 1、下载附件一的文件并解压到文件夹; 2、在设备管理器中找到下载器接入的端口并记住该端口编号; 3、将文件夹中命令所对应的“COM22”改为你所对应的端口编号并复制该代码; 4、在文件夹空白处右键选择“在终端打开”,将刚刚复制的代码粘贴到此处即可开始烧录。</p> </li> </ol> <h2>注意事项</h2> <p>1、主控背后的焊盘不建议焊接,容易发生闪存故障。 2、电池小心不要接反。</p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
【附件2】sftool_1.0.1_windows_x64.zip
【附件1】sf32lb52-xty-ai-tht.zip
微信图片_2025-08-24_205632_589.jpg

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow