版本协议

BSD

标签
标准版
#第五届立创电子设计大赛#USB便携式ECG心电图监护自动分析仪

创建时间:6年前

项目主题:自由主题

视频

  • 团队介绍.mp4

  • 项目介绍2.mp4

  • 功能演示#性能测试.mp4

描述

<p>注:*为必填项。</p> <p>【请在报名阶段填写 ↓】</p> <h1>1、自我/团队介绍</h1> <p>我们团队成员均为电子信息-生物医学工程的在读研究生,队员曾获得多项电子/计算机设计大赛省奖/国奖/冠军。热爱电子设计,喜欢钻研技术,对电子技术有很强的追求。队长曾在某研究所担任两年电子工程师,实战经验较为丰富。</p> <h1>2、简要介绍项目</h1> <p>心血管疾病是危害中国人生命安全的第一大杀手,而目前上面上成熟的心电监护仪大多要600元以上,这样的价格让其难以普及,我们想开发一台足够便宜,足够便携,足够好用的心电监护自动分析装置。有助于保护国人的心血管健康。</p> <p>该项目是一个三导联ECG心电图检测分析装置,硬件部分为USB心电信号采集卡,采集心电如若信号并处理,最后上传至计算机,在计算机中采用python开发上位机并进行进行处理,显示出心电图,频谱等,并提供心颤检测各种分析功能。该项目是我们实验室研发任务的成员自行研发的衍生产品,其旨在复杂环境下稳定快速可靠地识别房颤室颤,并且提供一个十分经济的心电监护方式,为大项目的整体工作打下基础,后续将继续进行研发。</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】</p> <h1>1、描述项目详情</h1> <p>本项目硬件部分采用GD32F130F8P6作为主控,提供采集数据上传的功能。利用运放分别搭建各种放大/滤波陷波电路,将三导联的的心电信号提取出来并且滤除常见干扰。采用USB转串口芯片解决MCU串口和上位机的通讯问题。以下是硬件结构大体框图: <img src="//image.lceda.cn/pullimage/sR4dVHBzGL4LqUuP6TW24871icFUnIQfiQXqS5qp.jpeg" alt="硬件处理框图.jpg"></p> <p>在上位机端,我们用python/C++混合编程搭建了心电记录/显示/分析一体化的上位机,提供了心率检测、频谱分析、房颤室颤等分析,并邀请知名专业医生指导验证(实验室合作关系)。以下是上位机软件设计的大致框架:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/xjFIauh5rp95YAPQ0liB63CKOBTc9q86bWco3Byw.jpeg" alt="软件流程框架.jpg"></p> <h1>2、描述项目所面临的挑战及所解决的问题</h1> <p>我们的初始方案是采用AD8232芯片进行心电信号的提取,但是经过测试发现,无论是我们的测试电路还是买到的DEMO板,只能在无干扰状态下保持良好工作(关闭房间所有交流用电器),抗干扰性能都极差。下图是一张典型的波形,这是我们在关闭所有电器,只开一只台灯的情况下的输出波形(测试淘宝买的AD8232红色模块): <img src="//image.lceda.cn/pullimage/PkAW43lCbd3n94Zyzt8qx5Cf3VdV5RBI1hwWgPqf.jpeg" alt="50Hz干扰.jpg"> 上图可以看到,其存在很高幅度的50Hz工频噪声,我们分析,这是由于其右腿反馈的驱动能力不足,以及内部设计原因所致。 当然如果是纯粹的50Hz干扰,我们可以通过后级滤波来实现,查阅datasheet和实践发现,由于AD8232内部的设计原因,在50Hz干扰达到一定程,则会引发振荡: <img src="//image.lceda.cn/pullimage/NK6o8z9b82YCQS1sSDqm6diYu1ZdOuajsSGgHcTF.jpeg" alt="震荡波形.jpg"></p> <p>考虑到我们的项目日后需要在更加复杂的环境下工作,比如应用到电除颤环境下,需要很高的抗干扰性能和灵活性保证,我们选择了采用分立运放自行搭建小信号提取电路:<img src="//image.lceda.cn/pullimage/L652waiTUsAtfhO62DAn1F0pqPngopQ0xSUawu3z.png" alt="信号采集电路.png"></p> <p>经测试,抗干扰性能大大强于AD8232。我们测试的条件是空调,电磁炉等较大功率的设备全开,图下是示波器保存的测试报告:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Fu4Qwy6eIzrcmxnJnia5cm1JPeh3IV7HzxRLA6bZ.jpeg" alt="修改.jpg"></p> <p>几乎完全滤除了50Hz的工频干扰,只留下易于处理(与工作频率相差过大,因此无需处理)的100KHz开关噪声。</p> <p>在心电分析方面,如何进行室颤房颤的分析成为了软件的重点问题,我们研发了“频谱反馈闭环式近似熵心颤检测算法”,用于解决房颤的识别问题,同时大大减少了导联接触不良或者强干扰状态下的误判问题。同时也开发了一些算法,用于识别心率等多项功能。以下是频谱反馈式近似熵心颤识别算法大致框架:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/0ztstpR7GR2jLxaBcJmBP1UVPb7u6apAUAUmkPQs.png" alt="近似熵.png"></p> <p>在实际程序编写中,我们遇到了程序计算量过大的问题:</p> <p>第一次计算,PC花费了3个小时才计算出数据。</p> <p>第二次,我们根据实际需要优化了计算量,计算时间缩减到了12分钟。</p> <p>第三次,我们优化了python程序的运行效率,计算时间进一步缩减到了1.2S。</p> <p>然而,这仍然无法满足我们的要求,因为程序不但需要实时性,而且得具备移植到嵌入式设备的能力,显然此路不通。 我们将算法移植到了C/C++上,留出对外接口,编译成立动态链接库,在windows上是dll,在linux/macOS上是so。 python在需要计算的时候调用动态链接库,达到加速的目的,实测计算速度提升了150倍。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/IgW2v6sl4F5CtyjsBu7nJKZ0pHQhrR9Sg0eZEdy2.png" alt="算法加速.png"></p> <h1>3、描述项目硬件、软件部分涉及到的关键点</h1> <p>在我们需要克服各种环境下的50Hz干扰问题,在硬件上,我们做了四阶双T有源陷波电路,同时增强了右腿驱动部分的信号,增强了设备的抗干扰能力(与网上售卖的AD8232模块对比)。在软件上,我们采用了频谱动态闭环反馈的方式,大大降低的心颤误判的概率。我们采用计算信息熵的方式来分析心电信号的有序程度,在房颤和室颤时,近似熵可高达0.6-0.9,而在正常状态下,近似熵仅仅为0.1-0.4之间,在无干扰状态下,可以很清晰的识别出心颤,在干扰严重的情况下,熵会大大增加,频谱的动态反馈则可以解决这个问题。 项目软件分为三个部分:</p> <p>1、GD32下位机固件软件,主要功能是采集调理后的心电信号,进行滤波等初步处理,并且实时上传。</p> <p>2、python编写的上位机软件,负责图形界面以及时间复杂度较小的算法,python的跨平台特性使得软件可以轻易移植到各种平台,比如树莓派,香橙派,工控机,手机等。可移植性使得二次开发变得极为容易,举个例子,只需要购买一块linux最小系统板,配上小屏幕就可以将本项目轻松改成手持式心电监护仪,而成本依然远低于世面产品。~~~~</p> <p>3、C/C++编写编译的动态链接库,该部分主要负责熵分析计算等耗时较大的算法,熵算法在python中计算往往要耗时数秒,采用C/C++编写可降低至毫秒级,保证的上位机程序的实时性和性能。python调用C/C++动态链接库以实现分析房颤室颤。移植到不同架构CPU时需要重新编译动态链接库。</p> <h1>4、项目材料清单展示</h1> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/BpQeyIWlNmlPa5tsI1ZOH1NidPd1OlFVuCdClnZN.png" alt="BOM表.png"></p> <h1>5、项目图片上传</h1> <p>5.1、PCB上印制大赛logo图片,若无视为放弃参赛 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/p32kniM2zJhlTIORYoIuhrKmYe35juS4BlUDgjs7.jpeg" alt="反面.jpg"> 5.2、项目其它图片 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/XDMZHVA9WUWm5RLiog6GJntMgMxPniDvj1qU3AnQ.jpeg" alt="PCB正面.jpg"></p> <h1>6、演示您的项目并录制成视频上传</h1> <p>6.1、视频上传大赛官网</p> <p>已上传。</p> <p>6.2、B站视频标题和链接</p> <p>项目介绍:<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1nV411S7pG?from=search&amp;seid=15477962878967354335" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/BV1nV411S7pG?from=search&seid=15477962878967354335</a></p> <p>团队介绍:<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1Tk4y1y7RW?from=search&amp;seid=15477962878967354335" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/BV1Tk4y1y7RW?from=search&seid=15477962878967354335</a></p> <p>功能演示&性能测试:<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1vv41117U7?from=search&amp;seid=15477962878967354335" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/BV1vv41117U7?from=search&seid=15477962878967354335</a></p> <p>注意事项:①:视频要求:请横屏拍摄,分辨率不低于1280×720,格式Mp4/Mov,单个视频大小限100M内;②:视频上传:请同步上传至大赛官网和B站(<a href="www.bilibili.com" target="_blank">www.bilibili.com</a>),B站人气TOP10项目将获得1000-5000元现金奖励,其它上传项目获得100元立创商城无门槛券;③:视频标题:第五届立创电子设计大赛:{项目名称}-{视频模块名称};如第五届立创电子设计大赛:《自动驾驶》项目-团队介绍。~~~~</p> <h1>7、是否首次公开发布</h1> <p>7.1、项目之前是否发表过或获奖,请说明</p> <p>答:项目是首次发布。</p> <p>7.2、若项目是在原有基础上优化,请说明优化部分</p> <p>无</p> <h1>8、开源文档</h1> <p>见附件。</p> <h1>9、参考文献</h1> <p>暂无</p> <p>点击链接了解更多详情:<a href="https://www.szlcsc.com/go/dsxq" target="_blank">https://www.szlcsc.com/go/dsxq</a></p>

文档

BOM

暂无

附件

附件名 下载
硬件开源资料.zip
CCPP_算法库开源资料.zip
上位机软件开源资料.zip
下位软件开源资料.zip
MIT-BIH到本软件的格式转换脚本.zip
上位机软件_可执行文件_exe.7z.001
上位机软件_可执行文件_exe.7z.002

评论(21)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>距提交截止仅剩45天,立即完善项目有机会赢3万元现金大奖、知名创投机构投资意向、名企名校资深评委指导、优秀项目全方位包装宣传机会;更多大赛详情见:<a href="https://diy.szlcsc.com/posts/34f1707c52034835810b0b5719b583bb" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com/posts/34f1707c52034835810b0b5719b583bb</a></p>
立创电赛 回复
<p><span class="colour" style="color:rgb(85,85,85);">“GD32杯”第五届立创电子设计大赛【网络人气TOP榜单】更新中,入榜TOP10将获得1000-5000元奖励,详见:</span><a href="https://diy.szlcsc.com/posts/77584d2f66a34eed97ebf5ae488004fb" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com/posts/77584d2f66a34eed97ebf5ae488004fb</a></p>
HongHu 回复
<p>牛逼</p>
28424D 回复
<p>看了视频,ST段畸变了</p>
立创电赛 回复
<p><span class="colour" style="color:rgb(85,85,85);">恭喜您的项目在第五届立创电子设计大赛中获得特等奖!</span></p>
AA1000 回复
<p>上传的上位机程序怎么运行不了呀?</p>
buck_boost 回复
<p>@AA1000 请问是什么环境,能提供报错的提示吗</p>
RMDEVIL 回复
<p><a href="https://www.baidu.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">好厉害</a></p>
DSPHMILY 回复
<p>请问下这个电路板上面的封胶是什么胶?有没有具体型号</p>
AA1000 回复
<p>您好,使用手册在哪能找到?或者相关视频,想学习一下。</p>
sqy114 回复
<ul><li><span style="color:rgb(85,136,255);"><strong>上位机软件_可执行文件_exe.7z.002</strong></span></li><br/></ul><p>这个文件打不开了</p>
荒野老白 回复
<p>高手</p>
buck_boost 回复
<p>exe文件要两个包一起解压,python源码也是可以直接运行的,需要pip几个库。</p>
xinhuiyuan 回复
<p>麻烦问下这个烧录直接插电脑上就可以烧录,还是需要烧录器</p>
erftghy 回复
<p>这种滤波器用贴片电容只能用一类,X7R这类电容变化非常大,而一类电容最大只有100nf,要100nf以上只能用cbb。你这些滤波器频率一个星期后就偏了<br /></p>
erftghy 回复
<p>???这玩意特等奖???这电容明显不行。<br/>这种滤波器用贴片电容只能用一类,X7R这类电容变化非常大,而一类电容最大只有100nf,要100nf以上只能用cbb。你这些滤波器频率一个星期后就偏了<br/><br /></p>
qwer1111fan 回复
<p>Usb TO TTL程序烧录不了</p>
Answer_z 回复
<p>让你看着学习的,让你借鉴的,没让你装大哥那,你行你来啊,装什么大神???显得你肿瘤大啊?</p>
buck_boost 回复
<p>@erftghy 你好,想请教下,滤心电信号需要很准的滤波器频率吗?CBB电容的用途不是电力、电机这类功率方向吗?</p>
cq1689678215 回复
<p>这个仿真谁做了吗,LA和RA是怎么输入的</p>
cq1689678215 回复
<p>您好,这个演示视频可以再发一下嘛</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow