版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#智能AI1018628A

创建时间:11个月前

238 0

描述

<h2>项目简介</h2> <p>本项目是基于立创开发板的AI小智智能对话系统;</p> <h2>项目功能</h2> <p>使用本系统与人工智能对话</p> <h2>项目参数</h2> <p>【立创·开源SF32LB52模组】:大核(Star-MC1@240MHz):984 CoreMark跑分(比同类高30%),搭配512KB SRAM、浮点运算单元(FPU),轻松处理复杂算法和人机交互,高清音频、软解H.264轻松拿下 小核(Star-MC1@24MHz):仅24MHz主频,独享64KB SRAM,专用于蓝牙协议栈,BLE+BT双连接(1S间隔)功耗低至18μA(较同类芯片降低70%); 双模蓝牙5.3、功耗低还信号好; TP4056智能充电芯片:为系统提供3.7V锂电池充电功能; LM4871,是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 1.9 - 5.5V。为系统提供喇叭的驱动。</p> <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p>本项目由以下部分组成,电源部分、功放部分、主控部分、拾音部分,本项目主要是通过麦克风接收语音信号并进行处理,提取人声,主控在线进行ai智能对话。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/3a8eea8c1bf249689332efbe84696fa8.png" alt="屏幕截图 2025-09-09 170254.png"></p> <p>锂电池充电及供电电路: 采用TYPE-C-6P接口作为供电接口,在CC1和CC2引脚处加入5.1K下拉电阻,便于不同主机识别和配置。使用TP4056MS芯片为锂电池进行充电管理 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/28360b510145420ebe7de8f5e8b2e863.png" alt="屏幕截图 2025-09-09 171126.png"> 功放以及拾音电路: 功放部分按照芯片的基础应用电路进行搭建。 麦克风部分使用咪头麦克风。在原理图中,R3 电阻的作用就是给麦克风的正极输入一个基准电压MIC_BIAS,这个电压是由模组控制输出的,由模组控制则可以在要用时才输出,不用时关闭,实现低功耗。R3 的电阻值为 10K,测试效果能够接受,过低则采集的音频信号弱,过高则易引入噪声。 在原理图中,U4 电容的作用就是对采集的信号进行滤波,滤除高频噪声,大多是滤除滋滋滋的声音或者声音沙哑问题。</p> <h2>软件代码</h2> <p>使用嘉立创开源代码 <a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases" target="_blank">https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases</a></p> <h2>实物图</h2> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/ff2b217b63b544b6bec606e77749597e.jpg" alt="微信图片_20250909172120_8.jpg"></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
8b366f5b8f17d1bf278f35d7a41cb360.mp4

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow