版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第十届立创电赛#小智ai训练营7695384A

创建时间:1年前

364 0

描述

<h2>项目实物图</h2> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/fa82c87360a34eb7bf0fa7d299d90986.jpg" alt="de64194b8eef9f3352e015f030218927.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/6f01f310d7784461b38f3b662d4140b4.jpg" alt="8108fd8e41b2312a32ca7fe4bf970f33.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/81eeefb0f86240909d8ba51af26e4c9b.jpg" alt="a291c23ca306bfcc67983e234d3d7dff.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/e6d2c9f37b2045d58cf36fd3ff8372bb.jpg" alt="d7192e10d3f1689731dc6e425a17f537.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/537606b071a44fe087a693561ae93e11.jpg" alt="daf7422fe5464d4418e40c551bcc7a73.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/c517789b93be4bfd94f0e6ddc8fc8d8a.jpg" alt="cc4b0fd91769d537d2a6e3081b71401b.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/10b0d34020204d239c22c15a3ca46104.jpg" alt="43ccb0033a6a07bad18668eb8b1f207d.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/418413f3f81e40739b083e7b187af409.jpg" alt="6b3c609a0356359f99557a13723a2385.jpg"></p> <h2>视频链接:</h2> <p><a href="https://www.bilibili.com/video/BV14Ne8zcEQy/?vd_source=6956eb6c049c3e15e1b06d5ec44aed80" target="_blank">B站视频--功能演示及介绍</a></p> <h2>项目简介</h2> <p>基于立创开源蓝牙模组 制作的简易AI对话机器人,实现AI实时语音对话。它能够听懂你的情绪,解答你的疑惑,也能分享你的快乐。</p> <h2>项目功能</h2> <p>本设计是基于LC-OPEN-SF32LB52蓝牙模块设计的小智ai语音机器人;设置有2个独立按键,一个功能为连接蓝牙和打断语音,一个按键目前待定用途,设计出来备用。按键式人机交互,当语音正在播报时,可以按下按键重新呼叫小智;该项目采用蓝牙连接共享网络,轻便简洁,易于携带。且小智语言模型可以随时通过小智ai聊天机器人官网进行修改。(<a href="https://xiaozhi.me/" target="_blank">https://xiaozhi.me/</a>)</p> <h2>项目参数</h2> <ul> <li>本设计采用SF32LB52蓝牙模块,通过蓝牙共享网络实现联网;</li> <li>本设计采用1.69寸tft显示,上面行显示当前的时间年月,当前城市的温度天气,下面行显示蓝牙连接情况、网络连接情况、以及当前的电量显示;</li> <li>本设计采用LM4871N音频功率放大器,给扬声器提供足够的功率输出;</li> <li>本设计采用GMI6050P-36db咪头,语音输入干净清晰;</li> <li>本设计选用cr123a16340锂电池3.7v3200供电,满足单片机及扬声器功率需求 (此处为示例,在填写完后请将说明文字删除)</li> </ul> <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p>本项目由以下部分组成,电源部分、LED照明部分、主控部分、语音输入输出部分,串口下载部分,屏幕部分,本项目主要是通过麦克风接收语音信号并进行处理,提取人声进行解析比较,当声音符合指令后,进行对应的控制操作。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/d0fdd88db15c45569207ea67189fac17.png" alt="image.png"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/f311c27956894a50951d8a5989d6abf2.png" alt="image.png"> 电源电路: 采用电池盒接口作为供电接口,使用滑动开关进行电源控制,电源与单片机的vsys口短接。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/1325bcc9d32942668e6e402404fce1aa.png" alt="image.png"></p> <p>LED与按键电路: u7按键目前待用,设计出来备用; 在另一按键中,pa34_key下拉电阻,电平为低电平,待按键按下后,pa34_key电平变为高电平,实现按键的检测。</p> <p>led的一端接pa32_led,一断串联一个10k电阻限流,再连接到+3.3v,待pa32输出低电平,led将会被点亮。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/2faee18539ba4d02a3976a03ed002a8b.png" alt="image.png"> 主控电路 pa42->屏幕背光 pa39->备用按键 pa34->主要按键 pa32->led灯 pa0,pa03,pa04,pa05,pa06->屏幕引脚 mic_adc_in->咪头输入 mic_bias->咪头开关 au_dac1n->功放输入 au_dac1p->功放输入</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/d6db2ec212434a5880c54b31480ae25d.png" alt="image.png"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/7ea071e6ff2f4029bca792f670dafd08.png" alt="image.png"> 语音输入输出电路 AU_DAC1P 和 AU_DAC1N:这是差分音频输入信号,通常来自数模转换器(DAC),用于提供待放大的音频信号。 电容 C5、C6:均为 100nF的电容,起到隔直作用。 Shutdown(关断) 引脚:提供合适的电平,控制芯片的工作状态。 Bypass:旁路引脚,通常接电容。</p> <h2>硬件图</h2> <p>正面 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/316da3d648d34a458089ff5277885ca3.png" alt="image.png"> 反面</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/7fa73a7ad5f54681afcaef1ff7680bb6.png" alt="image.png"></p> <h2>代码烧录</h2> <p>烧录准备 1.硬件连接 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/fa48ee2944674f18b64f19a6c4c355ca.png" alt="image.png"> 2.下载sftool <a href="https://github.com/OpenSiFli/sftool" target="_blank">https://github.com/OpenSiFli/sftool</a> 3.下载固件 <a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases" target="_blank">https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases</a> xty_tht 4.文件放在一起</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/83934ff934df4b22b147762133bddee8.png" alt="image.png"> 右键打开终端</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/8babd1e5947341edac77fcb76f3466ca.png" alt="image.png"> 1.2.复制\sftool.exe -p COM3 -c SF32LB52 write_flash bootloader.bin@0x12010000 ftab.bin@0x12000000 ER_IROM2.bin@0x12A28000 ER_IROM3.bin@0x12228000 ER_IROM1.bin@0x12020000 1.3复制./sftool.exe -p COM3 -c SF32LB52 write_flash bootloader.bin@0x12010000 ftab.bin@0x12000000 ER_IROM2.bin@0x12A28000 ER_IROM3.bin@0x12268000 ER_IROM1.bin@0x12020000</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/f33f387ee1ee48aea45e620c4e0de06a.png" alt="image.png"> 修改串口</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/39776588edd841769e4611721de96283.png" alt="image.png"> 回车,即可等待烧录成功。 烧录成功后屏幕点亮。</p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
bootloader.bin
ER_IROM1.bin
ER_IROM2.bin
ER_IROM3.bin
ftab.bin
sftool.exe
小智ai训练营.mp4

评论(1)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>logo验证需要上传实物图哦</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow