版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#小智AI

创建时间:11个月前

298 0

描述

<h1>小智AI对话机器人</h1> <h2>项目介绍</h2> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/d3c57566aea24a3c96ac16e623d95e81.png" alt="小智AI对话机器人.png"></p> <p>​ 小智AI对话机器人是一款基于 SF32LB52 芯片与立创开源蓝牙模组打造的简易 AI 对话机器人,支持 AI 实时语音交互。它整合云端知识与自然语言理解能力,能够即时回答“问天气?问时间?”等日常问题,并通过语音识别与情绪感知理解用户情绪,提供贴心的回复与互动,既能解答疑难,又能分享你的快乐。主要功能:</p> <ul> <li>实时语音对话:麦克风采集、语音识别、AI 生成语音回复</li> <li>情绪感知:基于语音特征判断情绪并调整回应语气</li> <li>多领域问答:覆盖天气、时间、健康、生活小常识等</li> <li>蓝牙连接:基于立创开源蓝牙模组,支持与手机/平板/物联网设备联动</li> <li>易于扩展:模块化硬件与开放接口,便于二次开发与集成</li> </ul> <h2>硬件设计</h2> <h3>主控部分</h3> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/28057ef083334331a7cf7f9dd8d79149.png" alt="SF32LB52主控.png"></p> <p>​ 本设计采用立创·开源 SF32LB52 蓝牙低功耗模组作为主控与无线连接单元。该模组内核 240 MHz,集成 8 MB PSRAM 与 16 MB Flash,支持 BLE / BT 双模功能及 BT PAN(可做手机上网透传),并带有片内电源管理与外设接口,适用于电池供电场景。引脚与外设连接:</p> <ul> <li>模组电源与地: <ul> <li>VSYS ← 电池(经必要保护与滤波后)</li> <li>GND ← 电池负极及系统地</li> </ul></li> <li>显示屏(1.69" TFT): <ul> <li>GND → 屏幕 GND</li> <li>VDD33_VOUT2 → 屏幕 VCC</li> <li>PA04 → D0 (SCL / 时钟)</li> <li>PA05 → D1 (SDA / 数据)</li> <li>PA00 → RES (复位)</li> <li>PA06 → D/C (数据/命令选择)</li> <li>PA03 → CS (片选)</li> <li>PA42 → BLK (背光控制,高电平背光亮)</li> </ul></li> <li>功放(如 LM4871N)与扬声器: <ul> <li>GND → 功放 GND</li> <li>VSYS(电池电压)→ 功放 VDD(功放应能接受该电压或使用 LDO)</li> <li>AU_DACIP_OUT → 功放 IN+(音频正相)</li> <li>AU_DACIN_OUT → 功放 IN-(音频负相)</li> <li>PA26 → Shutdown(高电平使能或低电平使能,按功放规格连接)</li> </ul></li> <li>麦克风: <ul> <li>GND → 麦克风地</li> <li>MIC_BIAS 上拉 (+) 与 MIC_ADC_IN 直接连接为麦克风偏置与信号输入</li> </ul></li> <li>按键: <ul> <li>PA39 → 用户自定义按键(低电平按下)</li> <li>PA34 → 唤醒按键(高电平按下)</li> </ul></li> <li>LED: <ul> <li>PA32 → 用户自定义 LED(根据需求加串联限流电阻)</li> </ul></li> </ul> <h3>电源部分</h3> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/9d61af83d0974399ad0089c49637e703.png" alt="电源部分.png"></p> <p>​ 本设计使用一个单节 CR123A 小型柱形电池作为设备的独立电源单元,电池由电池盒 BAT1 安装并通过开关实现电源通断。电源模块包含以下要点以完成硬件设计说明:</p> <ul> <li>电池与极性 <ul> <li>电池类型:CR123A(一次锂电池,标称电压 3.7 V,典型容量约 1200–1500 mAh,可充电)</li> <li>BAT1 为电池盒/电池座,Pin1 为电池正极,Pin2 为电池负极</li> </ul></li> <li>电源连接与开关 <ul> <li>电源净名:BAT通过机械开关 SW3 控制后上到系统主电源净名 VSYS(设备供电总线)</li> <li>SW3 为单刀双掷开关,断开时切断 BAT 到 VSYS 的连接;闭合时将 BAT 连接到 VSYS,为系统供电</li> </ul></li> </ul> <h3>麦克风部分</h3> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/ea9d637792a14fdfa1f6270ae20f7cc6.png" alt="麦克风部分.png"></p> <p>​ 驻极体麦克风(electret microphone)的声学核心是可振动的振膜与固定背极板构成的电容。当声波使振膜振动时,板间距离变化导致电容值随之变化,电容两端的电荷移动形成模拟信号。尽管驻极体材料内部有永久电荷,但为了得到稳定、可测量的输出,麦克风需要一个偏置电压(MIC_BIAS),通常 2 V~5 V,用于对内部电容“预充电”,并为后端 ADC / 放大器提供工作点。原理连接与器件说明:</p> <ul> <li> <p>基本连法:</p> <ul> <li>麦克风正极 → R4 → MIC_BIAS(由模组输出、软件可控)</li> <li>麦克风负极 → GND</li> <li>麦克风输出(正极经过耦合电容)→ 模组 MIC_ADC_IN(或麦克风前端)</li> <li>在 MIC_BIAS 与 GND 间放置去耦电容(靠近麦克风或模组引脚)</li> </ul> </li> <li> <p>布局与 EMC 建议</p> <ul> <li> <p>将 R4、MIC(咪头)与旁路电容靠近麦克风放置,MIC_BIAS 的旁路电容靠近模组引脚放置</p> </li> <li> <p>信号线尽量短且走模拟地回路,避免穿过射频高噪区,模拟地与数字地在电源入口处星形或单点连接</p> </li> <li> <p>若设备含 RF 发射(蓝牙/BT),对麦克风输入做适度的 RF 滤波以抑制射频泄漏进入 ADC</p> </li> <li> <p>若环境存在强干扰或静电,考虑在麦克风外壳或线缆处增加抗静电保护或吸收元件</p> </li> </ul> </li> <li> <p>常见问题与处理</p> <ul> <li> <p>“没有声音”或“声级很小”:</p> <ul> <li> <p>检查 MIC_BIAS 是否被开启并处于合适电压(模组手册列出 MIC_BIAS 电平),R4 是否正确</p> </li> <li> <p>检查耦合电容极性(若使用有极性电容),并确认 C_series 值足够低通不削低语音频带</p> </li> <li> <p>“噪声大、滋滋声 、高频嘶哑”:</p> <ul> <li>增加 MIC_BIAS 旁路电容或在信号端增加小并联电容形成低通</li> <li>检查电源、数字接口与 RF 发射器的耦合,优化走线与屏蔽</li> </ul> </li> </ul> </li> <li> <p>“上电爆音 / 瞬态”:</p> <ul> <li>确保在开启 MIC_BIAS 后等待稳态再采样,或在软件中滤除上电突变</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <h3>音频部分</h3> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/728e165bb35b473ea9daf87e18969a3f.png" alt="音频部分.png"></p> <p>​ 本电路的功率放大器采用LM4871 单通道 AB 类音频功放,工作电压范围 1.9–5.5 V,数据手册标称输出功率可在合适负载和电压下可达 3 W。</p> <ul> <li> <p>音量与增益控制</p> <ul> <li> <p>在本电路中,R6 与 R7(输入侧相关电阻)对放大器输入电平、等效源阻抗与最终输出幅度有直接影响</p> <ul> <li>R6、R7 阻值越大,输入信号被衰减得越多,输出音量越小;</li> <li>阻值越小,输入信号损失越少,输出音量越大。</li> </ul> </li> <li> <p>但放大器输出仍受芯片最大输出功率与扬声器效率限制,阻值调整只能在芯片允许的输出范围内改变音量,不能超越扬声器/芯片的物理极限。</p> </li> </ul> </li> <li> <p>噪声与频率响应调整</p> <ul> <li>C2 与 C3(图中对应的耦合/旁路/滤波电容)对噪声、低频与高频响应有显著影响: <ul> <li>小电容(如 100 nF)更适合滤除高频噪声与射频干扰,用于旁路与去耦效果好</li> <li>大电容(如 22 µF、1 µF)对低频通过与低频噪声抑制有效,可改善低频响应与降低低频纹波</li> </ul></li> <li>调整原则: <ul> <li>若出现高频“滋滋”、射频注入噪声,增加旁路/滤波的小电容或在输入加入小并联电容有帮助</li> <li>若低频不足或被削薄,需增大耦合电容(输入或输出耦合)以降低高通截止频率</li> </ul></li> </ul> </li> </ul> <h2>固件烧录和平台连接</h2> <h3>前置准备</h3> <p>> - 工具:<a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases" target="_blank">sftool</a>用于 SF32 系列 SoC 的烧录工具,命令行程序 > - 开发板对应固件:小汤圆直插版(立创训练营): sf32lb52-xty-ai-tht.zip > - bootloader.bin > - ER_IROM1.bin > - ER_IROM2.bin > - ER<em>IROM3.bin > - ftab.bin > - 把 sftool 可执行文件和上述五个 bin 放在同一文件夹,便于调用(例如同一目录下有 sftool.exe、 sftool、 bootloader.bin 、 ER</em>*.bin 、ftab.bin)</p> <h3>烧录固件</h3> <p>​ 使用1.3.0版本的<a href="https://docs.sifli.com/projects/xiaozhi/sftool.html" target="_blank">sftool工具</a>烧录固件,打开终端之后输入如下命令(Windows),没有意外的话,烧录完成之后会自动重启运行,屏幕应该被点亮。</p> <pre><code class="language-cmd">./sftool.exe -p COM3 -c SF32LB52 write_flash bootloader.bin@0x12010000 ftab.bin@0x12000000 ER_IROM2.bin@0x12A28000 ER_IROM3.bin@0x12268000 ER_IROM1.bin@0x12020000</code></pre> <p>> <code>bootloader.bin</code>、<code>ER_IROM2.bin</code>、<code>ER_IROM3.bin</code>、<code>ER_IROM1.bin</code> 和<code>ftab.bin</code>是你下载的固件文件名,建议使用绝对路径引用,如果路径中出现中文或者空格请用<code>"</code>将路径括起来。 其中<code>COM3</code>是你连接开发板的串口号,可能会有所不同,请根据实际情况修改。 可以打开设备管理器查看对应串口号:'COM'后面接着的数字就是串口号</p> <h3>平台连接</h3> <p>烧录固件之后,确保蓝牙共享网络已打开,这时,手机就可以连接蓝牙 sifli-pan 设备了。 </p> <p>> 注意:一般情况下,Android连接成功后,连接的蓝牙设备会显示正在向设备共享网络(iOS不会显示),我们可以以此确定是否成功开启蓝牙网络共享。连接上sifli-pan设备后,开发板会有连接画面提示,此时按下对话按键(参考对应硬件支持查看对话按键),xiaozhi则会提示需要登录到控制面板,填设备码。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/a13a7cfdb1d74701bc5e7408145b1a69.png" alt="小智平台.png"></p> <p>​ 打开浏览器,输入网址:<a href="https://xiaozhi.me/" target="_blank">https://xiaozhi.me</a>。浏览器用手机或者电脑都可以。 进入小智 AI 的网页后,点击控制台,用手机号登录。新建智能体填写,最后添加设备码就可以正常使用了。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/081e399679cb4ba5adf7851b3412d43d.jpg" alt="平台连接.jpg"></p>

文档

BOM

附件

暂无

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow