版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第十届立创电赛#基于STM32的智能家居环境监测系统设计

创建时间:10个月前

描述

<div> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">* 1、项目功能介绍</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">针对传统家庭环境监测存在的 “数据单一、远程监控缺失、报警不及时、阈值不可自定义” 等痛点,本项目以 STM32F103C8T6 为核心,设计了一款多维度、智能化的智能家居环境监测系统。通过 “硬件模块化采集 + 软件智能化处理 + APP 可视化监控” 的综合方案,解决家庭、公寓、小型办公室等场景的环境安全与舒适监测需求,核心功能如下:① 多参数采集:集成 DHT11 温湿度传感器、MQ-2 烟雾传感器、光敏电阻光照传感器,实时采集温度(0~50℃)、湿度(20%~90%)、烟雾浓度(0~1000ug/m³)、光照强度(50~2000Lux)四类核心环境参数;② 本地交互:128×64 OLED 屏实时显示数据与报警标记,9 个独立按键支持四类参数阈值自定义设置(烟雾步长 10ug/m³、温度步长 1℃等),超阈值时通过 4 路 LED 指示灯 + 有源蜂鸣器快速报警(响应时间</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*2、项目属性</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">① 项目为首次公开,未在任何平台、比赛或学术场合发布过设计方案、实物及技术文档;② 项目为完全原创,从硬件电路模块化设计、传感器校准算法开发,到非阻塞式蓝牙传输逻辑、APP 可视化界面开发,均为独立完成,核心技术无抄袭或引用其他项目情况;③ 项目未参加过任何此前的竞赛活动,仅作为学校课程设计完成,未在其他正式场合进行过答辩;④ 项目所有设计均基于公开技术手册与自主研发,无任何侵权行为,硬件布局与软件逻辑均具备可复现性。</p> <h3 style="line-height:1.8;">* 3、开源协议</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">本项目遵循<strong>GPL3.0 开源协议</strong>,核心功能(STM32 主控电路原理图、多传感器采集与校准代码、非阻塞式蓝牙传输算法、按键阈值设置逻辑、APP 交互协议)开源比例达 92%,满足大赛 “核心功能开源 80% 以上” 的要求。项目开发过程中参考了 STM32 标准外设库、HC-05 蓝牙模块官方手册等公开资料,均已在文档中注明来源并遵循相关开源规定;未直接引用其他开源项目的原电路或原代码,仅使用通用驱动库进行基础开发。所有硬件设计文件(嘉立创 EDA 工程)、软件源码、APP 设计工程文件将完整开源,供开发者参考或二次开发。</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*4、硬件部分</h3> <hr> <div>硬件采用 “分层模块化” 架构,从上至下分为感知层、主控层、交互层与通信层,整体设计兼顾稳定性、扩展性与成本控制:</div> <div> </div> <ul> <li>感知层:负责环境物理量转换,① DHT11 温湿度传感器(单总线通信),通过 PA0 引脚传输 40bit 数据(含校验和),采集整数部分并校准;② MQ-2 烟雾传感器(模拟输出),通过 PA1 引脚接入 ADC1,采集模拟电压后转换为烟雾浓度;③ 光敏电阻(分压电路),通过 PA4 引脚接入 ADC1,将阻值变化转换为光照强度数据。</li> <li>主控层:STM32F103C8T6 为核心,配置 HSE 时钟倍频至 72MHz,统筹传感器数据采集、校准、阈值对比、任务调度及外设控制,集成 ADC、USART、GPIO 等外设接口,实现多模块协同工作。</li> <li>交互层:① OLED 显示模块(I2C 接口),PB8(SCL)、PB9(SDA)引脚通信,实现数据与模式显示;② 报警模块(4 路 LED + 有源蜂鸣器),LED 通过 PA5~PA8 引脚控制(高电平点亮),蜂鸣器通过 PB13 引脚驱动 NPN 三极管导通工作;③ 按键模块(9 个独立按键),采用上拉输入设计,接入 PB0~PB1、PB5~PB7 等引脚,实现模式切换与阈值调节。</li> <li>通信层:HC-05 蓝牙模块(USART2 接口),PA2(TX)、PA3(RX)引脚通信,波特率 115200bps,将标准化数据转换为蓝牙信号传输至手机 APP。</li> <li>电源模块:采用 5V USB 供电,通过 AMS1117-3.3V 稳压芯片为 STM32 及 OLED 提供稳定 3.3V 电压,传感器与蓝牙模块直接使用 5V 供电,关键引脚串联限流电阻、并联滤波电容,保障供电稳定。</li> </ul> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Jopou1sXSo5cV5ORObrKu6IHCYsIp4Z5wnppJxxy.png" alt="Jopou1sXSo5cV5ORObrKu6IHCYsIp4Z5wnppJxxy.png"></p> <h3 style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/EwBMm4j5nTSR1rZWjAT9SUDebJSeU4PUWzm5Qct5.png" width="1200" height="1200" alt="EwBMm4j5nTSR1rZWjAT9SUDebJSeU4PUWzm5Qct5.png"></h3> <h3 style="line-height:1.8;">*5、软件部分</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/xgaccPFrzuqzdDuidwtz6hUr4hhY1EtXuMVtlQpr.png" alt="xgaccPFrzuqzdDuidwtz6hUr4hhY1EtXuMVtlQpr.png"></p> <h3 style="line-height:1.8;">程序流程图</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/ERfdrHD8RXO45ZBp1OJ0hhpYG97SOV5if4UXmVE3.png" alt="ERfdrHD8RXO45ZBp1OJ0hhpYG97SOV5if4UXmVE3.png"></p> <h3 style="line-height:1.8;">手机APP</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/GHEXQMY60wBnrAPQCPTVt5MpQYpTrtVNsHGlZ2UO.jpeg" alt="GHEXQMY60wBnrAPQCPTVt5MpQYpTrtVNsHGlZ2UO.jpeg"></p> <h3 style="line-height:1.8;">*6、BOM清单</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/rNyroYgfWTLqlhxKWEqHNADntpKp7KIiypYGu0XQ.png" alt="rNyroYgfWTLqlhxKWEqHNADntpKp7KIiypYGu0XQ.png"></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*7、大赛LOGO验证</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/fAlNdCxlSL4BWJpMsPaoz9ZbwPg6hZH75Ue7zkUp.png" alt="fAlNdCxlSL4BWJpMsPaoz9ZbwPg6hZH75Ue7zkUp.png"></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">* 8、演示您的项目并录制成视频上传</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"><span style="font-size:14px;"><a href="/posts/42551e8f2f2548cabc1c36626a42da94" target="_blank">前往查看更多详情 ></a></span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> </div>

文档

BOM

附件

附件名 下载
APP及项目代码-立创电赛.zip

成员

评论(4)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
eda_hwdhkpsj 回复
<p>有没有人做出了了</p>
eda_hwdhkpsj 回复
<p>博主可以给个联系方式吗</p>
微笑男孩 回复
<p>打算用集成的板做一下</p>
bunana-451 回复
<p>求助一下,排母和降压模块怎么连接?</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow