版本协议

GPL 3.0

标签
专业版
#第七届立创电赛#USB供电监测表

创建时间:4年前

988 0

描述

<p>    这是一个仿照立创发布的示例工程进行设计的一个USB供电监测设备,采用国民技术的N32G430C8L7为主控,INA199B1采样。由于USB可能会进行快充协议而产生大于5V的电压,所以MCU供电采用DC-DC降压方式,方案采用BL9342。不过制作完成后,发现官方说的这个高压版是“未验证”,的确是有问题……</p> <p>    MCU电路部分基本和官方一致。为了方便画PCB,把电容也放在对应位置,没有另外开一个框图来放置。</p> <p> </p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/npjmCCiUBkacgU5zbssnFWIECr33qGEmF6RpX5C5.jpeg" alt="" width="576" height="504">    电流采样,与官方例程一样。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Ugkb2spc468Ed52mcabRZhNLplY81RvxitnkLbxm.jpeg" alt="" width="467" height="349"></p> <p>    DC-DC部分,与官方例程差不多,只是按芯片手册上提供的电路增加了一个33pF电容。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/59P3hwJFJotD1YaUzHEL77xx4J10GR5PreYFB52n.jpeg" alt="" width="502" height="236"></p> <p>    画好原理图,画PCB。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/w4X62UorTqG5ZGEjJ5o1Qc9FWD7ch6dv1DImERgv.jpeg" alt="" width="966" height="403"></p> <p>   这个是第二版的PCB了,与第一版的区别,后面再说。</p> <p>   然后就是打样。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/s17PYGDNInbQCcpqSNWWKiUr3Axcv5Xlmks0wJ0f.jpeg" alt="" width="630" height="463"></p> <p>然后发现USB公头的位置太靠里了,没法安放进去。只好拿锉刀小改一下。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Q8Q8DkPrcowj7ak4bssmuGbDzZMxB4sL4p6oPfz9.jpeg" alt="" width="740" height="371"></p> <p>然后开焊吧。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/OITYy68iBNLB0OrY9c8RyCQcmYmuVbMQBAqIgmS3.jpeg" alt="" width="687" height="415"></p> <p>    另一面。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/yH5GwfVbWXvr1F3DrudAjmVWfkydZ6sJWzhs4bmD.jpeg" alt="" width="743" height="532"></p> <p>    一次焊好,下载程序。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/0tM0sClnAHgt3A2gokNn4D7ZmuuinVnObV0sefgI.jpeg" alt="" width="866" height="569"></p> <p>有显示了。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/3Pd7B0tMYkXu6Tiime2Au4B2v1wPYLX7aGtzo6wz.jpeg" alt="" width="852" height="541"></p> <p> </p> <p>    但是真正插入USB口,却是黑屏@_@</p> <p>    仔细检查了,发现V3.3实际只有2.7v左右。检查了轮焊接,没发现不妥。最后重新画了第二版PCB,把USB公头往外移了,把原来芯片底下走的线全改在外面走,以免焊接时出问题。</p> <p>    新板到了,搬板吧……只搬了DC-DC和采样电路部分。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/B12E87gNjVuuVvWaFVAXW85stH9BfTEBGM8HCc8p.jpeg" alt="" width="731" height="385"></p> <p>    另一面</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/6hrEtcZ3YDiGP7mW8ojcGGr8HLVKn3HAZzELAElP.jpeg" alt="" width="754" height="513"></p> <p>    搬完一测,V3.3输出仍然只有2.7v多一点点。不会是焊坏了吧?再焊了一板,只焊DC-DC部分。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/dY3v1HZF8A13ZysEquXlmK3i0HYi4lmyrCbYBrod.jpeg" alt="" width="787" height="529"></p> <p>    焊完再测,还是只有2.7v多点点。郁闷了。多次测试,发现输入到7v时,V3.3就可以正确输出3.3V了。这下作业没法交差啊……拆了DC-DC部分搭个asm1117下去先完成任务吧……DIY不是一向都是设想是美好的,制作时就一再缩水的么……拿了先前搬了一半的板开干。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/CfLz4ENAO52TOBWzRz57IqwghId9GZLHe3xYUDbW.jpeg" alt="" width="884" height="514"></p> <p>    来个改造特写</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/hiu9BnXX2YfsXZvVFMcimIE19Ag5GBOgkcJlKQKG.jpeg" alt="" width="1106" height="649"></p> <p>    终于大功告成,能正确跑了。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/gJhMl5AJOMEePi8zRXIZXF5Um0joMMcZG9cAgaKN.jpeg" alt="" width="1111" height="578"></p> <p>电压、电流测出来的似乎不大准确,估计与采样电阻、分压电路这些元件的精度有关。再刨刨程序看看怎么修改吧,这个项目电路部分暂时完结了。后续再找找有没有输出电压低点的DCDC芯片改造一下。</p>

文档

BOM

附件

暂无

成员

评论(3)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>请完善文档哦······</p>
立创电赛 回复
<p>添加更多内容<br/><img src="//image.lceda.cn/pullimage/AeavPDgpMAxUUMzhzEO4kJ0eQOPiTxt43LJoMBO9.png" alt="123.png" /></p>
doob 回复
<p>@LCDS 添加了……之前修改保存失败,一直没法修改。</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow