版本协议

Public Domain

标准版
#第十届立创电赛#可爱的小智

创建时间:10个月前

132 0

描述

<div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <h2>项目简介</h2> <div>本项目是基于立创・开源 SF32LB52 蓝牙模组的 AI 小智能体,能够识别你的声音,给出它的声音回复和表情情绪。</div> <h2>项目功能</h2> <div>本项目是基于立创・开源 SF32LB52 蓝牙模组的 AI 小智能体:</div> <br> <ul> <li>设置有一个电源开关 SW1,可以控制设备电源的开通和关断,节约电池电量;</li> <li>另外设置有 2 个功能按键 U1 和 U2,U2 是唤醒键 + 语音输入键,按下 U2 按键可以让主控从低功耗睡眠状态唤醒,当主控正在工作时,按下按键进行语音输入;</li> <li>AI 小智能体拥有 1 个麦克风可以识别输入的声音信号,通过互联网连上小智机器人的服务器,可以实时理解输入的信息,并且通过喇叭进行语音回复;</li> <li>还有一块 1.69 寸的 TFT 液晶显示屏显示文字回复和 Emoji 表情;</li> <li>U1 按键作为备用交互功能,给后续进行功能开发。</li> </ul> <h2>项目参数</h2> <ul> <li>本设计主控用的是立创・开源 SF32LB52 蓝牙模组,尺寸仅为 18*27.9 十分小巧;模组支持 BT PAN 功能可以直接连接手机上网,相比 WIFI 功耗更低,更加适合电池场景,带屏连接功耗仅 30mA。</li> <li>本设计采用屏幕显示使用的是 1.69 寸 TFT 彩屏,通过 SPI 协议控制,供电 3.3V,上方显示 Emoji 表情,下方显示回复的文字信息;</li> <li>选用国产华冠的 LM4871N 功放芯片,3W 单声道 AB 类音频功率放大器,性价比高;</li> <li>选用 INGHAi (赢海) 的全指向高灵敏度 - 36dB 宽电压范围麦克风,性价比高。</li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <p> </p> <h1>原理解析(硬件说明)</h1> <div>本项目在硬件层面由电源模块、语音输入模块、主控模块、功放输出模块以及交互按键等部分构成。其核心工作逻辑为:先通过麦克风捕捉语音信号,随后借助互联网将信号传输至小智机器人的服务器,服务器对人声展开解析并经 AI 算法处理 “思考”,最后利用喇叭进行语音回复,同时通过显示屏呈现相关信息,以此实现实时的语音交互反馈</div> <p>本项目硬件系统涵盖电源、LED 显示、主控、麦克风信号输入、功放输出及 TFT 显示六大核心电路,各部分协同实现语音交互与信息展示功能,且各电路均有明确的配置逻辑与 PCB 设计要求。电源电路采用 CR123A 可充电锂电池提供 3.7V 供电,通过 SW1 拨动开关控制系统通断,作为核心供电路径,PCB 走线必须加粗以保障电流稳定传输;LED 显示电路在系统电源 VSYS 上电并为 SF32LB52 主控芯片稳定供电后,由芯片 17 号引脚通过内部 LDO 输出 3.3V 电压点亮 LED,因 LED 工作电流小,PCB 走线仅需比信号线略粗,走线优先级较低。主控芯片 SF32LB52 是硬件核心,引出电源接口、内部 LDO 电源输出接口、麦克风模拟信号输入接口、功放输出接口、按键接口及程序烧录接口,其 PCB 设计需结合各功能模块特性针对性处理。麦克风信号输入电路中,麦克风传感器在 MIC_BIAS 基准电压作用下,通过声音引发内部膜片震动产生微弱电流,电容 U2 滤除高频杂波,由于传输微弱电信号易受干扰,PCB 走线需远离干扰源且加粗以降低阻抗影响。功放输出电路中,功放芯片 6 脚电源输入通过两颗并联电容滤除高低频干扰,主控芯片将经小智机器人服务器分析后的数字语音信号输出给功放芯片 U7,R5/R6 电阻阻值越小音量越大,放大后的信号驱动 2W 喇叭发声,PCB 设计要求输入 RC 器件与两颗电容靠近 U7 放置,输出走线加粗并采用类差分走线减少共模干扰。TFT 显示电路采用 1.69 寸 TFT 屏幕模组,通过 SPI 信号与主控连接,电源由主控内部 LDO 转换为 3.3V 供电,PCB 设计需加粗电源线和地线,SPI 信号线并排最短连接主控,且 SCL/SDA 线与其他信号线拉开 3W 距离以避免串扰。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/8c00d299a3d74feaa2338848ce759f2f.png" width="896" height="527" alt="8c00d299a3d74feaa2338848ce759f2f.png"></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

文档

BOM

暂无

附件

暂无

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow