版本协议

GPL 3.0

标签
专业版
#第十届立创电赛#基于思澈科技SF32LB52的小智AI挂件

创建时间:11个月前

914 0

描述

<h2>项目简介</h2> <p>这是一个基于思澈科技SF32LB52芯片的AI对话机器人开源项目,原版为插件版设计,现已优化为贴片元件版本,并增加了TP4056锂电池充电管理功能,使项目更加紧凑、便携和实用。 小智AI能够进行实时语音对话,具备天气查询、时间播报、知识问答等多种功能,带着整个互联网的知识为您答疑解惑,分享快乐时光。</p> <h2>版本修改</h2> <p>V2.0 修改TP4056充电电路,原充电电路封装有问题,不能充电。</p> <h2>项目参数</h2> <ul> <li>采用思澈科技SF32LB52芯片模组,它是一款通用型低功耗双模蓝牙MCU模组;</li> <li>本设计将原版插件元件全面升级为贴片封装,大大减小PCB尺寸;</li> <li>新增TP4056充电管理芯片,支持锂电池充电,摆脱电源束缚,不用装电池,直接插入type-c充电,并且有电源切换电路,自动切换type-c和锂电池供电;</li> <li>板载CH340N芯片,可一键下载固件,便于调试和烧录程序。 <h2>硬件说明</h2> <p>充电电路: 采用TP4056作为充电芯片,可以为锂电池充电,这样不用依赖USB供电,可以更加轻便。</p></li> </ul> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/56a328d5712e49368f3c6d2154df9528.png" alt="image.png"> USB供电以及自动下载电路: 可以使用TYPE-C供电,给锂电池充电,而且添加一个CH340N USB转串口芯片,一根USB线即可实现自动下载和调试。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/54664d15e933480f979b01179b0676da.png" alt="image.png"> 电源切换电路:</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/ce02e2f7cb6248e09f63cb7a18586db2.png" alt="image.png"> 注意: USB降压电路只需要焊一个二极管即可(和下面的电路二选一),因为SF32LB52模组电压范围要求 3.7V~4.7V,不能5V供电,所以加一个二极管进行降压,但我怕二极管压降不够,添加一个SY8009芯片降压电路。 实测只焊一个二极管是可以运行的,降压后电压4.6V,但自己焊的时候最好还是测量一下二极管的电压,避免烧坏主控(我在PCB上留有测试点)。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/d5d780a7dab04e07894e14b24babb937.png" alt="image.png"></p> <h2>下载程序</h2> <p>下载程序教程见官方教程 <a href="https://lceda002.feishu.cn/wiki/B2LLwyC7binHuJkkHGMce03wnWf?fromScene=spaceOverview" target="_blank">插件版小智AI设计教程</a></p> <p>唯一不同只是本版本不需要外接USB转串口模块,已集成到PCB上,只需插入USB即可在电脑上看到串口号。 注意:</p> <ul> <li>如果插入USB电脑设备管理器没有串口号,建议查看type-c有没有虚焊,或者反过来插入type-c试试(有的USB线是单面的(偷工减料),虽然type-c不分正反),再或者查看你的数据线是否能传数据</li> <li>如果windows使用官方指令下载程序时显示'.' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件时,将指令前面的”./“去掉即可成功烧录程序。</li> </ul> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/0b28716052c4426c8d70383fe48bc025.png" alt="image.png"></p> <h2>实物图</h2> <p>外壳文件见附件 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/5d2cfb248f05479cb7211c180b4f51ce.jpg" alt="IMG_20250905_194613.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/f6edbd901ba4415480298a83e792f8b2.jpg" alt="IMG_20250905_194552.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/b7f905c453804b39adf49662fde6a560.jpg" alt="MVIMG_20250905_194210.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/538a68d34a524f279edb9b1d2a3fa00c.jpg" alt="IMG_20250905_194337.jpg"></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
VID_20250905_194404.mp4
小智AI外壳 上盖.step
小智AI外壳下盖.step

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow