版本协议

BSD

标签
标准版
#第四届立创大赛#智能净水器控制板

创建时间:7年前

项目主题:IoT(物联网)

2032 0

描述

<p>注:*为必填项。</p> <p>【请在报名阶段填写 ↓】 *  简要介绍作品:有别于传统净水器的独立个体使用,智能净水器通过NB-IOT联网,可以在云端实时控制净水器,监测原水和净水TDS值,监测净水器故障等,配合云端的应用场景,可以实现更丰富的商业模式。</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】 <em>  一、作品详情:控制板包含常规净水器的所有控制功能(3路24驱动开关,用来控制进水阀,冲洗阀,水泵,2路TDS检测,1路漏水检测,1路水流量检测),功能包括进水TDS测量,出水TDS测量,制水水满检测,进水缺水检测,净水器漏水检测,制水,冲洗等。为保证RO膜的长寿命,控制算法自动根据进水TDS值计算冲洗时间。  除了这些常规功能,控制板还通过NB-IOT联网,通过云端程序,可以知道净水器的所有数据,漏水自动报警,手机可以查看TDS值,以及使用了多少水量,也能控制净水器。因此可以在云端设计应用场景,比如售时,或者售制水量等方式。而常规净水器装完之后,用户基本上不知道净水器的水质值,使用的水量,什么时候需要换滤芯等。 </em>  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题:挑战主要包括常规净水器的整体控制逻辑,通过参考主流净水器的说明,以及实际使用几款主流净水器,同时在网络上查阅相关文档,基本上了解净水器的整体控制逻辑。同时根据这些控制逻辑,配合NB-IOT,将所有的功能全部做成接口对接到云端,让云端能做各种应用。 <em>  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点:硬件上主要关键点在于:1.TDS值测量; 2.漏水检测;3.NB-IOT通讯。除了功能要能实现,还得做到低成本。因此TDS测量和漏水检测均采用MCU自己的ADC配合IO口来实现,MCU选用国产的M0+,成本低于STC单片机,性能强于STC单片机。软件上的关键点也在于TDS测量,漏水检测,通过2个电阻,配合一个MCU的GPIO,以及一路ADC,实现了TDS测量。成本仅仅是2个电阻就实现了1路TDS测量。另外软件上的关键点还包括冲洗算法,为了防止RO膜堵塞,需要根据进水TDS不同,采用不同的冲洗算法。 </em>  四、作品材料清单:附件BOM.png *  五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛)IMG_0559.JPG\,IMG_0560.JPG\,IMG_0572.JPG\,IMG_0577.JPG\, *  六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛)IMG_0675.MOV\,IMG_0676.MOV\,    七、开源文档。</p>
  • IMG_0676.MOV

  • IMG_0675.MOV

文档

BOM

暂无

附件

附件名 下载
IMG_0559.JPG
IMG_0560.JPG
IMG_0572.JPG
IMG_0577.JPG
IMG_0676.MOV
IMG_0675.MOV
BOM.png

成员

评论(2)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交还有23天,记得完善项目上传哟!期待期待~</p>
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow