版本协议

BSD

标签
标准版
#第四届立创大赛#基于STM32的低功耗电流检测器

创建时间:7年前

项目主题:低功耗动态电流检测设备

4007 0

描述

<p>【请在报名阶段填写 ↓~~~~ <em>  简要介绍作品:     本作品采用STM32F4为主控,以INA128精密仪表放大器为核心结合采样电阻构成了一个实时电流检测系统。实现了对电流的动态、实时、高精度地检测。     经实际电路的制作与测试,可以得出本系统有构造简单,功耗低,精度高,检测范围宽等优点。 【请在竞赛阶段填写 ↓】 </em>  一、作品详情;     整个系统可由+4V——+8V单电源供电,本动态电流检测系统能够对10mA-5A的交、直流电流进行实时的检测和显示,测量误差在±3mA以内,且系统工作功耗小于0.4W,无需增加散热器,电路体积小,检测精度较高。     与此同时,该系统留有接口,以便外接示波器显示实时电流波形。本系统在工作时,需要将电路板串联接入到待测线路中。康铜丝采样电阻具有温漂小,精度可控,性价比高的特点,所以串联进电路主体的采样电阻选择康铜丝电阻。由于采样电阻的大小为毫欧级别,所以即使有较大电流流过,系统产生的功耗也仅有几十毫瓦。几乎可以忽略不计。 <em>  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题;    (1)作为动态电流检测显示系统,要保证检测交直流情况下,系统都能够精确检测显示;传统的的霍尔电流传感器,使用虽然较为方便,但成本高,在电流较小时误差较大,输出波形杂乱,而且输出信号较难处理采集,因此采用10毫欧康铜丝电阻做采样,结合IN128精密仪表放大芯片进行电压放大。    (2)由于STM32的ADC采样分辨电压只到0.8mV,因此需要合理选择INA128的放大倍数。经过计算该系统检测范围小于6A是合适的工作范围。    (3)INA128只有在正负电压同时供电时才能够正常工作,为了减小对输入的辅助电源的要求,本系统采用LM2662负压转换芯片,将正电压转换为负电压,给芯片供电。LM2662负压转换电路结构简单,电源输出纹波小,质量高,效率可达80%以上。因此只需1路+5V供电口即可给整个系统供电。 </em>  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点;    (1)硬件部分:将10毫欧康铜丝电阻串联进需要检测电流的电路,利用INA128精密仪表放大芯片进行电压放大输出给单片机,利用LM2662将电源供电电压转负压后一同给INA128供电,LM358用作电压跟随器给INA128输入基准电压信号将INA128输出电压抬高。    (2)软件部分:INA128输出电压经过STM32ADC采样转换后得到大量的数据,实际的采样数据会有一些噪声和杂波,所以需要特定的数字滤波算法,滤除数据中一部分最大值和最小值后取平均值,计算得出极短时间内的平均电压作为该时刻的瞬时电压,最后转换为该时刻的瞬时电流并由OLED显示屏显示出来。 *  四、作品材料清单;     STM32F4单片机(带显示模块)x1     LM2662 x1     LM358运放  x1     INA128精密仪表放大芯片 x1     10毫康铜丝采样电阻x1     电阻电容     若干</p> <p>*  五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛) <img src="//image.lceda.cn/pullimage/1LS0P2QFDZb9VI6Xitg89ciQmuzpwxycu38yFPqP.png" alt="image.png"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/YwTW3wjwKVafEXByaRP6qDkrDBvE8Ny9Ag4ShNex.png" alt="image.png"></p> <p>*  六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛)          由与仪器限制,实际测试选择电子负载所示电流为标准参考,在±2.5A以下的电流进行动态显示。          视频见附件。    七、开源文档。</p>

文档

BOM

暂无

附件

附件名 下载
动态电流检测.PcbDoc
动态电流检测视频.mp4

评论(2)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>兄弟,你的作品说明我看了一下,感觉有点靠谱。你赶紧传一下原理图啥的,弄个视频穿上去呗。期待作品的效果。</p>
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow