版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#小智AI_4450816A

创建时间:11个月前

439 0

描述

<h1>项目描述</h1> <div>本设计采用SF32LB52模组作为主控芯片,使用LGS4056H实现锂电池充电功能,通过LM4871和喇叭实现音频输出,搭配驻极体话筒实现音频输入,共同组成语音对话的基本部分。在人机交互上,通过驻极体话筒、触摸按键和屏幕实现小智AI语音唤醒、智能对话和时间天气等显示功能。在程序下载与调试上,搭配CH340N实现USB转串口打通上位机与下位机数据交互的通道。</div> <div> </div> <div><img style="margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/56f2a21862c247dab42936397cf73e8c.png" width="878" height="535" alt="56f2a21862c247dab42936397cf73e8c.png"></div> <h1>系统硬件设计</h1> <h2>主控制器模块</h2> <div>LC-OPEN-SF32LB52-MOD-N16R8 是立创商城联合思澈科技推出的一款高性能、超低功耗的双模蓝牙模组。它基于思澈科技SF32LB52x系列芯片,内置Arm Cortex-M33双核处理器(主频高达240MHz),集成了16MB NOR Flash和8MB PSRAM,支持蓝牙5.3双模(BLE+BT)协议,并具备19dBm的高发射功率。</div> <div style="text-align:center;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/904ee3b0301745bebf69f0c5358b9962.png" width="842" height="578" alt="904ee3b0301745bebf69f0c5358b9962.png"></div> <div> </div> <h2>显示模块</h2> <div>显示模块采用1.69寸彩色TFT显示屏,该模块具有240*280的较高分辨率和丰富的色彩表现力,板载ST77889V2驱动芯片,集成背光控制电路,使用SPI接口协议即可轻松控制。</div> <div style="text-align:center;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/c6763d09df4f4fda989f4d149182be3f.png" width="707" height="482" alt="c6763d09df4f4fda989f4d149182be3f.png"></div> <h2>音频输入与输出模块</h2> <h3>音频输入模块</h3> <div>驻极体话筒通过 “声电转换 + 阻抗变换” 实现工作:由驻极体振膜(带永久电荷)与背极板构成可变电容,声波使振膜振动改变极板间距,因电荷恒定,电容变化会反向引发两端电压变化,完成声电转换;内部集成的结型场效应管(FET)将此高阻抗电压信号转换为低阻抗电流信号,再经漏极负载电阻转化为后级可处理的低阻抗电压信号,且需外部提供直流偏置电压,使 FET 工作在放大区,保障信号变换的连续性。</div> <h3>音频输出模块</h3> <div>音频功放采用LM4871MR/TE搭建,搭配喇叭实现声音的输出。LM4871是一款3W、单声道AB类音频功率放大器。工作电压 1.9-5.5V,以BTL桥接方式,在5V电源供电情况下,可以给4Ω负载 提供THD小于10%、平均3.0W的输出功率。在关断模式下,电流典型值小于0.5μA。</div> <div style="text-align:center;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/ae06f7c9883d48a79dec10820a4dc471.png" alt="ae06f7c9883d48a79dec10820a4dc471.png"></div> <div> <div style="text-align:center;"> </div> </div> <div>运算放大器的增益由外部电阻 Rf、Ri 决定,其增益为 Av=2×Rf /Ri,芯片通过 VO1、VO2 输出至负载,桥式接法。在实际电路设计中,我漏画了-IN与VO1之间的反馈电阻,导致接线端子两端为固定的直流电压,接上喇叭无声音且持续发热。后续通过飞线的方式外置反馈电阻,成功解决该问题。</div> <div><img style="margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/5e11ecbd22934356b6450becf4c2ace4.png" width="880" height="456" alt="5e11ecbd22934356b6450becf4c2ace4.png"></div> <h2>按键检测模块</h2> <div>按键检测模块没有继续沿用官方提供的物理机械按键,而是采用电容式触摸按键。PT2041A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用, 同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统 按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。</div> <div><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/20f3acf88d874c5c81125cab4a94c439.png" alt="20f3acf88d874c5c81125cab4a94c439.png"></div> <div> <div style="text-align:center;"> </div> </div> <div>在实际使用中,复位按键是高电平有效,而用户自定义按键是低电平有效,为确保1脚QC的有效输出,要对4脚AHLB和6脚TOG的初始状态进行设置。</div> <div><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/ccc4d027f80f4ca1aa9670838dcca61c.png" alt="ccc4d027f80f4ca1aa9670838dcca61c.png"></div> <h2>锂电池充电模块</h2> <div>LGS4056H 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态 指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完整的电源解决方案。LGS4056H具有短路(SC)、涓流 (TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对0V的电池充电;涓流充电(TC)可预 充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对 电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。 LGS4056H 充电截止电压默认为 4.2V,充电电流可通 过外部电阻进行设置,最大充电电流 1A。电流降至设 定值的1/10时,LGS4056H 将自动结束充电过程,并持续检测电池压,下降到一定阈值时自动再充电。当 输入电源(USB源或AC适配器)拿掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电在1uA以下。 LGS4056H 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。</div> <div style="text-align:center;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/a08ffebfc4bf41d4a61d8512b6e10d24.png" width="735" height="779" alt="a08ffebfc4bf41d4a61d8512b6e10d24.png"></div> <h2>程序下载与调试模块</h2> <div>CH340N 是一款常用的 USB 转串口桥接芯片,采用小型化封装(如 SOP-8),适用于需要实现 USB 与 UART 串行通信转换的场景。其核心功能是将 USB 主机(如电脑、单片机 USB 主机端)的 USB 数据信号转换为标准 UART 串口信号(支持 TTL 电平),同时支持双向数据传输,可配置多种波特率(最高可达 2Mbps)、数据位、校验位及停止位。芯片内置 5V 转 3.3V 稳压电路(部分版本),外围电路简单,仅需少量电容即可工作,且兼容 Windows、Linux、Mac 等主流操作系统,驱动支持成熟。广泛应用于单片机程序下载(如 Arduino、STM32 、ESP32等开发板)、串口设备(传感器、模块、PLC)与电脑的通信桥接、工业控制及消费电子中的数据传输场景。</div> <div> </div> <h1>软件设计</h1> <p>固件是直接采用训练营里的官方固件,未进行任何修改,详情可参考<a href="https://lceda002.feishu.cn/wiki/B2LLwyC7binHuJkkHGMce03wnWf?fromScene=spaceOverview" target="_blank">官方文档。</a></p> <div> </div>

文档

BOM

附件

附件名 下载
code.zip
video.mp4

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow