版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第十届立创电赛#小智AI项目—8469399A

创建时间:11个月前

266 0

描述

<p style="line-height:1.8;">注:* 为必填项</p> <p style="line-height:1.8;"><strong><span style="color:#0093e6;">请在报名阶段填写 ↓</span></strong></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">* 1、项目简介</h3> <hr> <div> </div> <div>本项目为<strong>立创蓝牙模组插件版小智 AI 机器人</strong>硬件方案,基于SF32LB52主控芯片设计,集成音频采集(麦克风)、显示(TFT LCD)、音频输出(功放与喇叭)、电源管理(3.7V 锂电池供电 + USB 充电)等功能,可作为 AI 机器人基础硬件平台,支持后续蓝牙通信、语音交互等功能开发。项目硬件设计基于嘉立创 EDA 完成,关键物料采购渠道明确,原理图及实物验证状态清晰,适合开源共享供开发者二次开发或学习参考。</div> <h3 style="line-height:1.8;">*2、项目功能介绍</h3> <table style="border-collapse:collapse;width:101.432%;height:681px;"> <tr> <td style="width:17.0456%;">功能模块</td> <td style="width:45.4243%;">核心组件</td> <td style="width:37.5004%;">实现功能</td> </tr> <tr> <td style="width:17.0456%;">主控与通信</td> <td style="width:45.4243%;">SF32LB52芯片、CH340X 下载器</td> <td style="width:37.5004%;">1. 核心控制:负责数据处理、模块调度<br>2. 串口下载:通过 CH340X 实现程序烧录(已验证可正常下载)</td> </tr> <tr> <td style="width:17.0456%;">音频采集</td> <td style="width:45.4243%;">MIC1 麦克风、10kΩ 电阻(R3)、10nF 电容(U4)</td> <td style="width:37.5004%;">1. 语音信号采集:通过接口将模拟语音信号传入主控<br>2. 音质保障:固定电容参数(不建议修改),避免影响音质和音量</td> </tr> <tr> <td style="width:17.0456%;">音频输出</td> <td style="width:45.4243%;">LM4871N 功放芯片、10kΩ 电阻(R7/R8/R9)、22uF 电容(C4)</td> <td style="width:37.5004%;">1. 音频信号放大:将主控AU_DAC1P/AU_DAC1N输出的音频信号放大后驱动喇叭<br>2. 音量调节:可通过调整 R7/R8 阻值(阻值越小声音越大)适配需求</td> </tr> <tr> <td style="width:17.0456%;">显示功能</td> <td style="width:45.4243%;">SPI 接口 TFT LCD(CS#/D/C#/RES#/D1/D0/VCC/GND/BLK 引脚)</td> <td style="width:37.5004%;">1. 图形化显示:通过 SPI 通信实现数据显示<br>2. 背光控制:通过PA42_LED_BL引脚控制 LCD 背光开关</td> </tr> <tr> <td style="width:17.0456%;">电源管理</td> <td style="width:45.4243%;">3.7V 锂电池(123A 型号,尺寸 34x16.5mm)、单节电池座、VSYS 供电线路</td> <td style="width:37.5004%;">1. 供电支持:锂电池提供 3.7V 电压,经转换后为系统提供 + 3V3 电源<br>2. 充电功能:支持 USB 充电(电池座带充电接口),满足长期使用需求</td> </tr> <tr> <td style="width:17.0456%;">按键与控制</td> <td style="width:45.4243%;">PA34_KEY按键、ENC_PA39编码器接口</td> <td style="width:37.5004%;">1. 手动控制:通过按键实现功能切换、确认等操作<br>2. 旋钮扩展:预留编码器接口,可外接旋钮实现音量调节、参数设置等</td> </tr> <tr> <td style="width:17.0456%;">状态指示</td> <td style="width:45.4243%;">翠绿色 LED</td> <td style="width:37.5004%;">1. 系统状态反馈:通过 LED 亮灭 / 闪烁指示系统上电、工作、异常等状态</td> </tr> </table> <h3 style="line-height:1.8;">* 3、原理图说明</h3> <hr> <ol> <li><strong>核心架构</strong>:原理图基于嘉立创 EDA 绘制,采用 A4 图页尺寸,整体分为主控模块、电源模块、音频模块、显示模块、按键模块 5 大核心部分,各模块通过 GPIO、SPI 等接口实现数据交互。</li> <li>关键引脚定义(主控SF32LB52): <ul> <li>SPI 通信(LCD / 外设):PA03_SPI_CS(片选)、PA04_SPI_SCK(时钟)、PA05_SPI_MOSI(数据输出)、PA06_SPI_DC(数据 / 命令切换)、PA00_SPI_RESET(复位)</li> <li>音频相关:MIC_ADC_IN(麦克风输入)、MIC_BIAS(麦克风偏置)、AU_DAC1P/AU_DAC1N(音频输出)、PA26_AUDIO_EN(功放使能)</li> <li>电源与地:VSYS(系统电源)、BAT(电池输入)、+3V3(稳定电源输出)、多个GND引脚(保证接地稳定)</li> </ul> </li> <li>关键设计注意事项: <ul> <li>麦克风电路:U410nF 电容)参数不建议修改,修改后可能导致音质失真或音量异常</li> <li>功放电路:LM4871N芯片需严格按照引脚定义接线(Shutdown/Bypass/+INVO1/VDD/GND/VO2),避免电源接反损坏芯片</li> <li>下载电路:需使用LCKFB-CH340X下载器(采购链接:<a href="https://item.szlcsc.com/51679391.html" target="_blank">https://item.szlcsc.com/51679391.html</a>),已验证可正常连接芯片,其他型号下载器可能存在兼容性问题</li> </ul> </li> </ol> <p style="line-height:1.8;"><strong><span style="color:#0093e6;">请在竞赛阶段填写 ↓</span></strong></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*4、实物图</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/6d9b00bdbee74b5dbb829d616c89f706.jpg" alt="" width="1200" height="1200"></p> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/dacf2117865744b6bcadee6909760286.jpg" alt="" width="1200" height="1200"></p> <h3 style="line-height:1.8;">*5、PCB设计说明</h3> <ol> <li>设计平台:基于嘉立创 EDA 进行 PCB Layout,遵循 “强电与弱电分离、模拟信号与数字信号隔离” 原则,避免信号干扰(尤其麦克风与功放电路)。</li> <li>关键布局: <ul> <li>电源部分:锂电池座、VSYS 线路、+3V3 稳压电路集中布局,减少电源损耗;多个 GND 引脚采用覆铜连接,保证接地阻抗低。</li> <li>音频部分:麦克风(MIC1)与功放(LM4871N)电路远离数字信号线路(如 SPI),避免数字干扰导致音频噪声。</li> <li>接口部分:TFT LCD 的 SPI 接口、CH340X 下载接口集中在主板边缘,方便外接设备插拔。</li> </ul> </li> <li>工艺参数:建议采用 FR-4 板材,板厚 1.6mm,表面喷锡处理(提高焊接可靠性),关键元器件(如 LM4871N、主控芯片)采用插件封装,降低焊接难度,适合个人开发者手工制作。</li> </ol> <h3 style="line-height:1.8;">*6、关键程序说明</h3> <ol> <li>程序开发环境:建议使用 STM32CubeIDE(适配SF32LB52系列芯片),需安装对应芯片的 HAL 库或 LL 库。</li> <li>核心程序模块(待开发,提供方向参考): <ul> <li>下载驱动:配置 CH340X 串口通信(波特率建议 115200bps),实现程序烧录与串口调试。</li> <li>音频采集:配置MIC_ADC_IN引脚为 ADC 模式,设置采样率(建议 44.1kHz),实现语音信号采集与存储。</li> <li>音频输出:配置AU_DAC1P/AU_DAC1N为 DAC 模式,结合 LM4871N 功放控制,实现音频信号输出;通过PA26_AUDIO_EN引脚控制功放开关,降低功耗。</li> <li>LCD 显示:基于 SPI 协议编写 LCD 驱动程序,实现字符、图片显示;通过PA42_LED_BL引脚控制背光,适配不同使用场景(如白天 / 黑夜)。</li> <li>按键控制:配置PA34_KEY引脚为外部中断模式,实现按键按下检测;支持按键短按、长按功能定义(如短按切换显示界面,长按重启系统)。</li> </ul> </li> <li>已知问题:当前存在<strong>程序无法烧录</strong>问题,终端显示 “无法连接芯片”,初步排查方向如下: <ul> <li>硬件排查:检查 CH340X 下载器与主板的接线是否正确(确保 TX/RX/GND/+3V3 引脚对应)、下载器是否正常供电(可通过电脑设备管理器查看是否识别 CH340X 设备)、主板主控芯片是否虚焊或损坏。</li> <li>软件排查:确认 STM32CubeProgrammer 或烧录工具的芯片型号选择正确(SF32LB52)、烧录模式选择 “串口模式”、波特率与硬件配置一致;尝试重新安装 CH340X 驱动(避免驱动版本不兼容)。</li> </ul> </li> </ol> <h3 style="line-height:1.8;">*7、重要物料购买</h3> <table style="border-collapse:collapse;width:100.031%;"> <tr> <td style="width:12.4262%;">物料名称</td> <td style="width:32.8854%;">型号规格</td> <td style="width:25.4148%;">采购链接</td> <td style="width:29.2435%;">备注</td> </tr> <tr> <td style="width:12.4262%;">锂电池</td> <td style="width:32.8854%;">123A 型号,3.7V,尺寸 34x16.5mm(带 USB 充电)</td> <td style="width:25.4148%;"><a href="https://detail.tmall.com/item.htm?id=88363424675811" target="_blank">https://detail.tmall.com/item.htm?id=88363424675811</a></td> <td style="width:29.2435%;">单节电池座适配,建议采购 2-3 节备用</td> </tr> <tr> <td style="width:12.4262%;">CH340X下载器</td> <td style="width:32.8854%;">LCKFB-CH340X,弯插,2x5P,P=2.54mm</td> <td style="width:25.4148%;"><a href="https://item.szlcsc.com/51679391.html" target="_blank">https://item.szlcsc.com/51679391.html</a></td> <td style="width:29.2435%;">已验证可正常下载,不建议替换其他型号</td> </tr> <tr> <td style="width:12.4262%;">主控芯片</td> <td style="width:32.8854%;">LC-OPEN-SF32LB52-MOD-N16R8</td> <td style="width:25.4148%;">立创商城</td> <td style="width:29.2435%;">插件封装,项目核心控制芯片</td> </tr> <tr> <td style="width:12.4262%;">功放芯片</td> <td style="width:32.8854%;">LM4871N</td> <td style="width:25.4148%;">立创商城</td> <td style="width:29.2435%;">单声道音频功放,适配小功率喇叭</td> </tr> <tr> <td style="width:12.4262%;">麦克风</td> <td style="width:32.8854%;">普通驻极体麦克风(MIC1)</td> <td style="width:25.4148%;">立创商城</td> <td style="width:29.2435%;">需配合 10kΩ 电阻(R3)、10nF 电容(U4)使用</td> </tr> </table> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">* 8、装配说明</h3> <hr> <ol> <li>物料准备:按 “重要物料购买” 清单采购所有元器件,检查元器件型号、参数是否与原理图一致(尤其锂电池、CH340X 下载器、主控芯片)。</li> <li>焊接顺序(建议): <ol> <li>先焊接电阻、电容等贴片元器件(从阻值小、容量小的开始,避免焊接时损坏)。</li> <li>焊接插件元器件:先焊麦克风(MIC1)、LED、按键,再焊电池座、TFT LCD 接口、CH340X 下载接口,最后焊主控芯片(<code>LC-OPEN-SF32LB52-MOD-N16R8</code>),避免主控芯片先焊导致其他元器件焊接空间不足。</li> <li>焊接注意事项:烙铁温度控制在 320-350℃,焊接时间不超过 3 秒 / 焊点,避免高温损坏元器件;主控芯片、功放芯片(LM4871N)焊接时可使用散热片,防止芯片过热。</li> </ol> </li> <li>装配检查: <ol> <li>焊接完成后,用万用表检测关键点位:检查<code>VSYS</code>与<code>GND</code>之间是否短路(正常应为 3.7V 左右,无短路)、<code>+3V3</code>引脚是否有稳定电压输出(焊接锂电池后测量)。</li> <li>连接 CH340X 下载器:将下载器的 TX 接主板<code>PA18_RX</code>、RX 接主板<code>PA19_TX</code>、GND 接主板 GND、+3V3 接主板 + 3V3,确认接线无反接(避免烧录器或主板损坏)。</li> <li>上电测试:插入锂电池,按下电源开关(SW1),观察翠绿色 LED 是否亮起(亮起说明系统上电正常);若 LED 不亮,检查电池是否有电、电源线路是否焊接正常、开关是否接触良好。</li> </ol> </li> <li>程序烧录尝试:安装 CH340X 驱动(从采购链接或立创商城下载对应驱动程序),打开电脑设备管理器,确认 “端口” 中显示 CH340X 对应的串口(如 COM3)。</li> </ol> <h2>当前暂未完成功能演示视频制作,后续将补充以下内容:待程序烧录问题解决后,完成功能演示视频录制,链接将更新至本开源项目文档中。</h2> <p style="line-height:1.8;"><span style="font-size:14px;"><a href="/posts/42551e8f2f2548cabc1c36626a42da94" target="_blank">前往查看更多详情 ></a></span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
3DShell_PCB1.zip
bootloader.bin
ER_IROM1.bin
ER_IROM2.bin
ftab.bin
ER_IROM3.bin
Panel_Panel_1_2025-09-05.epanm

评论(1)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>记得上传验证视频</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow