版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#复刻小智AI

创建时间:1年前

320 0

描述

<p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">* 1、项目功能介绍</h3> <hr> <div> <div>基于 立创开源蓝牙模组 制作的简易AI对话机器人,实现AI实时语音对话。它能够听懂你的情绪,解答你的疑惑,也能分享你的快乐。</div> </div> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*2、项目属性</h3> <hr> <div> <div>主控用的是 [立创·开源SF32LB52模组],是一款蓝牙低功耗芯片,频率 <strong>240MHz</strong>,集成 8MB PSRAM 和 16MB Flash,支持锂电池直接供电。BLE 连接功耗(1S间隔)仅需 7μA,BT连接功耗(1S间隔)仅需 10μA,BLE + BT 双连接功耗比同行单BT连接功耗还能降低 60%。</div> <div> </div> <div>模组支持 BT PAN 功能可以直接连接手机上网,相比 WIFI 功耗更低,更加适合电池场景,带屏连接功耗仅 <strong>30mA</strong>。</div> </div> <p style="line-height:1.8;">配备 1.69 英寸lcd显示屏,提供直观丰富的交互体验。</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*3、硬件部分</h3> <hr> <div> <div><strong>电源部分本次采用的是CR123A</strong></div> <div><strong>电池参数</strong></div> <div>- <strong>型号:</strong> CR123A</div> <div>- <strong>电压:</strong> 3.7V</div> <div>- <strong>尺寸:</strong> 34(L) x 16.5(W) mm</div> <div>- <strong>其他:</strong> 带 TYPE-C接口,可以直接充电</div> </div> <div> <div>SW1 是整个项目的电源开关,通过拨动 SW1 开关,进行断电和通电。</div> <div> <div> <div> </div> <div><span style="font-size:18pt;"><strong>主控</strong></span>用的是 [立创·开源SF32LB52模组],一款蓝牙低功耗芯片,频率 <strong>240MHz</strong>,集成 8MB PSRAM 和 16MB Flash,支持锂电池直接供电。BLE 连接功耗(1S间隔)仅需 7μA,BT连接功耗(1S间隔)仅需 10μA,BLE + BT 双连接功耗比同行单BT连接功耗还能降低 60%。</div> <div> </div> <div>模组支持 BT PAN 功能可以直接连接手机上网,相比 WIFI 功耗更低,更加适合电池场景,带屏连接功耗仅 <strong>30mA</strong>。</div> <div> </div> <div>在本项目中,直接让电池电源直连模组的电源输入引脚 VSYS。这里需要注意<strong><span style="font-size:18pt;"><code>该模组电压范围要求 3.7V~4.7V</code></span></strong>。3.3V 和 5V 供电都不行。</div> <div> </div> <div>模组的 VDD33_VOUT2 是由软件控制输出的,需要芯片正常启动后才有输出3V3。</div> <div> </div> <div> </div> <div> <div> <div><strong><span style="font-size:18pt;">音频功放</span></strong>是 LM4871,是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 1.9 - 5.5V。</div> <div> </div> <div> <div> <div><strong><span style="font-size:18pt;">麦克风咪头</span></strong>(通常为驻极体话筒)的核心是一个<strong>可振动</strong>的极板(振膜)与固定背极板组成的电容。</div> <div> </div> <div>当声音振动波作用在振膜上时,会导致其与背极板的距离动态变化,从而改变电容值。当有声音时,器件内部电容发生变化,这一变化会引发电容两端的电荷移动,产生微弱的交流电信号(模拟信号)。</div> <div> </div> <div>但是虽然麦克风内部的驻极体材料自带永久电荷(无需外部供电维持电场),即使没有电源输入,麦克风也能够使用,但是为了确保麦克风能够正常稳定的工作,通常是需要提供一个基准电压(通常2~5V),使内部电容处于预充电状态,确保声音引起的电容变化能转换为有效电流信号。</div> <div> </div> <div> <div> <div><strong><span style="font-size:18pt;">屏幕</span></strong>显示使用的是 1.69寸TFT屏幕,采购自 <a href="https://item.taobao.com/item.htm?id=694205959541" target="_blank">金逸晨1.69寸TFT液晶屏ST7789小屏240x280显示器LCD圆角屏SPI彩屏</a>,屏幕通过SPI协议控制,供电 3.3V。</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <h3 style="line-height:1.8;">*4、软件部分</h3> <hr> <div> <h3>本次使用的代码为官方提供的示例代码</h3> <h3>烧录和使用方法</h3> <h4>前置准备</h4> <div>在开始之前,我们需要进行一些前置工具,请确保完成以下的步骤:</div> <ol> <li> <div>sftool: 用于SF32系列SoC芯片的烧录</div> </li> <li> <div>下载固件: 开发板的固件位于 <a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases" target="_blank">https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases</a>,我们下载最新release版本的压缩包。需要注意的是,我们一共需要<code>bootloader.bin</code>、<code>ER_IROM2.bin</code>、<code>ER_IROM3.bin</code>、<code>ER_IROM1.bin</code> 和<code>ftab.bin</code>这五个文件。 建议先下载sftool工具,下载完成后将这些文件放在sftool文件夹中,与sftool.exe同一路径。</div> </li> <li> <div>开发板对应固件:小汤圆直插版(立创训练营): sf32lb52-xty-ai-tht.zip</div> </li> </ol> <h4>下载sftool</h4> <div>sftool 是一个开源软件,可以在<a href="https://github.com/OpenSiFli/sftool" target="_blank">GitHub</a> 上找到它的源码。不过我们现在并不需要关心源码,只需要下载编译好的二进制文件即可。我们可以在<a href="https://github.com/OpenSiFli/sftool/releases" target="_blank">Release</a> 页面中找到最新版本的sftool,其中最靠前的版本并且有着<code>Latest</code>绿色标签的就是最新版本</div> </div> <div> <h4>sftool 命令格式及使用方法</h4> <div>sftool是一个命令行工具,它有一套自己的命令格式,一般的命令规则如下:</div> <div> <div> <pre> </pre> <div>sftool [选项] [选项值] [命令] [命令选项]</div> <pre> </pre> </div> </div> </div> <div> <h5>写入闪存命令( 以我win10为例</h5> <div># Windowssftool -c SF32LB52 -p COM9 write_flash [选项] <文件@地址>...</div> <div> <pre> </pre> <div># 写入多个文件到不同地址sftool -c SF32LB52 -p COM10 write_flash bootloader.bin@0x12010000 app.bin@0x12020000 ftab.bin@0x12000000# 其它同上</div> <pre> </pre> </div> </div> <h3 style="line-height:1.8;">*5、大赛LOGO验证</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/30fa8a18310c4556874443de0c2d4cea.png" alt="" width="400" height="125"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/b712027bfbfc4cdebe8d93a78533c7ba.png" alt="" width="442" height="105"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/eb63342cb5b34dcaa3745073b578165c.png" alt="" width="409" height="118"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/ec682b0c2acb4504967f9d90918d1397.png" alt="" width="559" height="106"></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
立创电赛:ai小智复刻-功能实现.mp4

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow