版本协议

GPL 3.0

标签
专业版
#第七届立创电赛#USB电流电压表

创建时间:3年前

707 0

描述

<h2>题目要求</h2> <p>USB电流电压表</p> <h2>题目分析</h2> <p>基于国民技术的N32G430C8L7单片机和INA199芯片制作的USB电流电压表,能方便查看USB工作时候的电流和电压</p> <p> </p> <h2>原理图设计说明</h2> <p><strong>主控电路:</strong></p> <p>N32G430C8L7 微控制器产品采用高性能 32 位 ARM Cortex™-M4F 内核,集成浮点运算单元(FPU)和数字信号处理(DSP),支持并行计算指令。最高工作主频 128MHz,集成高达64KB片内加密存储Flash,并支持多用户分区权限管理,支持16KB 的嵌入式 SRAM。内置一个内部高速 AHB 总线,两个低速外设时钟总线 APB 及总线矩阵,支持40个可复用 I/Os,提供丰富的高性能模拟接口,包括1个12位 4.7Msps ADC,支持16个外部输入通道和3个内部通道,同时提供多种数字通信接口,包括 4个U(S)ART、2个I2C、2个SPI/I2S、1个CAN 2.0B通信接口。N32G430C8L7 微控制器产品可稳定工作于-40°C 至+105°C的温度范围,供电电压2.4V至3.6V,提供多种功耗模式供用。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/OAvA4HLzGB8jyIwheNQ6A7USSlNdd1tx8fNPwNJv.png" alt="OAvA4HLzGB8jyIwheNQ6A7USSlNdd1tx8fNPwNJv.png"></p> <p><strong>降压电路:</strong></p> <p>降压电路使用XC6220线性稳压器,用于将USB输入的5V电压降至3.3V,用来给主控芯片、OLED屏幕、INA199芯片等供电</p> <p><strong><img src="//image.lceda.cn/pullimage/53aHULuk8m6HT8lIfmMw26FI5Y1l4tKbMxLhh9qS.png" alt="53aHULuk8m6HT8lIfmMw26FI5Y1l4tKbMxLhh9qS.png"></strong></p> <p><strong>电流采样:</strong></p> <p>电流采样部分的是INA199B1DCKR电流感应放大器,(也称为电流传感放大器)常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。该系列器件可在独立于电源电压的–0.3V至 26V共模电压下感应分流电阻器上的电压降。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V和 200V/V。该系列器件采用零漂移架构,偏移较低,因此在进行电流感测时能够将分流电阻器两端的最大压降保持在最低10mV的满量程。参数如下:</p> <ul> <li>共模范围:–0.3V至26V</li> <li>偏移电压:±150μV(最大值)</li> <li>支持 10mV 满量程分流压降</li> <li>静态电流:100μA(最大值)</li> </ul> <p><strong><img src="//image.lceda.cn/pullimage/ugvH4JTcAzb0oUXcjIwcFJ01Sn4mxG8Wu9LhpgJe.png" alt="ugvH4JTcAzb0oUXcjIwcFJ01Sn4mxG8Wu9LhpgJe.png"></strong></p> <p><strong>复位电路、BOOT电路:</strong></p> <p>复位电路和BOOT电路都通过按键来进行控制</p> <p><strong><img src="//image.lceda.cn/pullimage/7KOlbYGqFHLu94XtofSJIBrGapAwUnHJtTSnj7bE.png" alt="7KOlbYGqFHLu94XtofSJIBrGapAwUnHJtTSnj7bE.png"></strong></p> <p><strong>烧录接口:</strong></p> <p>将下载引脚引出,利用USB-TTL进行下载</p> <p><strong><img src="//image.lceda.cn/pullimage/w6dLkFbCvpgpHOMpD0TgdVicIn4UaGdrkbpEU8p0.png" alt="w6dLkFbCvpgpHOMpD0TgdVicIn4UaGdrkbpEU8p0.png"></strong></p> <p><strong>显示模块:</strong></p> <p>显示模块使用0.91OLED显示屏,小巧也方便</p> <p><strong><img src="//image.lceda.cn/pullimage/mjznriJfjas6v2QUN6g2TDNdJRAb1GkFNtyHe4on.png" alt="mjznriJfjas6v2QUN6g2TDNdJRAb1GkFNtyHe4on.png"></strong></p> <p><strong>电压采样电路:</strong></p> <p>采用串联分压电路来进行电压采集</p> <p><strong><img src="//image.lceda.cn/pullimage/voarMMNygcYfEHIvGLTboxCa52oWHzoc9rHSY8fp.png" alt="voarMMNygcYfEHIvGLTboxCa52oWHzoc9rHSY8fp.png"></strong></p> <p><strong>晶振电路:</strong></p> <p>给主控芯片提供8M的外部晶振</p> <p><strong><img src="//image.lceda.cn/pullimage/WD20sT0kj7VBkLtSnFsHs38u7BtggjkkcFAVuWUj.png" alt="WD20sT0kj7VBkLtSnFsHs38u7BtggjkkcFAVuWUj.png"></strong></p> <h2>PCB设计说明</h2> <p>在进行PCB设计时突发奇想设计了一块月亮形状的PCB</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/QHrmXJ7TFBHSt4c2w2Wus2QGXuiUOatDjNzeWyuM.png" alt="QHrmXJ7TFBHSt4c2w2Wus2QGXuiUOatDjNzeWyuM.png"></p> <h2>作品实物图:</h2> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/aAlx7BM5xzfx9R4yiykzjICNDiRm4C67b0PKPnw5.jpeg" alt="" width="1200" height="1200"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/iDGsyAmaVMvWZu3eqnNsai9zgS9FtXGdc4EiWrt7.jpeg" alt="" width="1200" height="1200"></p>

文档

BOM

附件

暂无

成员

评论(2)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>板子上记得打立创电赛logo哦</p>
立创电赛 回复
<p><span class="colour" style="color:rgb(85,85,85);">9月20日截止提交哦,请在此之前完善文档</span></p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow