版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#ai小智核心板

创建时间:11个月前

466 0

描述

<h2>视频链接:</h2> <p>使用视频:<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1pNamzTEnf/?vd_source=253c2c02b55c611a3ed01e9cba52502e" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/BV1pNamzTEnf/?vd_source=253c2c02b55c611a3ed01e9cba52502e</a></p> <h2>项目简介</h2> <p>小智AI小电视基于 SF32LB52 芯片,支持 BLE5.0,内置 32 位处理器,集成 UART、SPI、I²C、ADC 等接口,具备低功耗和稳定性能。设备配有两个按键,可通过按键控制操作,内置可充锂电池,并搭配小型显示屏,尺寸为 67×48mm,外壳高度 39mm。结合 AI 技术,小电视可以实现智能显示、语音交互等功能,同时支持功能扩展,是一款小巧且功能丰富的学习与创新终端。</p> <h2>项目功能</h2> <p><strong>智能显示</strong> 配备小型屏幕,可显示文字、图像或动画内容。 可通过程序自定义界面与内容显示效果。 <strong>语音交互</strong> 内置 AI 模块支持语音识别和简单语音控制。 可实现语音指令控制显示内容或触发功能。 <strong>按键控制</strong> 两个按键分别用于系统操作和功能切换。 支持短按、长按等多种操作模式,提升交互体验。 <strong>电源管理</strong> 内置可充锂电池,支持充放电管理。 低功耗设计保证长时间使用。</p> <h2>项目参数</h2> <p>主控芯片:SF32LB52,32位处理器,支持 BLE5.0 接口:UART、SPI、I²C、ADC 按键:2个,可实现多种操作模式 显示屏:1.69 寸内置屏幕,用于显示文字、图像或动画 电源:内置 CR123A 3.7V 锂电池,支持充放电管理 尺寸:屏幕 67×48mm,外壳整体高度 39mm 特性:低功耗、稳定可靠、适合学习与创新项目</p> <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p>如果觉得声音比较小,可以将r8和r9这两个10k电阻修改成1k电阻之后声音就会变大 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/908ffc124b14407bafdc79820583e046.png" alt="image.png"></p> <p>串口下载不建议焊2x5p排母(浪费钱),可以直接飞线接入ch340.烧录完成之后就不需要使用了 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/31589721fe8b44419fbe446f3890dfd2.png" alt="image.png"></p> <h2>物料准备</h2> <p>元器件:画完板子之后使用立创eda直接生成的BOM表来进行购买 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/98c44fa6792b437486d3f2edd8270a6d.png" alt="image.png"> 需要自行购买元器件(屏幕和电池): 注意电池需要购买底部 16mm 直径,高度 32mm ,型号:CR123A <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/a5524ded8da44fc2b5ae63512ff5d025.png" alt="image.png"> 屏幕购买1.69存spi屏幕,型号:st7789 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/32124b95d3644dd0af3e324fc4fe3d4d.png" alt="image.png"></p> <h2>软件代码*(1.3.1)</h2> <pre><code>https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases/tag/v1.3.1</code></pre> <p>烧录流程: 首先进行接线使用一个ch340模块,将模块的rx,tx,gnd与小智的rx,tx,gnd进行连接 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/a33717f8414e4fa899845663460da187.png" alt="image.png"> 下载附件sf32lb52-xty-ai-tht.zip并且解压出来 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/b0a262ce0b1d4d7aa73d3387894a468c.png" alt="image.png"> 在文件夹任意位置右键打开终端 输入 "命令(1).txt" 中的命令(注意需要将电池上电),并且修改com口 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/7d893ab7e62646108105238a193ba260.png" alt="image.png"> 如果出现以下就表示烧录成功 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/42d7e5937114476fb03d1978242d3c6a.png" alt="image.png"> 烧录完成之后打开手机蓝牙网络共享功能,使蓝牙可以上网。 之后打开https://xiaozhi.me/ 打开控制台。 点击管理设备,将小智屏幕上的设备码输入进去点击确定就配置完成。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/6cd9d490c2314741b4a3b86400419f02.png" alt="image.png"></p> <h2>注意事项</h2> <p><strong>1.焊接方向</strong> 主控模块比较难焊接,最好使用热风枪进行焊接,其余原件都是插件,都是比较焊接的 <strong>2.3D打印</strong> 由于作者第一次做外壳,所以每次做出来的外壳都是有问题的,不过因为作者有3d打印机所以成本相对来说少一些,这里建议拿游标卡尺好好测量一下 <strong>3.屏幕问题</strong>(目前最新的固件1.3.2不会出现这个问题,已经上传固件) 有时候屏幕会驱动不了分为两种情况: 1.固件烧录问题,固件烧录地址出现问题修改一下就行了。 2.屏幕本身的问题,有时候不同一批次,本次项目又使用的3.3v所以有时候驱动不了。</p> <h2>组装流程</h2> <p>图1:电路板安装 需要将四个角使用m2的螺丝进行固定。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/83cea3b18a4f4830a29c95afda9ada15.jpg" alt="微信图片_20250902162432.jpg"> 图2:上盖安装 上盖使用嘉立创给的固定参数,所以可以直接合住。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/6bd0caccedab4d68b4ccc6f9d13c2a57.jpg" alt="微信图片_20250902162428.jpg"></p> <h2>实物图</h2> <p>此处可放入组装完成后完整实物图 图1:待机页面 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/64d7d75b40334b4db60030bd3f56e830.jpg" alt="微信图片_20250902162126.jpg"> 图2:工作页面 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/d9ce0b8dfbea4e1e91f6bf430b8f7b3d.jpg" alt="微信图片_20250902162059.jpg"> 图3:项目反面 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/eb9ab67e86264ed590813a4b86ee8d52.jpg" alt="微信图片_20250902162044.jpg"></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
sf32lb52-xty-ai-tht .zip
【固件-1.3.2】sf32lb52-xty-ai-tht.zip

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow