版本协议

Public Domain

专业版
#第九届立创电赛#温湿度检测仪_1283108A

创建时间:2年前

1477 0

描述

<p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">1、项目功能介绍</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#000000;"><strong><span style="font-size:14px;">一个简单温湿度检测仪,通过SHT40传感器检测温湿度,用数码管显示,该项目采用3.7V锂电池和USB供电,可边冲边使用,具有锂电池防反接功能,本来还是想设计一个外壳的,但是光调电路就花费了一些时间,下班后时间也比较少,等后续有需要再做一个吧</span></strong></span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*2、项目属性</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#000000;"><strong><span style="font-size:14px;">该项目基于嘉立创温湿度训练营所给予的原理图,增加了3.7V锂电池充放电电路和USB锂电池切换电路和锂电池防反接电路</span></strong></span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*3、硬件部分</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/21a1490577874427b29c08af49bf8744.jpg" alt="21a1490577874427b29c08af49bf8744.jpg"></p> <hr> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/fc007d5bb99540df9a5b5686ac75dfbb.png" width="643" height="417" alt="fc007d5bb99540df9a5b5686ac75dfbb.png"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/91678937081e4323b6e90d7ad3829d9d.png" width="682" height="430" alt="91678937081e4323b6e90d7ad3829d9d.png"></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/7d9b112f78604399834c1a09eeb6ab89.png" width="698" height="461" alt="7d9b112f78604399834c1a09eeb6ab89.png"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/e31913f8a35045f0b8151842782837b4.png" width="654" height="411" alt="e31913f8a35045f0b8151842782837b4.png"></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/df5bdbe00309486e9003c4d56b4b11d3.png" alt="df5bdbe00309486e9003c4d56b4b11d3.png"></p> <p style="line-height:1.8;"><strong>充电实测3.7V的锂电池,可以充到4.1V左右,按照官方规格书,充电指示灯如下图所示,反正我是没等到充满的状态,可能要到达4.2V需要进行涓流充电,需要很长一段时间</strong></p> <p style="line-height:1.8;"><strong><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/270f310426234306bd726e993bea9860.png" alt="270f310426234306bd726e993bea9860.png"></strong></p> <p style="line-height:1.8;"><strong><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/8222476b52a34c9d908303093f434597.jpg" width="445" height="250" alt="8222476b52a34c9d908303093f434597.jpg"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/4e7b28b9c5264e2eaca546224fc72ccf.jpg" width="446" height="251" alt="4e7b28b9c5264e2eaca546224fc72ccf.jpg"></strong></p> <p style="line-height:1.8;"><strong>锂电池充电电路中D1可以替换官方手册给的型号SS32,因为我手头只有1N5819所以就将就用了,实际上板测试也是可以使用的,1N5819电流可以承载1A,而SS32可以承载3A</strong></p> <p style="line-height:1.8;"><strong>L3电感尽量选用额定电流大于1A的电感,此次实际电路中使用的0603电感,因为额定电流只有200ma左右,导致无法升压而电感过热冒烟,后续更换成更大额定电流的电感解决问题,后续将在下个版本更新原理图和PCB封装</strong></p> <p style="line-height:1.8;"><strong>其次如果电感存在啸叫问题,可以更换更大感量的电感,从实物图可以看出我采用的是22UH的电感,实际测试并未出现啸叫,也可参考一下这位博主。</strong></p> <p style="line-height:1.8;"><strong><a href="https://blog.csdn.net/changsic/article/details/118400284" target="_blank">关于TP5400锂电池充放电一体模块 电感“尖叫”(升压Boost电路中 电感有可听见的高频振荡的问题探索与尝试改善)-CSDN博客</a></strong></p> <p style="line-height:1.8;"><strong><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/75f84d512c384383a034389088330f5a.png" alt="75f84d512c384383a034389088330f5a.png">R13电阻可以根据自己所需充电电流进行更换</strong></p> <p style="line-height:1.8;"><strong><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/fcd3dde673df45dc8aaaa82f12c48a55.png" alt="fcd3dde673df45dc8aaaa82f12c48a55.png"></strong></p> <p style="line-height:1.8;"><strong>电压检测电路,实际测试经过电阻分压后的电压会比运算的理论电压低0.2V左右,本人猜想可能是由于采集的不是电池的正极,采集的是经过防反接电路的后端正极,而后端电路又有锂电池充放电电路,可能影响到了电压</strong></p> <p style="line-height:1.8;"><strong>不过也仅仅是猜测,后续可能会拆掉锂电池充电电路进行验证。</strong></p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/638f1e51792945138ec7050ad6b9ae0a.png" width="548" height="177" alt="638f1e51792945138ec7050ad6b9ae0a.png"></p> <p style="line-height:1.8;"><strong>切换电路中,红框的部分的电路是一个电池防过放电路,原理是根据电池分压,去控制MOS管,来控制BAT5V的通断,但是实际测试,电池被过放到1.8V左右,设想的保护电压是3V,可实际完全没作用,后续可能会采用软件检测方式来防止过放。</strong></p> <p style="line-height:1.8;"><strong>其次关于适用LM1117稳压的问题,由于LM1117压差为1.2V左右,如果光靠锂电池3.7V是无法进行电压转换的,需要对3.7V升压到5V左右才能满足LM1117压差,后续版本考虑换成低压差的线性稳压元器件</strong></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*4、软件部分</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#000000;">软件部分的主要功能有:温湿度检测,左边数码管显示温度,右边数码管显示湿度,上电默认显示温湿度,按一下侧边按键切换至锂电池电压显示,由于前面提到检测到的电压会比实际电压低0.2V,所以在软件中对计算得到的数值加上了0.2v,不过此方法治标不治本,需要对采集电路进行优化。按键短按是,温湿度和电池电压进行切换显示,长按则是进入休眠模式,休眠模式的实际电流,由于手中设备不足无法进行测量,等后续有条件再进行补充说明。温湿度每30S进行刷新一次数据,电池电压则是实时更新,在休眠唤醒时,也会进行温湿度和电池电压的更新</span></p> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#000000;">软件部分没什么特别需要注意,跟着训练营老师一步步来基本上能完成,HAL确实也挺方便,一步到位的对所有需要用到的外设进行初始化,对于新手来说是及其友好的。</span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*5、大赛LOGO验证</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/0af67963547542fdb9397651c1b1933c.jpg" width="359" height="638" alt="0af67963547542fdb9397651c1b1933c.jpg"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/49f2ecd339394541baa00a255e27520c.jpg" width="367" height="653" alt="49f2ecd339394541baa00a255e27520c.jpg"></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
STM32温湿度检测仪演示视频.mp4
Stm32_Project.7z

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow