专业版
#第七届立创电赛#微型示波器

创建时间:4年前

描述

<p>本项目采用两个部分组成,分为核心和外设,它们之间的连接采用杜邦线连接,将杜邦线剪短至如下图所示<img src="//image.lceda.cn/pullimage/gx2WWEQHbyv6YIjKSEFZWeJmv8kDYRevEwpjlzmQ.jpeg" alt="IMG_20220901_145604.jpg"> 将线头裸露部分上锡然后焊接至排针焊盘 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/JvJW1W2QgDPHv0BycPQIrK4nUSiuBsFTfd02COWE.jpeg" alt="IMG_20220901_154150.jpg"> 完成焊接和连接以后如图所示 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/obD0dFIyttdRNRwNSEncXAkcGphtedOX4bdZuedP.jpeg" alt="IMG_20220901_165315.jpg"> 本工程硬件部分介绍如下; ① 电源管理电路: 电源管理模块由三部分组成。第一部分输出+5V直流电压,供给MCU和运放;第二部分输出-5V直流电压,供给运放;第三部分输出正1.5V直流电压,作为偏置电压。取1.5V作为测量负电压的参考基准点。下面我们进行详细说明: 电源输出+5V部分。这里是由外部+5V电压直接供给,作为整个电路系统的电源。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/rzjmVXAlrtD4FvmyvjAlZJrNS0XbtpOOe05Cl53v.png" alt="image.png"> 电源输出-5V部分。选择ICL7660电源芯片,将+5V转换成-5V。ICL7660是Maxim公司生产的小功率极性反转电源转换器。ICL7660的静态电流典型值为170μA,输入电压范围为1.5-10V,只需外接10μF的小体积电容效率高达98%合输出功率可达700mW(以DIP封装为例),符合输出100mA的要求。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/gwsmszIA1HYEDSFSCIEbINTXOkFaPC74fbNLV119.png" alt="image.png"> 电源输出+1.5V部分。最初采用LM2902芯片,把+5V降到+1.5V但由于一些问题,决定采用纽扣电池供电,但这的确不是一个好主意,后续会改成AM1117-1.5进行供电。 ② 前置采样电路: 这一部分作用是对直流信号和交流信号分别处理,同时进行电压的衰减,和进行限幅保护。 信号进入电路以后,首先经过一个开关,拨动开关决定是否串接一个电容进入电阻,如果串接的电容,那么根据“通交阻直”的特性,将对交流信号和直流信号进行区分。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/q98sHmsuxwZi7CweRfP8PfRizBSbUHzYql5wRbiQ.png" alt="image.png"> 之后经过两个串联电阻分压,和并联电容滤除毛刺。电阻过去,是四个1N4148,两两方向相同,一正一反并联在电路上。将信号限幅在正负1.4V。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/UBHOk93YErwWuirc5DQeEESwDputlGpOqyNv5Lwq.png" alt="image.png"> ③ ADC偏置运放电路: 采用三个运算放大器,第一个运放的作用是对信号进行了放大处理,将输入进来的电压信号(<=±1.4V)放大到正负1.5V,然后紧接一级运放做电压跟随器,之后接入1.5V的偏置电压,最后将信号输入N32G430的ADC外设引脚。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/AEelUIWtfOCpudkOb0iNe6eVMcM7s4ZY6AI8ssIM.png" alt="image.png"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/INC1F6TJSdbcHqj3dR9eAX6EVGVD3mfA17oVLgrw.png" alt="image.png"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/nOEcM6rJ6D1zXdCu6n3VJIH0zvYufYE12rVwufxk.png" alt="image.png"> 最后附上测试图片 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/RnJcE6JybQ8iV5W0EKkUuqJSLww1ygC4pQg97S6b.jpeg" alt="IMG_20220901_154127.jpg"> 目前波形还存在一些失真,还需要完善</p>

文档

BOM

附件

暂无

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow