版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第十届立创电赛#ai小智

创建时间:11个月前

208 0

描述

<p> 1、项目功能介绍</p> <p>基于 立创开源蓝牙模组SF32LB52制作的简易AI对话机器人,实现AI实时语音对话。它能够听懂你的情绪,解答你的疑惑,也能分享你的快乐。主要作为情感陪伴机器人,ai云女友</p> <p>2、项目属性</p> <p>项目首次公开;项目是基于嘉立创的SF32LB52模组以及嘉立创开源平台二次开发的产品;</p> <p> 3、开源协议</p> <p>GPL3.0开源;</p> <p>希望大家技术互通,相互学习;</p> <p>4、硬件部分</p> <p>主要注意解析以下几个部分:<br>音频输入电路解析</p> <p>1,输入部分麦克风采用的是筑基体话筒,核心是振膜与背景板组成的电容,通过声音振动改变电容的容值,进而产生电信号;</p> <p>2,电路电阻R3 10kΩ的作用是给麦克风提供基准电压的,使这个电压能够稳定在2~5V,确保信号稳定输出;</p> <p>3,电容U4 10nF的作用是负责滤除高频噪声,避免出现滋滋滋的造成,影响音质和音量;</p> <p>音频输出电路解析</p> <p>1,功放芯片为LM4871N,这一款是3W单声道AB类放大器,工作电压1.9到5.5v;</p> <p>2,电路采用的是差分输入模式,R7和R8建议设置为2KΩ的电阻,这样声音大些,根据R7和R8电阻值会影响喇叭的音量;</p> <p>3,电容C2、C5采用的是100nf,用来滤除高频噪声,通常低频噪声会使用大电容;</p> <p>4,主要注意喇叭接在H1端子上,选取的时候要适配功放的输出功率;</p> <p> </p> <p>5、软件部分</p> <p>sftool: 用于SF32系列SoC芯片的烧录<br>下载固件: 开发板的固件位于 https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases,下载最新release版本的压缩包。需要注意的是,一共需要bootloader.bin、ER_IROM2.bin、ER_IROM3.bin、ER_IROM1.bin 和ftab.bin这五个文件。 建议先下载sftool工具,下载完成后将这些文件放在sftool文件夹中,与sftool.exe同一路径。<br>开发板对应固件:小汤圆直插版(立创训练营): sf32lb52-xty-ai-tht.zip</p> <p> </p> <p><br>3D打印机部分得勾选侧面挖槽,否则会跟我一样用电烙铁开凹槽;</p> <p> </p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/b80712eb7f6d4767807beb3816ea239c.jpg" alt="" width="810" height="1200"></p> <p> </p> <p>6、BOM清单</p> <p> </p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/a41f1aa7b25243b1917778b0c5092a61.png" alt="" width="566" height="831"></p> <p> </p> <p> </p> <p><br>7、大赛LOGO验证</p> <p> </p> <p> </p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/66c259969bd241c89f3aceb5b772c7fd.png" alt="" width="1168" height="802"></p> <p> </p> <p><br>8、演示您的项目并录制成视频上传</p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
ai小智.mp4
【固件-1.3.2】sf32lb52-xty-ai-tht(2).zip

评论(1)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>logo验证需要上传实物图哦</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow