版本协议

GPL 3.0

标签
专业版
#第十届立创电赛#xiaozhiAI-SF32LB52

创建时间:1年前

521 1

描述

<h3 style="line-height:1.8;">* 1、项目功能介绍</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">这是一款基于思澈科技SF32LB52-MOD-N16R8模组的小智AI项目。电阻电容采用0805贴片物料,方便焊接,可充电。使用官方提供的固件,可直接使用。内部包含电池,可脱离电源线使用。</p> <h3 style="line-height:1.8;">*2、项目属性</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">项目根据官方插件款衍生而来,使用与官方插件款同样的原理图,并修改为贴片物料。同时将原使用的123A电池修改为软包电池,并添加充电电路。</p> <h3 style="line-height:1.8;">* 3、开源协议</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#95a5a6;font-size:14px;">GBL 3.0</span></p> <h3 style="line-height:1.8;">*4、硬件部分</h3> <hr> <ul> <li style="line-height:1.8;">电源部分:6PIN-TYPEC输入5V供电。TP4054锂电池充电电路部分,TP4054是一个完善的线性锂离子电池线性充电管理芯片,具有完整的涓流/恒定电流/恒定电压三段充电模式。SW1 是整个项目的电源开关,通过拨动 SW1 开关,进行断电和通电。</li> </ul> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/6f493c27b5d04596acfb53ada26fdf41.png" alt="6f493c27b5d04596acfb53ada26fdf41.png"></p> <ul> <li style="line-height:1.8;">主控:SF32LB52-MOD-N16R8模组。</li> </ul> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/0370fc4954c14d40af3f83ac66cb1f27.png" alt="0370fc4954c14d40af3f83ac66cb1f27.png"></p> <ul> <li style="line-height:1.8;">喇叭:LM4871M是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 1.9 - 5.5V。<br> <div> <div>通过实际测试发现,项目原理图中的 R9和 R10 电阻跟声音大小成线性关系,两个电阻越大,声音越小;两个电阻越小,声音越大。</div> </div> </li> </ul> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/7a14bd404f8f430abfab555af11dcd01.png" alt="7a14bd404f8f430abfab555af11dcd01.png"></p> <ul> <li style="line-height:1.8;">麦克风:C4 电容的作用就是对采集的信号进行滤波,滤除高频噪声,大多是滤除滋滋滋的声音或者声音沙哑问题。</li> </ul> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/cd6698c7aa024f47957883babfe41150.png" alt="cd6698c7aa024f47957883babfe41150.png"></p> <ul> <li style="line-height:1.8;">显示:使用8PIN排母,用于连接1.69寸彩色TFT显示屏模块,屏幕通过SPI协议控制,供电 3.3V。</li> </ul> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/840c8b6ecc98476d979ef3a640f2a459.png" alt="840c8b6ecc98476d979ef3a640f2a459.png"></p> <ul> <li style="line-height:1.8;">按键:通过按键进行控制,U2 PA34_KEY 是唤醒键 + 语音输入键,按下 U2 按键可以让主控从低功耗睡眠状态唤醒,当主控正在工作时,按下按键进行语音输入。</li> </ul> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/9f4338a4f7894a7abed558b47d500425.png" alt="9f4338a4f7894a7abed558b47d500425.png"></p> <div> <ul> <li>指示灯:通过与小智对话,通过指令“开灯”让LED闪烁。</li> </ul> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/6099c732fc7548da8448d2878d1e67f9.png" alt="6099c732fc7548da8448d2878d1e67f9.png"></p> <ul> <li>下载电路:通过串口进行下载的,必须使用 PA18 和 PA19 引脚下载。</li> </ul> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/1df84cce12bd45e588e3246f71784d95.png" alt="1df84cce12bd45e588e3246f71784d95.png"></p> </div> <h3 style="line-height:1.8;">*5、软件部分</h3> <p>在开始之前,我们需要进行一些前置工具,请确保完成以下的步骤:</p> <p>1. sftool: 用于SF32系列SoC芯片的烧录,sftool 是一个开源软件,可以在<a href="https://github.com/OpenSiFli/sftool" target="_blank">GitHub</a> 上找到它的源码。</p> <p>2. 下载固件:开发板的固件位于<a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases" target="_blank">https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases</a>,我们下载最新release版本的压缩包。需要注意的是,我们一共需要bootloader.bin、ER_IROM2.bin、ER_IROM3.bin、ER_IROM1.bin 和ftab.bin这五个文件。<br>建议先下载sftool工具,下载完成后将这些文件放在sftool文件夹中,与sftool.exe同一路径。</p> <p>3. 使用<a href="https://docs.sifli.com/projects/xiaozhi/sftool.html" target="_blank">sftool工具</a>烧录固件,打开终端之后输入如下命令(Windows): !!!需要注意的是:命令中的 ./sftool.exe 中的斜杠,在不同操作系统中有不同的表现: windows是反斜杠,linux是斜杠。</p> <div> <div><code>./sftool.exe -p COM3 -c SF32LB52 write_flash bootloader.bin@0x12010000 ftab.bin@0x12000000 ER_IROM2.bin@0x12A28000 ER_IROM3.bin@0x12268000 ER_IROM1.bin@0x12020000</code></div> <p><br>程序烧录参考<a href="https://lceda002.feishu.cn/wiki/B2LLwyC7binHuJkkHGMce03wnWf?fromScene=spaceOverview" target="_blank">插件版AI小智-固件烧录篇</a></p> </div> <p>固件使用的是官方提供的固件,后面改用了“<a href="https://oshwhub.com/eda_awmitlqu/works" target="_blank">小wei~</a>”大佬的固件,UI太漂亮了,都放在附件中了。然后就是固件烧录。</p> <p>首先需要找一个USB转串口模块,将其与板子连接好,注意连接线序:</p> <p>USB转串口模块      小智AI板</p> <p>  RX                           TX</p> <p>  TX                            RX</p> <p>  GND                        GND</p> <p>然后给设备通电等待烧录即可。</p> <h3 style="line-height:1.8;">*6、BOM清单</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">项目涉及的BOM清单如下,屏幕、电池、喇叭、螺丝另需自行购买。</p> <p>屏幕:11.8元。链接:<a href="https://item.taobao.com/item.htm?id=890566679777&pisk=gmbQGFaa1vDIVcjvAUPZfwBM96YWd5z4ybORi_3EweLpV4CFhQuy4kASPd1YtpruxTs1eOxepL-yPQ62I6uzt6P7P_CvpUSeLQBNFOmFLaJPQz1chHuFwalhjt5x8wrHz4THrUe43rz2t6YkyftQmwMHXBRzz2dpweYt3pGUDrzVt19V8OQ7uaSYSqAi24BJvhU9iddKp3381hdyaU3p22ntBdAJyUKJyAd9iQoK24d81fdewDnJwQHTWIdmpULRe1F6ZddJyUBR65OoIxu6sVvNOSH0p57SDNfpC43RJyxBhXJMsC7sWHpf9wg-ybABAKCpC-YOHm-OZ3_oZ4919iXkM9HLFLb16wIAHRoepiO5gg6YaDAwVwY6sG2SVKsRTib6vbnd1a9BDwKsN2CM7QBJVG2juBTFfn_Cx7DO9tJCDefrGJ56cGtD6hhSveSVgaxAJyMDQnA5CnSQh26A4gu2hDsrVftmPC9415ioq0ohAwrdvACXvCAw35Ns0WtpsC9415ioqHdMsfP_1mPC.&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itempic.d890566679777.6fd42e8dhn3MKp" target="_blank">1.69寸彩色TFT显示屏高清IPS LCD液晶屏模块240*280 SPI接口 </a></p> <p>电池:10.5元。链接:<a href="https://detail.1688.com/offer/888293690573.html?spm=a360q.8274423%2Fnew.goods.productname" target="_blank">3.7V2000mAh机器人聚合物锂电池PN103450蓝牙音箱锂电池组电源</a></p> <p>喇叭:5.9元。链接:<a href="https://item.taobao.com/item.htm?id=684864879619&pisk=gc7aGccg3PUZDVHQ59LqTOY9djY9HEy7nZ9XisfD1dvgDCamus5kG5eY6MRch9FY6F1D3tWBpqObX-3VLO1lfh6ffKADK9fs5Ka90t55etgbWGOmu91vmt_VMqRcitF9h5EC61Lvo8w7Fz1O6lTUwO7wsv4h9IRDiktiby5_O8w7PrritEyaFtGlD4BHaQYDsnmiKWRXgK0cnn0htpdviAAmSW5HppADnVvDtHAWNxmcnIcHtCdSox0ijDYH1pvDoqXctWR2KKYDotfnIz_cPldvjWSdhIQTRzYwE1vEo4lp3h4VOmg-yERMbZxXLBOC8C-wEHUSQU_Gdsb1WHem3ECC4tScEJi6IgRPL3saUVWPBIXe5aVYXHKcAgtNYR02dN9H0NYriPfe7d-l73cjzTfFigtFR74J7FvGcFCjaR1F7O1O8sGmxF81Y37wrzHMhM1PuI7YHyWPi_IDYZkN45MvtGyFkGkm0hApTLNUTpRRtiKiF7toDmK99BJ7svixDhApTLNUTmnvfYdeF5DC.&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.6fd42e8dhn3MKp&skuId=5776676077208" target="_blank">2828腔体喇叭 4欧3瓦 带线2P 1.25/2.0</a></p> <h3 style="line-height:1.8;">*7、大赛LOGO验证</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/19b21e54c916423ebcd035af23bc993a.png" alt="19b21e54c916423ebcd035af23bc993a.png"></p> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/333781107187449aa26f486b463a5a3d.png" alt="333781107187449aa26f486b463a5a3d.png"></p> <h3 style="line-height:1.8;">* 8、演示您的项目并录制成视频上传</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">B站视频:<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1A3Ycz6Ezc?t=19.8" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/BV1A3Ycz6Ezc?t=19.8</a></p> <p style="line-height:1.8;">视频号:</p> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/be464e70c7f64888ae20857b36cc692b.png" alt="be464e70c7f64888ae20857b36cc692b.png"></p> <h3 style="line-height:1.8;">#后续还须跟进的问题</h3> <ul> <li>喇叭声音有点小,R9、R10可以更换小一点的。</li> <li>因外壳设计时 没有考虑到接上排母后屏幕的高度,上盖暂时不能用,后期考虑用软排线代替排母。</li> <li>可以考虑重新设计PCB和外壳,充电电路可考虑使用IP5306,使用侧发音腔体喇叭,拾音和喇叭输出放屏幕旁边,所有按键放置在PCB顶部,TYPEC接口放侧面。</li> <li>可以考虑使用两块PCB,充电电路单独一块PCB放底部,TYPEC接口放背面,贴片也可以考虑使用0603封闭。</li> <li>向大佬的源代码学习,更换自己的UI。</li> </ul> <div> <div> <div> </div> </div> </div> <p style="line-height:1.8;"> </p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
sf32lb52-xty-改.zip
sf32lb52-xty-ai-tht.zip
279f1a7c513356f8f2456bf204425a55.mp4

评论(2)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>logo验证记得上传实物图哦</p>
BabyPharaoh 回复
<p>@lcds收到,下次一定。</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow