版本协议

Public Domain

标签
标准版
#第十届立创电赛#SEMG肌电信号采集模块设计

创建时间:1年前

视频

  • 立创电赛:《SEMG肌电信号采集模块设计》模块展示.mp4

  • 立创电赛:《SEMG肌电信号采集模块设计》系统展示.mp4

描述

<div> <h3 style="line-height:1.8;">1、项目功能介绍</h3> <hr> <div><br> <div><span> <span style="font-size:16px;"> 本项目以 RA4L1-KB 开发板为核心,针对表面肌电(sEMG)信号微弱易受干扰的特点,通过硬件与软件协同设计,实现高精度信号采集与处理。在硬件层面,采用一体化封装设计,将电极、放大滤波电路、双 T 陷波电路集成并包裹屏蔽层,大幅降低心电信号、工频噪声等传导耦合干扰。信号采集电路各模块紧密配合:信号缓冲电路与前置仪用运放放大电路,通过高输入阻抗设计,不仅实现不同导联间的阻抗匹配,还能对微弱肌电信号进行 200-1000 倍的前级放大;带通滤波电路精准设定 5-500Hz 的信号带宽,有效过滤环境杂波,仅保留肌肉电活动产生的有效信号;双 T 陷波滤波器针对 50/60Hz 工频噪声,提供超过 80dB 的抑制能力,确保信号纯净度;加法电路添加 1.5V 直流偏置,将双极性交流信号转换为 0-5V 单极性信号,适配 RA4L1-KB 开发板内置 12 位 ADC 的输入范围;电压跟随器隔离电路凭借低输出阻抗特性,减少信号传输损耗,增强驱动能力,为后续处理提供稳定输入。</span></span><span style="font-size:16px;">​</span></div> <div><span style="font-size:16px;"><span>  在软件层面,基于 RA4L1-KB 开发板的高性能 Cortex-M33 内核,搭载低功耗 RTOS 系统,实现多任务并行处理。通过优化 ADC 采样算法,支持最高 10kHz 采样频率,确保肌电信号细节完整捕捉;利用数字滤波算法对采集数据进行二次降噪,进一步提升信号质量。处理后的 sEMG 数据可通过开发板集成的 UART、SPI 或蓝牙模块,实时传输至 PC 端或移动设备。配套开发的可视化分析软件,支持时域波形显示、频域功率谱分析,可直观呈现肌肉收缩强度、疲劳程度等生理参数。</span>​</span></div> <div><span style="font-size:16px;"><span>  项目应用场景广泛,在医疗康复领域,可用于中风患者肢体运动功能评估,辅助制定个性化康复训练方案;体育训练中,通过实时监测运动员关键肌群的发力模式与疲劳状态,优化训练计划、预防运动损伤;智能家居场景下,结合手势识别算法,可实现基于肌电信号的非接触式人机交互控制。此外,开发板预留的丰富拓展接口,支持后续添加血氧、心率等多生理参数同步采集模块,构建综合性健康监测系统。肌电信号调理</span>电路原理如下图:</span></div> </div> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/QLDmCf6b61qJUF5YgsFqfC9htebxbhCKKkMJQGsR.png" alt="QLDmCf6b61qJUF5YgsFqfC9htebxbhCKKkMJQGsR.png"></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">2、项目属性</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#000000;font-size:16px;">项目首次公开,为原创项目,曾获奖项</span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;"> 3、开源协议</h3> <hr> <p><strong>BCD License</strong></p> <p><strong><a title="BSD License" href="https://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause" target="_blank">https://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause</a></strong></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">4、硬件部分</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><span style="font-size:16px;">    该肌电信号采集模块硬件设计以瑞萨RA4L1-KB开发板为主控核心,围绕表面肌电信号的低噪声采集、精准处理与稳定传输展开,通过模块化电路架构与抗干扰设计,实现无创、高精度的肌电信号采集,适配运动场景下的动态监测需求。 </span></p> <p style="line-height:1.8;"><span style="font-size:16px;">    在信号检测与导联配置上,模块延续无创设计思路,采用银/氯化银方形纽扣式表面电极贴片,搭配导电凝胶使用,避免植入式电极的有创损伤,同时保证皮肤贴合度与信号导电性。导联方式采用“空间电极+区域标记法”,将电极分环形区域贴于小臂(如“4”“5”环形区域放置8通道采集电极,“1”环形区域放置右腿驱动与参考端电极),提升肌电信号空间分辨率,减少远端肌肉信号干扰,为瑞萨RA4L1-KB开发板的多通道数据处理提供高质量原始信号输入。 </span></p> <p style="line-height:1.8;"><span style="font-size:16px;">    核心电路架构以瑞萨RA4L1-KB开发板为控制中枢,分为五大功能单元协同工作。信号缓冲与前级放大单元选用ADI的AD8221仪表放大器,通过3.2kΩ电阻设置16.4倍增益,实现高输入阻抗与高共模抑制比(CMRR),将微伏级肌电信号放大至可处理范围,同时抑制共模干扰;带通滤波单元由10Hz高通RC电路与1000Hz低通LRC电路组成,滤除低频基线漂移与高频噪声,保留20-150Hz有效肌电信号频段;双T陷波电路针对50Hz工频干扰,按“C1=C2=C、C3=2C,R1=R2=R、R3=R/2”参数设计,精准滤除供电噪声;加法电路加入1.5V直流偏置,将交流肌电信号抬升为正电压,匹配瑞萨RA4L1-KB开发板内置ADC的0-3.3V输入范围,避免信号截断;电压跟随器隔离电路实现前后级阻抗匹配,抑制尖脉冲干扰,确保信号稳定传输至主控。 </span></p> <p style="line-height:1.8;"><span style="font-size:16px;">    主控与外设协同设计上,瑞萨RA4L1-KB开发板承担核心数据处理与控制任务,其内置的高精度ADC外设负责采集处理后的肌电信号,支持多通道并行采样,满足模块对信号实时性处理的需求;通信方面,模块搭配HC-05蓝牙模块,通过开发板的UART接口实现肌电数据与姿态数据的无线回传,适配运动场景下的无束缚监测;电源模块采用模块化设计,通过LM7809、L7909分别提供+9V、-9V电压,为主控及放大电路供电,同时控制整体功耗与体积,契合便携化需求。 </span></p> <p style="line-height:1.8;"><span style="font-size:16px;">   抗干扰设计贯穿硬件全流程,保障信号采集精度。PCB布局中严格区分模拟地与数字地,通过磁珠单点连接,避免瑞萨RA4L1-KB开发板数字信号对模拟采样的干扰;电路外围增设屏蔽层,减少传导耦合干扰;电源端配置去耦电容,稳定供电电压,进一步降低噪声对微弱肌电信号的影响,确保模块在动态运动场景下仍能输出高质量信号,为后续时频特征分析与体能评估提供可靠数据支撑。 </span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">5、软件部分</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">    软件部分以瑞萨RA4L1-KB开发板为控制核心,采用分层架构与多任务调度逻辑,围绕肌电信号采集、预处理、数据传输及交互功能展开,同时适配硬件抗干扰需求,保障信号处理的实时性与准确性。</p> <p style="line-height:1.8;">    在软件架构上,采用“硬件层-驱动层-任务层”三级设计。硬件层依托瑞萨RA4L1-KB开发板的HAL库,完成ADC、UART、蓝牙等外设初始化配置;驱动层开发专用功能函数,包括ADC采集肌电原始数据、串口读取陀螺仪姿态信息、硬件滤波算法实现,以及与蓝牙模块、串口屏的通信控制;任务层基于RTOS创建多优先级任务,涵盖肌电信号采集预处理、上肢姿态数据解析、数据打包回传、串口屏显示交互等,通过时间片调度实现多任务并行,确保各功能响应及时。</p> <p style="line-height:1.8;">    信号预处理与特征提取是软件核心环节。针对采集的原始肌电信号,先通过IIR数字陷波器滤除50Hz工频噪声,再经6阶巴特沃兹FIR带通滤波器去除低频漂移与高频干扰;采用“时间窗+增量窗”分割信号,提取时域特征与频域特征,特征数据经PCA降维后,通过瑞萨RA4L1-KB开发板的USB CDC虚拟串口或蓝牙模块回传至上位机,同时支持本地串口屏实时显示信号波形与关键特征值。</p> <p style="line-height:1.8;">    数据传输与交互功能注重稳定性与易用性。通信方面,软件支持蓝牙与USB有线两种传输方式,蓝牙用于姿态数据与简化肌电数据的无线回传,USB则承担高采样率多通道肌电信号的高速传输,传输协议采用自定义帧格式,通过异或校验确保数据完整性;人机交互上,软件开发有限状态机逻辑,响应按键操作,驱动LED指示灯显示设备工作状态,串口屏动态刷新肌电波形、特征值及姿态角度,方便用户实时监控。</p> <p style="line-height:1.8;">    此外,软件还加入异常处理与优化机制。通过瑞萨RA4L1-KB开发板的看门狗定时器,监测程序运行状态,若因供电异常或堆栈溢出导致“跑飞”,则触发系统复位;在ADC采集环节,加入自校准功能,降低环境温度对采样精度的影响;针对多线程资源竞争问题,采用消息队列与信号量实现任务间同步,保障软件在动态运动场景下的稳定运行,为后续上位机的体能评估算法提供高质量数据支持。</p> <p style="line-height:1.8;"><img style="margin-left:auto;margin-right:auto;" src="//image.lceda.cn/pullimage/3Js0OOJGBmvf1cJRSZCqdye1okmprV3TblfH6hhL.png" alt="3Js0OOJGBmvf1cJRSZCqdye1okmprV3TblfH6hhL.png"></p> <p style="line-height:1.8;"><img style="margin-left:auto;margin-right:auto;" src="//image.lceda.cn/pullimage/gqIbQdqAEEFr0UghDCzWP7TvJYehXrzSiqGSxGTM.png" alt="gqIbQdqAEEFr0UghDCzWP7TvJYehXrzSiqGSxGTM.png"></p> <p style="line-height:1.8;"><img style="margin-left:auto;margin-right:auto;" src="//image.lceda.cn/pullimage/QSBWfZ2zADEgWld7C6cC6HvjFPflOuprj0HN4GB7.png" alt="QSBWfZ2zADEgWld7C6cC6HvjFPflOuprj0HN4GB7.png"></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">6、BOM清单</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">7、大赛LOGO验证</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/SHCTkH8qpzr3TA2JazHT2JscieZnYDDLLrqmhfqK.jpeg" width="957" height="1200" alt="SHCTkH8qpzr3TA2JazHT2JscieZnYDDLLrqmhfqK.jpeg"></p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/IS1sfTQwBjfqCR22JmNE6ol4J5Sc9YuQ6CPGrh8q.jpeg" width="959" height="718" alt="IS1sfTQwBjfqCR22JmNE6ol4J5Sc9YuQ6CPGrh8q.jpeg"></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;"> 8、演示您的项目并录制成视频上传</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"><span style="font-size:14px;"><a href="/posts/42551e8f2f2548cabc1c36626a42da94" target="_blank">前往查看更多详情 ></a></span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> </div>

文档

表面肌电传感器模块

表面肌电传感器模块

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part
1 100nF C4,C5,C6,C8,C26,C50,C56,C59,C62,C63,C15,C18,C30,C28,C36,C38,C39,C41,C43 C0805 19 CL21B104KBCNNNC SAMSUNG LCSC C1711
2 10uF C7,C9,C10,C12,C13,C27,C57,C58,C61,C64,C16,C17,C20,C19,C11,C14 C0805 16 CL21B106KOQNNNE SAMSUNG(三星) LCSC C95841
3 100nF C54,C51,C52 C0805 3 0805B104J500NT FH(风华) LCSC C29926
4 10pF C55,C65 C0805 2 CC0805GRNPO9BN100 YAGEO(国巨) LCSC C520053
5 10kΩ R32,R33,R34,R35 R0805 4 PTFR0805B10K0N9 RESI(开步睿思) LCSC C328436
6 LM358AD U10,U11,U4 SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 3 LM358AD ST(意法半导体) LCSC C5456123
7 1uF C60 C0603 1 CL10A105KB8NNNC SAMSUNG(三星) LCSC C15849
8 5002 U28,U3,U8,U12,U13,U14,U15,U16,U17,U18,U19,U20,U21,U22,U23,U24,U25,U26,U27 TEST-TH_BD2.54-P1.39 19 5002 Keystone LCSC C238123
9 200nF C53 C0805 1 NL0805B204K500CPBN HUI JU(汇聚) LCSC C918135
10 4.7kΩ R4 R0805 1 0805W8J0472T5E UNI-ROYAL(厚声) LCSC C26022
11 50kΩ R5,R6 R0805 2 AR05BTCW5002 Viking(光颉) LCSC C316211
12 RT0603BRD0732KL R7,R26 R0603 2 RT0603BRD0732KL YAGEO(国巨) LCSC C861325
13 10kΩ R8,R9 R0805 2 0805W8F1002T5E UNI-ROYAL(厚声) LCSC C17414
14 500kΩ R11 R0805 1 AR05BTCW5003 Viking(光颉) LCSC C316218
15 16kΩ R29 R0805 1 PTFR0805B16K0N9 RESI(开步睿思) LCSC C351605
16 2kΩ R30 R0805 1 PTFR0805B2K00N9 RESI(开步睿思) LCSC C375593
17 1kΩ R31 R0805 1 ERJPB6B1001V PANASONIC(松下) LCSC C413712
18 OP07AH U2,U9 TO99 2
19 FC-2012HRK-620D LED1,LED2,LED3 LED0805-RD_RED 3 FC-2012HRK-620D NATIONSTAR LCSC C84256
20 3kΩ R25,R27 R0805 2 AECR0805F3K00K9 RESI(开步睿思) LCSC C352212
21 1kΩ R28 R0805 1 PTFR0805B1K00N9 RESI(开步睿思) LCSC C328437
22 XH2.54-4P-SMD-V CN1 CONN-SMD_4P-P2.50_SHOU_2.54-4PLT 1 XH2.54-4P-SMD-V null LCSC C9900018314
23 M3 H1,H2,H3,H4 M3 4
24 1nF C1,C2,C3 C0805 3 CC0805JRNPOYBN102 YAGEO(国巨) LCSC C527214
25 10pF C34 C0805 1 TCC0805COG100J500BT CCTC(三环) LCSC C344177
26 10uF C35,C37 CAP-SMD_L2.0-W1.3-FD 2 T529P106M010AAE200 KEMET(基美) LCSC C696821
27 Black headphone jack J1 AUDIO-TH_PJ-3200 1 320B直插 BOOMELE(博穆精密) LCSC C18166
28 10kΩ R1 R0805 1 TR0805B10K0P0525Z EVER OHMS(天二科技) LCSC C188360
29 47kΩ R2,R3 R0805 2 PTFR0805B47K0P9 RESI(开步睿思) LCSC C479101
30 5.1kΩ R17,R18 R0805 2 RMC08055.1K1%N Tyohm(幸亚电阻) LCSC C269748
31 1.5kΩ R21 R0805 1 PTFR0805B1K50N9 RESI(开步睿思) LCSC C351598
32 7.5kΩ R22 R0805 1 RMC08057.5K1%N Tyohm(幸亚电阻) LCSC C325783
33 10kΩ R10,R16,R20 R0603 3 0603WAF1002T5E UniOhm LCSC C25804
34 AD8226ARZ U1 SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL 1 AD8226ARZ-R7 ADI(亚德诺)/LINEAR(凌特) LCSC C34250
35 LM358DRG4 U5,U6,U7 SOIC-8_L5.0-W3.2-P1.27-LS8.3-BL 3 LM358DRG4 TI(德州仪器) LCSC C350551

附件

附件名 下载
BOM_#第十届立创电赛#SEMG肌电信号采集模块设计_2025-10-22.csv

评论(3)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>完成项目可前往“立创电赛 - 首页”申请最高200元京东E卡哦:<a href="https://diy.szlcsc.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com</a></p>
立创电赛 回复
<p>请标注一下logo在板子哪个位置哦,或者上传清晰有logo的实物图</p>
立创电赛 回复
<p>恭喜您在“瑞萨MCU杯”第十届立创电子设计开源大赛中获得优胜奖,相关奖励及证书将于26年1月前发出!</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow