版本协议

BSD

标签
标准版
#第四届立创大赛#智慧农业系统

创建时间:6年前

项目主题:自拟主题

3384 1

描述

<p>注:*为必填项。</p> <p>【请在报名阶段填写 ↓】 *  简要介绍作品:项目应用在智慧农业领域主要包括在智慧农业大棚、室内生态植柜中的使用。利用传感器对种植环境温度、湿度、光照以及土壤含水量进行检测,然后将数据通过通信模块进行数据上传到OneNet云平台,后台可以通过网页或者小程序进行检测,根据数据情况进行对土壤水分补充、增加光照以及温度控制等操作。保证种植作物处于最佳的生长状态,同时对不同作物按照不同的生长特点进行控制,并采集作物生长过程的数据对原有数据进行修正。同时加上视频监控和报警装置,可以远程对农业作物生长进行直观的观察并且防止有恶意的认为破坏行为。</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】 *  一、作品详情; 室内生态植柜中的使用。利用传感器对种植环境温度、湿度、光照以及土壤含水量进行检测,然后将数据通过通信模块进行数据上传到OneNet云平台,后台可以通过网页或者小程序进行检测,根据数据情况进行对土壤水分补充、增加光照以及温度控制等操作。保证种植作物处于最佳的生长状态,同时对不同作物按照不同的生长特点进行控制,并采集作物生长过程的数据对原有数据进行修正。同时加上视频监控和报警装置,可以远程对农业作物生长进行直观的观察并且防止有恶意的认为破坏行为。</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】 <em>  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题; 在材料上使用了铝合金平台,在喷洒滑轨上会有卡顿影响喷洒效果,由于材料有限所以没有条件做1:1型号的,只能做一个小型进行调试,真正采用到实际场地还需考察 </em>  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点; 各模块介绍(1)温度控制模块:使用DS18b20作为温度检测用以控制排风扇降低温度 (2)湿度控制模块:采用HW-080土壤湿度传感器来控制湿度并控制电机进行洒水作业 (3)显示:使用了12864显示屏用以显示状态 (4)主控芯片:考虑到成本问题,采用了STC15系列单片机 (5)电机:采用了平台的直流电机控制</p> <p>![NRR3949]0\~VLWZ0T{2)_3$R.png](//image.lceda.cn/pullimage/38iVEpOCM4XyDSt0ErlmtCE0IaezRYSN3PcriE1x.png) *  四、作品材料清单;</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/vTyvR70m5p6REW8DA8zRsmvkmoeIPjeQvUOMGshG.png" alt="QQ图片20190922150441.png"> <em>  五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛) <img src="//image.lceda.cn/pullimage/OtwCgmI2eSTPnf5nJ2gpWCd8HFEXZ5Vi5doEWHLS.jpeg" alt="3977fb37f390218fcf281bf39e5df53.jpg"> </em>  六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛) 在附件中    七、开源文档。</p>

文档

BOM

暂无

附件

附件名 下载
60ff38a2d7f1b169ab07257a7b9ff30b.mp4

成员

评论(3)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
jixin001 回复
<p>兄弟你的创意很棒啊。第一次见这种方式浇水的。实际农业生产环境中,这种方法是否可行,其部署难度会不会很大?</p>
jixin001 回复
<p>请原谅我看到你掉下去的那一刻,不厚道的笑了,哈哈。想起了我大学时代的岁月,也是弄这些看起来没用的玩意儿,其实很有用,帮助锻炼自己解决问题的能力。加油!</p>
立创电赛 回复
<p>恭喜您的项目获得第四届立创电子设计大赛参与奖,点击查看获奖名单:<a href="https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92</a></p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow