版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第十届立创电赛#小智对话AI机器人

创建时间:11个月前

313 0

描述

<h3 style="line-height:1.8;">1、项目介绍</h3> <div><hr> <p style="line-height:1.8;"> </p> </div> <p><span style="background-color:#ffffff;color:#252933;font-family:'Microsoft YaHei', '微软雅黑', '宋体', 'Arial Narrow', HELVETICA;font-size:16px;">此作品为2025暑期立创训练营项目</span></p> <p> </p> <h3 style="line-height:1.8;">2、项目功能</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p>基于 立创开源蓝牙模组 制作的简易AI对话机器人,实现AI实时语音对话。它能够听懂你的情绪,解答你的疑惑,也能分享你的快乐。</p> <p>此项目使用SF32模块,与手机端蓝牙进行网络共享实现AI对话联网,我使用了最新版本的1.3.3的代码烧录<br><span style="color:#252933;font-family:'Microsoft YaHei', '微软雅黑', '宋体', 'Arial Narrow', HELVETICA;font-size:16px;background-color:#ffffff;">项目开源代码:</span><a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf323" target="_blank">https://github.com/78/xiaozhi-sf32</a><br><br></p> <h3>3、项目参数</h3> <p><code>SF32LB52-MOD-1</code> 是一款通用型低功耗双模蓝牙MCU模组,采用思澈科技的 <code>SF32LB525UC6</code> 芯片,搭载 <code>Arm STAR-MC1</code> 双核处理器,工作频率高达 <code>240MHz</code>。模组具有丰富的外设接口,包括:<code>GPIO</code>、<code>SPI</code>、<code>LCD</code>、 <code>MPI</code>、<code>UART</code>、<code>I2C</code>、<code>PWM</code>、<code>SDIO</code>、<code>USB2.0 FS</code>、模拟音频输入和输出。</p> <hr> <p><code>SF32LB52</code> 芯片在小米、荣耀、KEEP 等多家一二线品牌客户中被广泛使用。</p> <hr> <p>模组集成 8MB 8 线高速 PSRAM 和 16MB 的 Nor Flash,均支持 xip 访问,超大资源,适用于各种场景。</p> <p>模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于 AioT 领域的多种应用场景,例如语音命令识 别、智能家居,智能钥匙,智能控制面板等。</p> <p>模组支持锂离子电池供电,电池 VBAT+ 直接连模组 VSYS 管脚。也支持用 DCDC 或 LDO 等电源芯片输出 给 VSYS 供电,电压范围要求 3.7V~4.7V。 <code>SF32LB52-MOD-1</code> 支持PCB板载天线,另有型号支持通过 IPEX 连接器连接外部天线,工作温度 <code>-40</code> 到 <code>85°C</code>。</p> <p>软件开发参照wiki,包含上手教程,外设驱动使用,常见问题QA等</p> <ul> <li><a href="https://wiki.sifli.com/" target="_blank">https://wiki.sifli.com/</a></li> </ul> <p>面向开发者和中小客户友好,全部软硬件资料开源,并提供官方技术支持。SDK以及调试下载工具支持Windows、Linux、MACOS全平台开发。</p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
立创电赛:{小智AI}-{SF32LB52}.mp4

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow