标准版
#第五届立创电子设计大赛#Wi-Fi名片

创建时间:6年前

项目主题:自由主题

视频

  • 01-1.mp4

  • 02-1.mp4

  • 03-1.mp4

  • 04-1.mp4

描述

<p>注:*为必填项。</p> <p>【请在报名阶段填写 ↓】 <em>  1、自我/团队介绍          我来自安徽芜湖,从事了多年移动端软件开发,今年入了硬件的坑,从此无法自拔,沉迷其中。 </em>  2、简要介绍项目          当手机或电脑连接上名片的Wi-Fi后会自动打开个人网站主页。</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】 <em>  1、描述项目详情          今年早些时候看到国外大神的Linux名片,感觉很酷,所以我也想做一个自己的名片。过年送礼、谈生意啊,给一个这样的名片出去倍有面子。          制作这个项目调用了我各方面的技能,PCB设计、阻抗匹配、嵌入式程序、Web程序、3D建模、原型图和UI设计都是我一个人完成。          网站可以通过浏览器更新,名片连网后可以升级固件和更新网站,USB接口即插即用,板载Led灯可以操作,还能切换信道,物料成本在10元左右。 </em>  2、描述项目所面临的挑战及所解决的问题          这个项目最难的地方在阻抗匹配,阻抗不匹配会导致打开网页速度变慢,对于一个有工匠精神的人来说是不可以忍受的。我用了各种方式,包括改板子、更换元器件、学习射频原理、用仿真软件、用网分仪。最后终于用双层板做到和四层板加屏蔽罩的开发板接近的水平。          其次在存储和读取网站,走过了不少弯路,最终用了折中的方法,即程序和网站都在一个Flash里面,这样减少了软件投入,把时间和精力放到了最重要的提速上面,其次降低了物料成本,缺点就是最大只能存储15MB的数据。 <em>  3、描述项目硬件、软件部分涉及到的关键点          硬件:双层板2.4GHz天线阻抗匹配、成本低、USB即插即用。          软件:浏览器更新网站、名片连网后能升级固件和更新网站、切换信道、控制Led灯。 </em>  4、项目材料清单展示           射频MCU: ESP8266EX                       1           SPIFLASH: W25Q128JVSIQTR         1           晶振: TXC 7V26000012                       1           LDO: ME6211A33M3G-N                    1           二极管: PESD3V3L1BA,115                1           LED: 红光 0402                                   2           电容: 1uF 0201                                    2           电容: 12pF 0201                                  2           电容: 10uF 0402                                  1           电容: 104,22pF,2.4pF,2.0pF 0201        1           电感: 4.3nH,2.9nH 0201                      1           电阻: 12kΩ 1% 0201                            3           电阻: 130Ω 0402                                  1           USB卡扣塑料件                                   1 <em>  5、项目图片上传           5.1、PCB上印制大赛logo图片,若无视为放弃参赛 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/vyuhUUicRzR6lFGQpaOjvWlau9jPkF2HqhF5Sa9l.jpeg" alt="IMG_20200916_184059.jpg">           5.2、项目其它图片 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/YDcZjDYTnEQpvueVwwwmVWqkyZpsCJNL2RaOb33p.jpeg" alt="js1.jpg"> </em>   6、演示您的项目并录制成视频上传           6.1、视频上传大赛官网           6.2、B站视频标题和链接                     <a href="https://www.bilibili.com/video/BV1c5411j7h9" target="_blank">第五届立创电子设计大赛:《Wi-Fi名片》项目-个人介绍</a>                     <a href="https://www.bilibili.com/video/BV18K411P7Zs" target="_blank">第五届立创电子设计大赛:《Wi-Fi名片》项目-项目介绍</a>                     <a href="https://www.bilibili.com/video/BV1G54y11733" target="_blank">第五届立创电子设计大赛:《Wi-Fi名片》项目-功能演示&性能测试</a>                     <a href="https://www.bilibili.com/video/BV1wK4y1Y7S2" target="_blank">第五届立创电子设计大赛:《Wi-Fi名片》项目-更多</a></p> <p>注意事项:①:视频要求:请横屏拍摄,分辨率不低于1280×720,格式Mp4/Mov,单个视频大小限100M内;②:视频上传:请同步上传至大赛官网和B站(<a href="www.bilibili.com" target="_blank">www.bilibili.com</a>),B站人气TOP10项目将获得1000-5000元现金奖励,其它上传项目获得100元立创商城无门槛券;③:视频标题:第五届立创电子设计大赛:{项目名称}-{视频模块名称};如第五届立创电子设计大赛:《自动驾驶》项目-团队介绍。</p> <p><em>  7、是否首次公开发布           7.1、项目之前是否发表过或获奖,请说明                     在立创开源硬件平台发布过 <a href="https://oshwhub.com/kukela/mybusinesscard" target="_blank">链接</a>。           7.2、若项目是在原有基础上优化,请说明优化部分                     在原来项目的基础上优化了阻抗匹配,提高了传输速度。 </em>  8、开源文档           <a href="https://gitee.com/kukela/MyBusinessCard" target="_blank">码云</a>、<a href="https://github.com/kukela/MyBusinessCard" target="_blank">Github</a> *  9、参考文献           参考了 George Hilliard 的名片外观           0a-esp8266ex_datasheet_cn.pdf(ESP8266EX技术规格书)           esp8266_hardware_design_guidelines_cn.pdf(ESP8266硬件设计指南)</p> <p>点击链接了解更多详情:<a href="https://www.szlcsc.com/go/dsxq" target="_blank">https://www.szlcsc.com/go/dsxq</a></p>

文档

Sheet_1

PCB_2020-08-15_14-10-44

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part
1 ME6211A33M3G-N LDO1 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 1
2 2.9n L1 L0201 1
3 4.3n L2 L0201 1
4 19-217/R6C-AL1M2VY/3T LED2,LED1 LED0402-RD 2
5 2.4p C7 C0201 1
6 1u C5,C8 C0201 2
7 12p C1,C2 C0201 2
8 104 C3 C0201 1
9 10u C4 C0402 1
10 22p C9 C0201 1
11 2.0p C6 C0201 1
12 26MHz X1 OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL_TXC 1
13 130 R4 R0402 1
14 12k R2,R3 R0201 2
15 200 R5 R0201 1
16 12k 1% R1 R0201 1
17 PESD3V3L1BA,115 D1 SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-BI 1
18 ANT_PCB_2.4G ANT1 ANT_PCB_2.4G 1
19 USBPCB JP1 USB-A-PCB 1
20 W25Q128JVSIQTR U2 SOP-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS8.0-BL 1
21 2.4GHz U1 QFN-32_L5.0-W5.0-P0.50-BL-EP3.7 1
22 HDR-M-2.54_1x4 J1 HDR-M-2.54_1X4 1

附件

暂无

成员

评论(6)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>距提交截止仅剩26天,立即完善项目有机会赢3万元现金大奖、知名创投机构投资意向、名企名校资深评委指导、优秀项目全方位包装宣传机会;更多大赛详情见:<a href="https://diy.szlcsc.com/posts/34f1707c52034835810b0b5719b583bb" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com/posts/34f1707c52034835810b0b5719b583bb</a></p>
立创电赛 回复
<p><span class="colour" style="color:rgb(85,85,85);">“GD32杯”第五届立创电子设计大赛【网络人气TOP榜单】更新中,入榜TOP10将获得1000-5000元奖励,详见:</span><a href="https://diy.szlcsc.com/posts/77584d2f66a34eed97ebf5ae488004fb" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com/posts/77584d2f66a34eed97ebf5ae488004fb</a></p>
立创电赛 回复
<p><span class="colour" style="color:rgb(85,85,85);">恭喜您的项目在第五届立创电子设计大赛中获得人气奖!</span></p>
kukela 回复
<p>@LCDS 谢谢立创EDA和立创商城的支持,我明年会继续创新</p>
eda_sahipldj 回复
<p>请问视频4-1里面的HFSS演示的那个模型是怎么导入HFSS的?<br/>不会是直接在HFSS里面建模的吧</p>
正义的伙伴 回复
<p>阻抗匹配这里用什么方法解决的</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow