版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第九届立创电赛#温湿度测试仪

创建时间:2年前

1936 2

描述

<p><h3 style="line-height: 1.8;">* 1、项目功能介绍</h3> <p style="line-height: 1.8;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;本次温湿度检测仪适合新入手小白入门的第一个复刻项目,选它准没错。</strong></span></p> <p style="line-height: 1.8;">&nbsp; 3D打印机的耗材很容易受到温度和湿度的影响,设计这一款温度和湿度测试仪能更好的检测温度和湿度,方便更好的储存材料,节约材料。本次温湿度检测仪有如下特点:</p> <p style="line-height: 1.8;">1. 采用的STM32G030K6T6芯片有高性能内核、丰富的内存资源、高效的外设接口、低功耗设计、高集成度和可靠性、广泛的应用领域、良好的开发支持等优点,其中它的宽工作范围:可在-40&deg;C至85&deg;C的环境温度和2.0 V至3.6 V的电源电压下工作,适应各种恶劣环境,大大的提高了可检测范围。</p> <p style="line-height: 1.8;">2. 采用SHT40传感器以其高精度测量、优异的稳定性和长期可靠性、快速响应和高灵敏度、低功耗设计、广泛的测量范围、强大的抗干扰能力、易于集成和应用以及集成可变功率加热器等优点,在温湿度测量领域展现出了强大的竞争力。其中SHT40传感器可以测量0至100%的相对湿度以及-40℃至125℃的温度范围,覆盖了大多数实际应用场景的需求。还增强了抗干扰能力,能够更好地抵抗电磁干扰(EMI)和其他环境因素的影响,确保在复杂环境中也能提供可靠的测量结果。</p> <p style="line-height: 1.8;">3. 三级共阴数码管(即共阴极数码管)在控制电路简单性、字符显示多样性、批量生产成本、人类思维习惯符合性以及功耗方面均表现出明显的优点。这些优点使得共阴极数码管在数字显示领域得到了广泛的应用。当需要点亮某个数字或字符时,控制电路只需向对应数字的阳极引脚发送高电平信号,同时向共阴极引脚发送低电平信号。这种控制方式相对直观且易于实现,特别是在需要显示多个字符时,只需控制对应字符的阳极引脚,从而简化了控制电路的复杂度。</p> <p style="line-height: 1.8;">4.采用两节5号电池盒,提供了3V的稳定电压。</p> <p style="line-height: 1.8;">5.采用SN74HC595PWR寄存器,移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟输入,便于精确控制数据的移位和锁存。支持2V至6V的宽工作电压范围,适应不同电压需求的应用场景。可在-40℃至85℃的温度范围内稳定工作,满足多种环境条件下的应用需求。</p> <h3 style="line-height: 1.8;"><em>2、项目属性</h3> <p style="line-height: 1.8;">该项目是首次公开,项目为原创,项目没有在其他比赛中获奖,主要参加第九届立创电赛活动</p> <h3 style="line-height: 1.8;"></em> 3、开源协议</h3> <p>本次项目全部开源,包括硬件和软件。项目核心功能开源80%以上。</p> <h3 style="line-height: 1.8;"><em>4、硬件部分</h3> <p style="line-height: 1.8;">&nbsp; 项目实现原理和机制:传感器将温湿度信号转化为电信号后,这些电信号需要经过一系列的处理才能被最终显示。处理过程通常包括信号放大、滤波、模数转换(AD转换)等步骤。处理后的数字信号被送入微控制器进行进一步的数据处理和分析,并最终在温湿度检测仪的数码管上以数字形式呈现出来。</p> <p style="line-height: 1.8;">注意事项:1. 在选购元件时应该注意型号 和样子,购买的元件应该至少准备三套的量,避免突发情况发生。温湿度传感器SHT40<img src="//image.lceda.cn/oshwhub/4e144cae5a514a8288f06250118e4e80.jpg" alt="" width="86" height="105" />(BOM表中没有,这是必备的传感器,与电路板中的U2排母配合使用,使用时注意辨别方向<img src="//image.lceda.cn/oshwhub/0a578ccab7a44a2ab1884370b11a327d.jpg" alt="" width="154" height="120" />)</p> <p style="line-height: 1.8;">2. 焊接时注意控制电络铁的温度,防止温度过高损坏焊盘和元件,推荐温度350-380。焊接时应避免过度反复焊接同一个元件,这样可能会导致元件的引脚破损和元件温度过高损坏。焊接完成时应该检查元件是否连锡,元件是否焊接成功,检查有没有虚焊。通电之前应该检查电路板是否短路,避免短路烧毁电路板。</p> <p style="line-height: 1.8;">3. 数码管显示异常,应该检查对应的寄存器是否焊接好,避免虚焊。<img src="//image.lceda.cn/oshwhub/3e6542451c3c4c7392c7a5613db7aa17.jpg" alt="" width="73" height="125" />显示不全。当电源指示灯通电后只闪一下就熄灭了,应该检查电路板的电路情况,多数情况下是短路了。当问题不能解决时可以考虑重新焊接一块。</p> <p style="line-height: 1.8;">4. 实物展示:<img src="//image.lceda.cn/oshwhub/16d56bb3f6a143fea61da7464da05464.jpg" alt="" width="389" height="300" /></p> <h3 style="line-height: 1.8;"></em>5、软件部分</h3> <hr /> <p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/fc62f17895be40c2aa46ccc0c9a3c347.png" width="206" height="115" />这是本次项目需要的软件,STM32CubeMX主要控制STM32G030K6T6芯片的引脚连接情况,keil5主要修改STM32CubeMX产生的代码以及把程序烧录到电路板中,工程源码已经放在附件中。</p> <p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/aba869d88932415681a393340e40564c.png" width="384" height="345" />在STM32CubeMX中选择引脚的功能时,引脚备注尽量保持一致,方便找到对应的程序。</p> <p style="line-height: 1.8;">在keil5中<img src="//image.lceda.cn/oshwhub/c6c096a5e80a4dd2b48346a484e51db7.png" width="354" height="310" />应打开此文件进行烧录。当第一次编译出现问题时应该选择最高版本就行再次编译。<img src="//image.lceda.cn/oshwhub/038e0f5f60b6496f9ebc17adadc44913.png" width="477" height="358" /></p> <p style="line-height: 1.8;">烧录方法:烧录程序采用了<img src="//image.lceda.cn/oshwhub/661b1a5dd6f24114b73eb15865dbd6e3.jpg" width="178" height="139" />ST-LINK V2/STM32仿真器,烧录时注意选择适合的仿真器。仿真器连接不上时应该注意是否安装ST-LINK V2驱动。<img src="//image.lceda.cn/oshwhub/7c8e4b4f22e745a5971f09a42f1412d0.png" width="434" height="264" /></p> <p style="line-height: 1.8;">温度<img src="//image.lceda.cn/oshwhub/e3ee23f09536404bb7ead1695026d7e9.jpg" alt="" width="452" height="728" />湿度<img src="//image.lceda.cn/oshwhub/aa07d53c753149d8a0459072febfb915.jpg" alt="" width="458" height="737" /></p> <h3 style="line-height: 1.8;"><em>6、BOM清单</h3> <hr /> <p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #95a5a6; font-size: 14px;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/2uOoDo30TObfKuCqdIrwdTBzClPxO156beJcQmRE.png" alt="" width="753" height="407" /></span></p> <h3 style="line-height: 1.8;"></em>7、大赛LOGO验证</h3> <hr /> <p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/R5s1u3D2q2VFUPNkBqKJx47DZLwVlbk0C8VANabT.png" alt="" width="484" height="306" /></p> <h3 style="line-height: 1.8;">* 8、演示您的项目并录制成视频上传</h3> <p style="line-height: 1.8;">第九届立创电赛-温湿度检测仪</p> <p style="line-height: 1.8;"><span style="color: #95a5a6; font-size: 14px;"><a href="<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1tFiFe8Eti/?vd_source=4ac67afac7ae1e16a3ffc46bf5b0bba9" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/BV1tFiFe8Eti/?vd_source=4ac67afac7ae1e16a3ffc46bf5b0bba9"&gt;https://www.bilibili.com/video/BV1tFiFe8Eti/?vd_source=4ac67afac7ae1e16a3ffc46bf5b0bba9&lt;/a&gt;&lt;a</a> href="<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1tFiFe8Eti/?spm_id_from=333.999.list.card_archive.click&amp;amp;vd_source=4ac67afac7ae1e16a3ffc46bf5b0bba9" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/BV1tFiFe8Eti/?spm_id_from=333.999.list.card_archive.click&amp;amp;vd_source=4ac67afac7ae1e16a3ffc46bf5b0bba9"&gt;第九届立创电赛-温湿度检测仪&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span</a> style="color: #95a5a6; font-size: 14px;">。</span></p> <p style="line-height: 1.8;">实物展示视频在附件。</p> <h3 style="line-height: 1.8;">9、外壳介绍</h3> <p>本次项目我还设计了一个外壳,3D打印文件在附录。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/9ef63ef80fae42b990285d8b4f5b11b2.png" width="702" height="457" /></p> <p>分为三个部分:正面盖、后面盒,电池盖<img src="//image.lceda.cn/oshwhub/4f02362fb2b84eb9a51cbf2c6d8afa71.png" alt="" width="729" height="578" /></p></p>
  • 温湿度实物展示.mp4

  • 温湿度外壳2.mp4

文档

BOM

附件

附件名 下载
ProProject_温湿度测量仪1_2024-07-12.epro
软件部分.zip
BOM_Board1_PCB1.xlsx
温湿度检测仪外壳散装.STEP
温湿度实物展示.mp4
温湿度外壳2.mp4

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow