专业版
#第十届立创电赛#羊头山派

创建时间:1年前

332 2

描述

<h2>项目简介</h2> <p>本项目聚焦于开发一款基于sf32lb52的小智语音助手设备。sf32lb52芯片以其低功耗、高性能的特性,为整个语音助手系统提供了稳定且高效的运行支撑。1.69寸屏幕的加入,为语音助手增添了视觉交互的维度。它能够以图文并茂的形式呈现信息,比如在查询新闻时,不仅能听到语音播报,还能在屏幕上看到新闻标题和简要内容。这种多感官的交互方式,让用户获取信息更加全面和高效,增强了交互的直观性和趣味性。</p> <p>值得一提的是,该设备将所有IO接口全部引出。这一设计极大地拓展了设备的功能边界,我们可以根据自身需求连接各种各样的外部设备。比如在智能家居场景中,连接智能门锁、窗帘电机等,用户只需下达语音指令,就能轻松实现开门、开关窗帘等操作。再如在工业监控场景,连接各类传感器,实时监测环境参数,并通过语音和屏幕反馈数据。小智语音助手凭借其强大的扩展性和实用的屏幕显示功能,将为不同领域带来更智能、便捷的体验。</p> <h2>原理解析</h2> <h3>主控</h3> <p>在本项目中,选用了立创·开源 SF32LB52 模组作为主控。它是一款蓝牙低功耗芯片,主频高达 240MHz,内部集成了 8MB PSRAM 和 16MB Flash,支持锂电池直接供电,能很好地满足项目对于数据存储和处理的需求。 在功耗方面,该模组表现十分出色。BLE 连接功耗(1S 间隔)仅需 7μA,BT 连接功耗(1S 间隔)仅需 10μA。更突出的是,其 BLE + BT 双连接功耗相比同行单 BT 连接功耗可降低 60%,有效延长了设备的续航时间。 功能上,此模组支持 BT PAN 功能,可直接连接手机实现上网。与 WIFI 相比,它的功耗更低,在电池供电场景下具有明显优势。即便在带屏连接的情况下,功耗也仅为 30mA。 在电源连接方面,可直接将电池电源连接到模组的电源输入引脚 VSYS,但要特别注意该模组对电压范围的要求,需在 3.7V - 4.7V 之间,3.3V 和 5V 供电均不可行。另外,模组的 VDD33_VOUT2 输出由软件控制,只有在芯片正常启动后才会输出 3V3 电压。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/788d67843bf6451a9c7c5b2b79053a5b.png" alt="image.png"></p> <h3>电源电路:</h3> <p>本电源电路采用 3.7V 软包电池供电,它为整个系统提供稳定的电力支持。SW1 拨动开关是电路的关键控制部件,将其拨到左边时,电路进入充电模式,此时 tp4056 充电芯片开始工作,它能高效且安全地为电池充电。同时,红灯亮起,明确告知用户电池正在充电中。当电池充满电后,指示灯会自动切换,绿灯亮起,提醒用户充电已完成。将 SW1 拨到右边,电路则开启,设备可以正常运行。这种设计既简单直观,又能有效保障电池的充电安全和设备的稳定使用。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/05704650ed3444efbaf7425549ce5917.png" alt="image.png"></p> <h3>LED电路:</h3> <p>作为发光元件,其阴极连接到主控的PA23引脚,阳极通过10kΩ电阻连接到3.3V电源。当主控的PA23引脚输出低电平时,LED的阴极电位降低,与阳极的3.3V电源之间形成电压差,电流经过电阻限流后通过LED,使其发光。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/9d2938f8ae084c3eb2b99d6d13a7c05f.png" alt="image.png"></p> <h3>按键电路</h3> <p>本项目通过按键进行控制,U2 PA34_KEY 是唤醒键 + 语音输入键,按下 U2 按键可以让主控从低功耗睡眠状态唤醒,当主控正在工作时,按下按键进行语音输入。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/e776dd0152dc48dbbc657adbdf342e76.png" alt="image.png"></p> <h3>屏幕</h3> <p>使用1.69寸TFT液晶屏,采用ST7789驱动,分辨率240x280,LCD圆角屏设计,支持SPI通信协议,3.3V供电,可通过主控硬件SPI外设实现高速通信与快速刷新。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/e472294cd92a42c9a27358ff8ff8f823.png" alt="image.png"></p> <h3>麦克风</h3> <p>RP1在原理图中的作用是为麦克风正极提供基准电压MIC_BIAS,该电压由模组控制输出,可实现低功耗。它是电位器,阻值调节需注意,过低会使采集音频信号弱,过高易引入噪声,一般10k左右为佳,大家根据情况自行调节</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/58fc03c096414246a31d10041e56d02f.png" alt="image.png"></p> <h3>喇叭功放</h3> <p>此音频功放系统基于 LM4871 芯片,属 3W 单声道 AB 类,工作于 1.9 - 5.5V,实际输出 1W。经测试,输入阻值与音量线性负相关,配备电位器实现音量调节。其 1 脚 Shutdown 为掉电控制,通过 R6 设默认高电平停功,PA26 低电平启动,实现低功耗运行。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/be8d0c6ddd204e199d125528d93be60b.png" alt="image.png"></p> <h3>下载</h3> <p>模组的下载是通过串口进行下载的,使用 PA18 和 PA19 引脚下载。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/43a487ae4c054bb6a2001985da3f46ed.png" alt="image.png"> 本项目使用立创 CH340X 模块的接口作为下载器。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/f5933fe67f80451f9e112910e56fdf7b.png" alt="image.png"></p> <h2>扩展IO</h2> <p>设备的扩展性和灵活性非常重要。闲IO的引出,为用户提供了无与伦比的扩展便利性,就如同为设备开启了一扇通往无限可能的大门。它打破了传统设备功能固定的局限,让大家可以根据自身的实际需求,轻松地连接各种外部设备或模块。无论是添加传感器以实现更多的数据采集,还是连接特殊的执行器来拓展设备的控制能力,都能通过这引出的空闲IO快速实现</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/1f38343345fa4d0297efe6b79ece7115.png" alt="image.png"></p> <h2>软件代码</h2> <p>感谢小智的开源<a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases" target="_blank">小智官方固件</a></p> <h2>注意事项</h2> <ul> <li>VSYS供电3.7V - 4.7V 之间,3.3V 和 5V 供电均不可行</li> <li>在连接板子设备之前,请打开手机的蓝牙网络共享功能</li> </ul> <h2>实物图</h2> <p>PCB正面 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/1f04d66f56c3484498e94be42f0ddbb0.png" alt="image.png"> PCB背面 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/ce281facc57b4e2e89536252f4a9626d.png" alt="image.png"> 安装外壳后正面 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/df23344c02f6482195051a0d6265e592.png" alt="image.png"> 安装外壳后背面 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/783a88df76e3466e872dfee0df1eb981.png" alt="image.png"></p>
  • 微信视频2025-09-09_142651_137.mp4

  • 微信视频2025-09-09_142657_714.mp4

  • 微信视频2025-09-09_142703_434.mp4

文档

BOM

附件

附件名 下载
微信视频2025-09-09_142651_137.mp4
微信视频2025-09-09_142657_714.mp4
微信视频2025-09-09_142703_434.mp4

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow