版本协议

BSD

标签
标准版
#第二届立创大赛#智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器

创建时间:7年前

项目主题:IoT(物联网)

6192 9

描述

<p><strong>一、作品简介</strong>例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;  板图截图如下,由主板和CPU板组合而成,目的是组合方便,可以适用于任何形式的开关电源组成的电动车充电器,实际也是一款全功能的数字电源,输出电压可以从0-100V或更高,电流0-6A可调。自动运行状态下目前仅适合充电电流3A以下60V以下的电池组 。 <strong>2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;</strong> 技术领域 本智能充电器可应用于<strong><strong>电动车、汽车、UPS、太阳能发电系统等</strong></strong>常用的铅酸电池的充电及充电管理。</p> <p>技术背景<strong><strong>电动车铅酸电池</strong></strong>充电器,是由使用集成电路3842或类似芯片控制的ACDC(alternating current direct current 交流转换为直流)电源,加控制系统组成,因为控制系统多数用运放调节,稍好一点的,也有用MCU(Micro Control Unit意思为微处理控制单元)加一些逻辑控制。但市场上 <strong><strong>大中型电动车充电器厂家</strong></strong>基本上都是使用便宜的单片机作为控制单元,程序一般只有1-2K,价格在0.5-0.7元左右,根本无法满足铅酸电池控制的需求</p> <p>目前市场上大多数</p> <p>常规3842的方案,无辅助电源,控制部分的稳压电路复杂,主变压器一般有4个绕组,高压侧二个,低压侧二个,工艺复杂,生产调试麻烦,控制不容易稳定,可靠性大大降低。 3842的电源一般要二组隔离(一组在高压侧,一组在低压侧)的辅助电源,一组为自身工作的辅助电源,另一组为输出闭环控制的辅助电源,随着充电器负载电压或电流的波动,二个辅助绕组电压变化比较大,导致3842的控制电压波动大(有时能超出30V),容易导致MOS开关管炸机,风机电压也过高容易损坏。  控制电压的不稳定性,容易导致输出失控,短路电流远大于输出最大电流,容易损坏MOS管和其他功率元件。  为了达到普通三段式的充电逻辑,用运放处理,如指示灯的控制,空载电压与有载最大电压的不同等等逻辑控制使用的外围电路均很多,增加的电路的复杂性。 充电器一般电压电流控制要求比较高,否则会充坏电池,所以生产过程中有好多电压电流的调试电阻, <strong><strong>要有****</strong></strong>专业<strong>****</strong>技术工程<strong>****</strong>师<strong>****</strong>才能完成,生产<strong>****</strong>调试<strong>****</strong>复杂,生产成本增加。**** 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?</p> <p>本智能充电器主要特点有:</p> <p>A、在于设计一个可靠稳定的辅助电源供给供电系统代替原有的由变压器辅助绕组产生的可变化的控制电源,让产品更可靠,用立创商城的DK112芯片,可达到10W输出(与变压器大小有关,目前本案例只能输出4-5W,因为使用的是EE13变压器)。  B、在于产品尽量全软件化,把MCU的功能用到极限(如PWM功能、定时功能、ADC模拟转换为数字功能、逻辑功能及外部中断功能等等),去掉原有充电器能用软件实现的所有功能模块,减少元器件用量,用最少的器件实现最多的功能,让产品硬件更可靠,也更便宜(当然保留原来好的地方,如大功率的廉价的3842方案的ACDC)。</p> <p>电压电流实现全数字化可调节,所以说我们的充电器也是一个数字式恒压恒流电源。  C、在于引出控制芯片MCU的串口,让产品可以实现生产、销售、维护及升级的全程ERP管理,提高产品档次。</p> <p>产品可以输出一个USB充电接口,如视频中USB引出线,可以接TTL-485…485-USB(隔离保护电脑),与电脑通讯监控,也可以接视频中的蓝牙模块,也可以给手机充电,因为是标准的5V输出,使用的也是立创商城的EUP3458VIR1芯片(参数如下英文描述),同时也可外扩展数码显示板,如下图</p> <p>1.2A Output Current</p> <p>0.3Ω Internal DMOS Output Switch</p> <p>4.5V to 30V Input Operating Range</p> <p>Output Adjustable from 0.8V to 15V</p> <p>Up to 92% Efficiency</p> <p>1?A Shutdown Current</p> <p>Fixed 1.2MHz Frequency</p> <p><img src="//" alt=""></p> <p>D、减少交流高压侧的上电打火,交流电源插头插入电网插座时不再打火,提高产品可靠性,同时提高产品效率,常规充电器采用热敏电阻NTC5D-11,工作时温度高,功率越大温度越高。电池输入也不打火,提高产品性能,如下图原理。高压大电解电容绕过一个12K1206的贴片电阻就可以直接对电解电容充电,充电电流只有峰值300V/12K=25mA,但最大瞬间功率只有7.5W(保险起见,可以多串二只电阻,因为上电到充电器工作至少有10秒的时间,10秒内这个高压电容基本上已经充电到300V左右了),但时间很短电容有电后功率直线下降  E、充电器不怕短路,一旦短路,充电器不工作,也不消耗交流电能量(或仅微小)。因为充电器有独立的辅助电源所以,不要担心输出短路,因为外部短路不影响内部控制电源,会恒流恒压自动控制  F、芯片控制辅助电源使用ACDC输出12V作为控制电源,不会因为电压波动而导致控制电压不稳定,这样MCU可以做自动识别6V直到60V,甚至更高电压的电池组的识别与充电,可以从0V开始充电,这是普通充电器无法做到的。  <strong>二、系统构架图</strong>用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 <img src="//" alt="">  <strong>三、硬件部分的描述</strong> 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;</p> <p><a href="http://club.szlcsc.com/article/downFile_7E0CA11F60DE469D.html" target="_blank">12V方案-主板 PCB板图.rar</a> (下载次数:448) <a href="http://club.szlcsc.com/article/downFile_3BFE8AEB5EC51021.html" target="_blank">12V方案V2-CPU原始 PCB板图.rar</a> (下载次数:401) <a href="http://club.szlcsc.com/article/downFile_1E385A6507D08446.html" target="_blank">12V方案-V2 总原理图.rar</a> (下载次数:612)  <a href="http://club.szlcsc.com/article/downFile_6E404EE35CF1C122.html" target="_blank">电脑上位软件.rar</a> (下载次数:1356)   <a href="http://club.szlcsc.com/article/downFile_04ADDD55AF80BA6E.html" target="_blank">智能电动车充电器上位机软件安装包.rar</a> (下载次数:863) <a href="http://club.szlcsc.com/article/downFile_2B0D373266EDEBE9.html" target="_blank">智能充电器手机蓝牙App.rar</a> (下载次数:2274) 手机App图片,因为App要有产品才能正常显示,否则无法进入显示状态,所以截图如上。因为上传很慢,只能外部网百度盘地址链接了<a href="http://pan.baidu.com/s/1nvyYPPB" target="_blank">http://pan.baidu.com/s/1nvyYPPB</a></p> <p>2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。</p> <p>实现原理: a、4个继电器组成的桥切换输出大电流极性切换功能, <strong>**无论用户的电动车是N</strong>****<strong>+<strong>**</strong></strong>L<strong>****</strong>-<strong>****</strong>的正接充电接口,还是N<strong>****</strong>-<strong>****</strong>L<strong>****</strong>+<strong>****</strong>的反接充电接口,均能自动识别,通用性广。****</p> <p>b、3个温度传感器,利用热敏电阻的温度变化曲线函数关系(对数),做成查表程序,来检测关键点温度进行各种控制</p> <p>c、高压交流输入整流经过12K左右的大电阻进行充电,上电电流很小,所以插交流电时基本上没有火花,只有辅助电源的4.7uF400V电容的充电。再经过一个继电器切换到正常滤波状态下工作</p> <p>d、直流输出经过4只继电器隔离,同时经过整流桥串一只1K的电阻检测电池有无,所以电池上电也没有火花,提高充电器寿命</p> <p>e、所有继电器用12V供电,但启动完成后只用6V维持,这样可以提高继电器寿命(线圈发热小,也节约功耗)</p> <p>f、变压器输出高低压二个绕组用继电器切换,可以让开关电源工作更稳定</p> <p>g、USB输出,可以扩展外部数码显示、电脑串口控制、手机充电、手机蓝牙通讯、让产品更智能化,同时可以升级产品自身软件,因为没有哪一家公司能保证产品软件绝对没有问题,或绝对完善,有了这个USB,可以利用电脑串口通讯或手机蓝牙通讯对充电器进行产品升级,可以让我们的用户终身免费升级到最新状态,就像我们的微软公司对电脑系统升级一样,我们的充电器也有这个功能 h、内置FLASH存储器,可以记录产品终身的充电过程,让我们的产品管理更方便,用以通过USB接口导出内部所有的充电数据,进行电脑波形分析,充电分析,用户的电池分析,更进一步服务于用户, <strong>**通过电脑进行充电波形分析</strong>******,充电******<strong>状态</strong>****<strong>分析,</strong>****<strong>专业人士通过数据的分析即可评估电池的衰减及健康状况**</strong></p> <p>i、内置蜂鸣器,可以进行各种提示(测试时去掉了,因为调试噪音暂时没加),产品默认也是无声,用户可以通过电脑控制软件或手机App软件进行开关和各种时长的调节。 蜂鸣器状态:各种状态下是否鸣叫可开亦可关,鸣叫多长可由用户设定。 <strong><strong>持续鸣叫:电池级别设置错误(用户设置的电池电压级别与充电器检测到的实际电压级别不符)</strong></strong> <strong><strong>一声短鸣:充电器开机自检、开始恒流充电、开始恒压电充、开始修复充电</strong></strong> <strong><strong>一声长鸣:恒压段充电结束(可理解为充电已完成),进入间歇浮充阶段,</strong></strong></p> <p>j、控制部分把CPU报有的引脚尽可能引出使用了,发挥芯片的最大功效,同时做成独立的CPU板(加ACDC辅助电源),这样这个控制板,可以使用所有充电器或电源模块中进行充电管理控制 <strong><strong>k、多状态指示灯:</strong></strong> <strong><strong>充电器待机/充满:绿灯常亮</strong></strong> <strong><strong>恒流段充电:红灯常亮</strong></strong> <strong><strong>修复充电:绿灯慢闪</strong></strong> <strong><strong>电池识别错误:红灯快闪</strong></strong></p> <p>L、产品程序是我自1992年毕业以来从事铅酸电池充电管理研究工作的经验总结,做了大量实验研究并投入了大量时间、心血和资金得出来的,所以不对外公开,不公开的原因也因为技术永无止境,充电研究仍在持续进行,我们会不断更新软件,把最新的研究成果带给每个使用铅酸电池供电的电动车(也可能是电动汽车)的用户。一个好的产品软件并不是短时间能做出来的。 <strong>四、材料清单(BOM列表)</strong> 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。  <a href="http://club.szlcsc.com/article/downFile_E3426A7D4E76BDCE.html" target="_blank">BOM.rar</a> (下载次数:373) <strong>五、软件部分的描述(选填)</strong> 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 工作流程,与上面工作过程类似,不再祥述软件分3部分 电脑上位机软件,下面是通讯处理的关键部分,相当于软件流程RdComNowInStr <em> <strong>六、作品演示</strong> 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 <a href="https://v.qq.com/x/page/h0540biktvq.html" target="_blank">https://v.qq.com/x/page/h0540biktvq.html</a>  <strong>七、总结</strong> 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 1、经过设计二次打样,并贴片加工,继电器控制是一个电感性负载,在继电器启动时功率比较大,辅助电源不能太小,初期使用THX208芯片,后来更改为DK1122、要同时使用到电子负载、电池负载、开关电源知识、STM8单片机编程、手机App开发软件eclipse的操作,电脑控制上位机软件VB的编写要一个人同时完成,要求我们的技术人员能够掌握更多的编程工具,否则就要使得到一个很大的团队才能去操作系统产品,</em> _<strong>**否则就要</strong>使用到<strong>****</strong>一个很大的团队才能<strong>**__</strong>完成<strong>_***</strong>系统产品<strong>****</strong>设计工作。****</p> <p>3、产品硬件全部公开,源程序不公开,但公开源程序的思维,公开目的让更多的用户知道产品为什么要这么开发,有什么好处,而不是怕别人去盗版软件,软件不怕盗版,而且我们还要不断完善和更新电动车铅酸电池充电器,是一个值得永远去研究的事件,希望更多的人知道充电器原理市场上普通充电器不是不好,而是不智能,普通充电器目前市场做的相当好了,我们也保留了这个优点:3842便宜方案的大功率开关电源</p> <h5>更多项目详情链接:<a href="http://club.szlcsc.com/article/details_7274_1.html" target="_blank">http://club.szlcsc.com/article/details_7274_1.html</a></h5> <h5>本项目归立创社区“快乐电子“所有</h5>

文档

BOM

暂无

附件

暂无

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow