版本协议

GPL 3.0

标签
专业版
#第九届立创电赛#简易晶体管图示仪

创建时间:2年前

描述

<p>晶体管图示仪</p> <p>以前电子爱好者的都渴望拥有一台晶体管图示仪,用于检测晶体管的特性,特别是在制作功放时用于挑选晶体管及配对(主要是早期的晶体管性能一致性差),今天无意中翻阅到以前的图书资料,介绍的是如何自己制作一台晶体管图示仪(书比较老,1983年出版的),于是突发奇想我也自己做一台。</p> <p>该设备主要用于二极管、三极管、场效应管的性能图示化,满足个人DIY项目使用。 本仪器设计采用95*80mm两块电路板组成,分别由CPU板及测量板组成,这样设计的好处就是设计相对简单,其中CPU板可以通用,可以与其他电路板组成新仪器,坏处就是增加了一些成本。</p> <p>CPU板控制芯片采用STM32F103系列芯片,推荐使用STM32F103VET6,液晶屏是2.8寸TFT彩屏,咸鱼上买的,这种屏在咸鱼很好买,图片如下:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/qrI7qWIKLEFHvQzQrC2pugpwMtYPeFsYTkxArnbU.png" alt="image.png"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/IJ79IxgfJEpDUZceJfHHdhNmnB1VvGwRT9wRWekg.png" alt="image.png"> 其他电路包括W25Q128, M24C64及tf卡槽,方便CPU板扩展使用;测量板主要由电源及运放电路组成,用于输出测量电压、电流并测量电流及电压; CPU板及测量板连接采用插槽连接,共同实现仪器功能。 为了制作更容易,电路主要元件都采用基础库元件或免换料费的元件,电路板可以直接在嘉力创SMT直接下单,个别扩展库元件再自己回家补焊,以降低制作成本及降低制作难度。 注意,香蕉头是下面这种的;香蕉头主要是用于外接测试夹用,可以用于测量大功率三极管、场效应管及IGBT等。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/QiSV6UTqK1u0ydWh5bPi9LGFlH8fIjk2i2ECe7lU.png" alt="image.png"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/uy2qts3YBYBuKRPWj3jlfXMIEoj5QIKGJaY8JWXD.png" alt="image.png"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/n24vEYJGDjbDsKantW3aUwy0EUgyR6vkdEMJmJYY.jpeg" alt="JTGTSY0.jpg"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/5rnVzDJPnKHTtsDpnPAkLqJC88iWA96w3EdTlpuq.jpeg" alt="JTGTSY.jpg"> 仪表输出性能:二极管测量最高输出电压50V,电流输出能力30mA;其他晶体管C级电压输出为+-10V,B级输出电流+-70uA,场效应管栅极电压输出+-10V。 7月20日,已完成了电路板打样、SMT及元件补焊,8月4日完成了电路板组装及外壳组装,目前只差电池未安装;后期还需完成软件设计及整机调试了。 8月25日软件基本调试完成,软件功能如下: 1.用菜单选择,可以进行晶体管基本性能测试; 2.可以显示及调整系统时间,方便今后存储数据使用; 3.可以实现固件U盘升级,在第一次使用编程器写入初始固件后,今后 对固件升级时只需向仪表磁盘拷贝新固体文件即可;</p> <p>本仪表软件采用Keil 5.33编译,目前已上传了两个固件文件,初次写入的固件文件是TSYWZB-V1.0.hex,必须用编程器写入仪表;另一个文件JTGTSY.hex中未包含BOOT部分,如果遇到升级新文件失败后可以将此文件拷贝到仪表磁盘,重启后恢复仪表初始状态。 软件提供源代码:下载地址https://gitee.com/li-xingyv/dianzy 以下图片是在嘉力创SMT下单完成后还未进行补焊的电路板照片; <img src="//image.lceda.cn/pullimage/S9X6VZskOgC3qNTXaxzf6WUW6HkCfSZDNtI4PkXs.jpeg" alt="JTGTSY3.jpg"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/z2mQikJUlS6DgivwghPahgx2he8G8tZfEW2mK52L.jpeg" alt="JTGTSY5.jpg"> 以下图片是自己补焊后的电路板照片: <img src="//image.lceda.cn/pullimage/Ks01B4pkUGa7LQZ02RcGHppR0F0DUNV7eplUobeC.jpeg" alt="JTGTSY7.jpg"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/4Ryi3F6hVPOPP6R2TcFS0NM2KjxiaG9ZgyU5LF8f.jpeg" alt="JTGTSY8.jpg"></p>
  • 立创电赛-《简易晶体管图示仪》-NPN型晶体管50V测试.mp4

  • 立创电赛-《简易晶体管图示仪》-NPN型晶体管测试.mp4

  • 立创电赛-《简易晶体管图示仪》-PNP型晶体管测试.mp4

  • 立创电赛-《简易晶体管图示仪》-PN结电压测试.mp4

  • 立创电赛-《简易晶体管图示仪》-发光二极管测试.mp4

  • 立创电赛-《简易晶体管图示仪》-稳压二极管测试.mp4

文档

BOM

附件

附件名 下载
JTGTSY.hex
TSYWZB-V1.0.hex
立创电赛-《简易晶体管图示仪》-NPN型晶体管50V测试.mp4
立创电赛-《简易晶体管图示仪》-NPN型晶体管测试.mp4
立创电赛-《简易晶体管图示仪》-PNP型晶体管测试.mp4
立创电赛-《简易晶体管图示仪》-PN结电压测试.mp4
立创电赛-《简易晶体管图示仪》-发光二极管测试.mp4
立创电赛-《简易晶体管图示仪》-稳压二极管测试.mp4

成员

评论(15)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
pigrunrun 回复
<p>开始学习哈。感谢大佬。</p>
pigrunrun 回复
<p>这个导电键盘在哪买哈?某宝上的可以用吗?</p>
lixingy 回复
<p>可以,不然怎么会是万能的某宝呢;但是要注意电路板用沉金最好,或者在按钮部分要去掉焊锡层。</p>
pigrunrun 回复
<p>哈哈,手搓了一天。与大佬分享一下快乐。<img title="点击查看大图" src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/07d7ade64b2a45e0901646f70fcecdad.jpg" alt="" /></p>
pigrunrun 回复
<p>腾出手来折腾,结果没法烧程序哈。。。板上没电。要烧了程序才有电。。。可没电没法烧程序。。。晕</p>
pigrunrun 回复
<p>试试人工给出上电信号,让MOS管导通吧。</p>
pigrunrun 回复
<p>分享一下简单的快乐<img title="点击查看大图" src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/b61c6148ea1b4c92b7eee423a31e8b2c.jpg" alt="" /></p>
lixingy 回复
<p>烧录口可以供电的。</p>
pigrunrun 回复
<p>俺也是这么想的,折腾半天发现俺的烧录器上标明3.3V是输入不是输出。</p>
paofubaby 回复
<p>为什么原理图上的芯片是VDT6但是代码的是VET6呀???怎么改呀</p>
lixingy 回复
<p>VDT6和VET6引脚功能一样,只是Flash不一样大,代码是可以用的。</p>
hwhwhwhhhhh 回复
<p>你好,我们有一些细节方面还是不太懂,能不能加个微信聊一聊</p>
lhb780511 回复
<p>还真有大神做了这个,买买买呀!</p>
lfxzq79 回复
<p>大佬,请问对烧录器有要求吗?还是啥烧录器都行?</p>
bbqws60 回复
<p>就没人做一些出来卖么。。。。这电阻选的封装太迷你了,不想焊接</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow